Návrhy

    Domov pro seniory v Mělníku využil chytré osvětlení Philips Hue

    23. srpna 2021

    Domov pro seniory v Mělníku využil unikátním způsobem chytré osvětlení Philips Hue

     

    Praha, Česká republika – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, se podílela na unikátním projektu domova pro seniory Senlife Mělník, ve kterém bylo použito chytré osvětlení Philips Hue. To seniorům umožní udržet kvalitu života a zpříjemnit jim prostředí, které je každý den obklopuje. Domov pro seniory byl zkolaudován v červenci tohoto roku, provoz s klienty byl zahájen od srpna.

     

    Domov pro seniory, který se nachází v historické budově bývalého kláštera augustiniánů v samotném centru města Mělník, se rozhodl vsadit na chytré IT technologie, které usnadní klientům i zaměstnancům běžný provoz a přitom pomohou ušetřit náklady na správu budovy.

    Zjistili jsme, že nemocnice v zahraničí s osvětlením experimentují a mají s tím velmi dobré zkušenosti – správně nastavené osvětlení pomáhá klientům po psychické stránce, má pozitivní vliv na jejich zdraví a jeho ovládání je přitom velmi jednoduché a intuitivní. Proto jsme se rozhodli využít možnosti kvalitně připraveného osvětlení i v našem domově."

     

    Lukáš Drásta
    Provozní ředitel společnosti Senlife Mělník s.r.o.

    Ve všech pokojích je tak nainstalováno chytré osvětlení Philips Hue. Odborníci ze společností Signify a jejího autorizovaného partnera LUCEAT zabývajícího se světelným designem nastavili světla tak, že se přizpůsobují denní době, díky čemuž podporují přirozené biorytmy. Systém lze mít zapnutý v automatickém režimu, který imituje den a noc a posiluje tak přirozené cirkadiální rytmy, nebo v manuálním režimu, kde si klient může dle potřeby upravit intenzitu a barvu osvětlení ve svém pokoji. Osvětlení samozřejmě umožňuje i maximální intenzitu nasvícení pro personál při případné potřebě rychlého vyšetření klienta. „Stáří je spojeno s mnoha neduhy, jako je například nespavost. Díky osvětlení můžeme těmto klientům pomoct, a pomůžeme tak vlastně i sobě – oni jsou tak čilejší během dne a lépe se jim usíná a spí v noci,“ dodává Tomáš Eckschlager, technický ředitel Senlife Mělník s.r.o.

     

    Kromě klasických svítidel Hue jsou v pokojích použity také Hue LED pásky, které imitují zabarvení oblohy. Pochopitelně jsou k dispozici i ovladače jak pro personál, tak pro každého klienta. Ovladače z rodiny Friends of Hue vypadají na první pohled jako běžné vypínače, aby pro klienty bylo vše jednoduché, uživatelsky přívětivé a mohli si sami v případě potřeby měnit intenzitu a barvu osvětlení. Jiné světlo je totiž vhodné ke čtení nebo k třeba k háčkování, a jiné k relaxaci. Chytré osvětlení je použito také v prostorách atria, kde společně s nasvětlením fasády osvětluje kašnu a vytváří tak magickou atmosféru klidu a relaxace.

     

    „Snažili jsme se použít prvky technologie chytrého osvětlení Philips Hue tak, abychom seniorům umožnili co nejvíce udržet kvalitu života, a zároveň aby nebyli obklopeni sterilním prostředí,“ říká Martin Mynařík ze společnosti LUCEAT, která řešení osvětlení pomocí světel Philips Hue navrhla a dodala.

     

    Dům pro seniory se nachází v budově bývalého kláštera augustiniánů ze 13. století, který byl citlivě zrekonstruován tak, aby odpovídal nejmodernějším trendům v pečovatelství. Domov poskytuje celkem 94 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. O klienty se bude starat celkem 40 zaměstnanců. Klientům rezidence s nepřetržitým provozem je poskytováno ubytování, stravování, zdravotní a pobytová péče, sociální podpora, aktivizační činnosti, rehabilitace a nepřeberné množství volnočasových a zábavních činností.

    Pro více informací prosím kontaktujte:

     

    PR Manager Eastern Europe

    Dorota Sławińska

    M: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

     

    Natálie Smoljaková

    M: +420 602 266 785

     

    Ondřej Micka

    M: +420 724 352 552

    Tel: + 420 251 091 211

    E-mail: philips@emcgroup.cz

    O společnosti Signify

     

    Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 6,7 miliardy eur a zaměstnává přibližně 32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již sedm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, čtyři roky po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Další tiskové zprávy

    • Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

      ledna 24, 2025

      Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

    • Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost

      ledna 22, 2025

      Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost

    • Společnost Signify byla opět zařazena do Dow Jones Sustainablity World Index

      ledna 21, 2025

      Společnost Signify byla opět zařazena do Dow Jones Sustainablity World Index