Vær den første! Få de seneste nyheder og opdateringer
Forslag

    Nye håndlamper fra Phillips giver masser af lys i afgrænsede områder, så arbejdsforholdene bliver bedre og mere komfortable

    oktober 31, 2011

    Phillips åbner for et helt nyt marked med lanceringen af tre robuste, high-performance LED-håndlamper: en lommelygte, en LED-håndlampe med 220 V eller 24 V og en LED-håndlampe med docking station. Lamperne giver alle et kraftigt lys, der er velegnet til at oplyse aflukkede mørke rum, som når man eksempelvis skal servicere en bilmotor. Dette øger både professionelles og forbrugeres evne til at koncentrere sig og arbejde mere præcist på en afslappet måde.

     

    Lysforhold er ofte en undervurderet del af arbejdspladsen. Lovgivningen foreskriver, at der skal være et lysniveau på mellem 200-500 lux på arbejdspladser. Jo stærkere lys, des mere vil lysets farvetemperatur minde om dagslys, så det er behageligt at opholde sig i. Håndlampernes forskellige funktioner, og det faktum at de er nemme at håndtere, betyder, at de kan bruges i mange forskellige situationer – af professionelle mekanikere, gør-det-selv entusiaster eller redningsfolk for bare at nævne nogle få.


    Lommelygte (batteridreven) 
     

    Den kompakte lommelygte er meget brugervenlig. Dens seks stærke LED-pærer giver et blåligt lys med en intensitet på 120 lux. Lommelygtens LED-spids oplyser arbejdsområdet med præcis 85 lux. Lommelygten kan bruges i op mod 11 timer ad gangen med dens tre Philips AAA batterier. Den er vand- og støvtæt (Klassificeret IP54).

     

    LED-håndlampen med 220 V eller 24 V  
    Denne håndlampe bader omgivelserne i et kraftigt hvidt lys med en intensitet på 2400 lux. De 45 stærke LED-pærer er placeret sådan, at de oplyser området jævnt i en180 graders vinkel. Lampens slanke design og ti meter lange kabel betyder, at selv svært tilgængelige områder let kan nås. Den justerbare monteringskrog er også ekstremt praktisk i og med, at man kan have begge hænder fri til at arbejde. Den fås også i en udgave med et 24 V industristik til brug på arbejdspladser med særlige sikkerhedskrav, som det er tilfældet i nogle europæiske lande. LED-håndlampen er vand- og støvtæt og er ekstremt slagstærk. (Klassificeret IP66 og IK09).

     

    LED-håndlampe med docking station
    Håndlampen med docking stationen er designet på en sådan måde, at den kan justeres til forskellige positioner, mens den bibeholder maksimal stabilitet. Dens fleksible multi-vinkel krog kan trækkes ind og ud, og lampen kan også fastgøres magnetisk. 15 LED-pærer, rettet mod arbejdsområdet, genererer et lys med en intensitet på 1200 lux. Der er også et tilhørende blåt lys, som gør det muligt at spore lækager i aircondition-systemer. Lampen er IP54 / IK09-klassificeret og kan bruges seks timer i stræk, før den skal genoplades i docking stationen, der kan tilsluttes et 220 V strømstik eller en 12-24 V bil-adapter.

     

    Alle Philips håndlamper er beskyttet mod kemikalier takket være deres solide covers. De holdbare, high-performance LED-pærer fra Philips gør disse lamper ekstremt pålidelige og holder dermed vedligeholdelsesomkostningerne nede.  

    Produktpriser:

     

    Lommelygte (batteridreven)
    Lommelygten kan fås for DKK 199

     

    LED håndlampen med 220 V

    LED håndlampen kan får med 220 V og 24 V udgave for DKK 699

    LED-håndlampe med docking station
    LED-håndlampe med docking station kan fås for DKK 949

    For yderligere information kontakt:

    Pia Lindhe
    Philips Corporate Communications, Nordics
    Tel.: + 46 702 04 22 18

    E-mail: pia.lindhe@signify.com

    .

    Om Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), er en global koncern med et bredt sortiment af produkter til sundhed og velvære med fokus på at forbedre menneskers livskvalitet via kontinuerlig innovation. Philips er førende i verden inden for produkter til sundhed og velvære samt livsstil og teknologi, og tilbyder produkter, tjenester og tekniske løsninger med mennesket i fokus og i overensstemmelse med varemærkeløftet ”sense and simplicity”. Philips har hovedsæde i Holland og har over 117.000 ansatte i flere end 100 lande. Med en årsomsætning på EUR 22.3 mia. i 2010 er koncernen markedsleder inden for medicinsk udstyr til billeddiagnosticering af hjertesygdomme og akut patientovervågning, energieffektive belysningsløsninger, husholdningsapparater og produkter til personlig pleje samt forbrugerelektronik med en stærk førerposition inden for barbermaskiner, trimmere, bærbare underholdningsprodukter og el-tandbørster. Nyheder fra og informationer om Philips findes på www.philips.dk/presse

    .