Philips Lighting har netop lanceret den genopladelige, trådløse lanterne Abelia, der kan dæmpes til at sætte den rette stemning, og som er designet til at klare al slags vejr. Det gør den ideel til at skabe hygge udenfor på både festivaler, i parken eller på campingturen og derhjemme på altanen, terrassen eller i haven. Og man behøver ikke bekymre sig om hverken brandfare eller regnvand i lanternen.
Dansk sommer med tæpper, god mad og godt selskab. De fleste sætter stor pris på de sommeraftener, hvor man er ude længe, efter solen er gået ned. Om så det er i haven, den lille altan eller i en nærliggende park, skal der ikke meget til for at skabe den rette, hyggelige stemning. Philips har netop lanceret den trådløse LED lanterne Abelia, der er skabt til at gøre selv de mindste udendørsarealer til personlige oaser. Den er vandtæt, så den kan få en permanent plads på altanen eller terrassen, og den er robust og nem at tage med på festivaler og camping.
Indret din udendørsoase hvor du vil
Abelia er en genopladelig udendørslampe med varmt, hvidt lys, der både kan dæmpes og indstilles til at pulsere, så man får fornemmelsen af et stearinlys - uden risiko for at det blæser ud i vinden.
- Udendørsområder er en forlængelse af vores hjem, og selv på meget lidt plads, er det muligt at indrette en lille oase med få midler. Derfor er Abelia designet med både udtryk og funktion for øje. Den er nem at tage med sig, og hvis man har altan eller terrasse er lanterner både dekorative, ligesom de kan være med til at indramme ’rummet’, siger Beata Grübel, Produkt Manager hos Philips Lighting i Norden.
Philips Lighting
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tlf.: +45 40330806