Vær den første! Få de seneste nyheder og opdateringer
Forslag

    Signify lancerer to nye produkter til WiZ-familien

    24. november 2023

    Energieffektivitet og sikkerhed: Signify lancerer to nye produkter til WiZ-familien

     

    • Den nye smarte WiZ Ultra-Efficient pære opfylder kravene til energieffektivitetsklasse A
    • Pæren bruger 40 procent mindre strøm end en almindelig LED-pære og har stadig de intelligente funktioner, som WiZ er kendt for
    • WiZs sikkerhedsportefølje udvides med en ny WiZ udendørslampe med kamera, som kombinerer to produkter i ét
    København, Danmark – Signify (Euronext: LIGHT), lancerer nye produkter til deres intelligente WiZ belysningssystem. En smart pære, der har den højeste energieffektivitetsklasse A, og en WiZ udendørslampe med kamera, som holder øje med dit udendørsområde og samtidig skaber en behagelig stemning.

    Ultraeffektiv belysning – A klasse

     

    Der er sket meget, siden Signify introducerede deres første LED-pære i sensommeren 2021, som opfyldte kravene i den nydefinerede energiklasse A. Mange Ultra-Efficient produkter er lanceret siden da. Men nu præsenterer Signify deres første smarte LED-pære i WiZ-porteføljen, der er rated A på den nye energiskala.

     

    Med en lyseffekt på 210 lm/W er den nye WiZ Ultra-Efficient pære mere end 40 procent mere økonomisk end en almindelig LED-pære. Lampens gennemsnitlige levetid er omkring 50.000 timer, hvilket svarer til næsten 50 år, hvis lampen bruges tre timer om dagen.

    Intelligent styring med minimalt strømforbrug

     

    Selvom den nye WiZ Ultra-Efficient pære bruger væsentligt mindre energi end sammenlignelige modeller, har den mange af WiZs styringsmuligheder. Lampen kan nemt betjenes ved hjælp af WiZ-appen eller de mest almindelige stemmeassistenter. Man kan vælge mellem en bred vifte af hvide toner, der tjener forskellige anvendelsesscenarier. Hvis du for eksempel vil koncentrere dig om at arbejde, kan du vælge en kold hvid lysfarve, før du skifter til en varm hvid farvetemperatur for at slappe af.

     

    Den nye pære fra WiZ understøtter også den patenterede SpaceSenseTM -teknologi, som bruger forstyrrelser i WiFi-bølgerne til at registrere, når en person kommer ind i et rum og derefter automatisk tænder og slukker lyset igen, når der ikke er bevægelse. Fordi lyset kun tændes når det er nødvendigt, kan man yderligere reducere sit energiforbruget. Samtidig kan du også dæmpe lyset eller tilføje en timer for at spare endnu mere.

    Lys og kamera i ét

     

    WiZ's portefølje af sikkerhedsprodukter vokser. Det første WiZ indendørskamera blev introduceret i maj 2023, og nu lanceres den nye WiZ udendørslampe med kamera. Den intelligente nye tilføjelse har en beskyttelsesklasse på IP44 og er velegnet til udendørs brug. Det integrerede kamera har en kraftig nattesynsfunktion og reagerer på både mistænkelige bevægelser og lyde. Så snart den registrerer en bevægelse, sender den automatisk en notifikation til den parrede WiZ-app.

     

    Brugere kan derefter få adgang til kameraet i realtid for at se, hvad der udløste notifikationen. Er der faktisk ubudne gæster i kameraets optageområde, kan der tages kontakt ved hjælp af tovejskommunikationen i kameraet, hvilket kan virke afskrækkende. Alternativt er det også muligt at indstille lyset over kameraet, så det lyser, hver gang kameraet registrerer en mistænkelig situation.

    Den rigtige stemning til enhver lejlighed

     

    Udover sin funktion som sikkerhedselement kan lampen naturligvis også skabe den rette stemning udendørs, da den kan lyse både i farver og hvide nuancer.

     

    WiZ udendørslampen med kamera er ligesom den nye WiZ-pære kompatibel med smart home standarden Matter, som er grundlaget for samarbejde mellem intelligente produkter fra forskellige producenter. De to nye WiZ-tilføjelser kan linkes til Matter via en QR-kode i emballagen.

    Priser og tilgængelighed

     

    • WiZ Ultra-Efficient pære (fra begyndelsen af ​​december 2023)
      • 149,95 kr
    • WiZ udendørslampe med kamera (fra begyndelsen af ​​december 2023)
      • 669,95 kr

    For mere information kontakt venligst:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Medieresourcer

    Billeder

    Om Signify

     

    Signify  (Euronext: LIGHT) er verdens førende inden for belysning til professionelle, forbrugere og Internet of Things. Vores Philips-produkter, Interact-systemer og dataaktiverede tjenester leverer forretningsværdi og transformerer livet i hjem, bygninger og offentlige rum. I 2024 havde vi en omsætning på EUR 6,1 milliarder, cirka 29.000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 lande. Vi udnytter det fulde potentiale i lys for at give et lysere liv og bidrage til en bedre verden. Vi har været i Dow Jones Sustainability World Index siden vores børsnotering i otte på hinanden følgende år og har opnået EcoVadis Platinum-rating i fem på hinanden følgende år, hvilket placerer Signify i den øverste procent af de vurderede virksomheder. Nyheder fra Signify kan findes i Newsroom,X, LinkedIn og Instagram. Information til investorer findes på siden Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeddelelser

    • Philips Hue sparer på strømmen

      marts 21, 2025

      Philips Hue sparer på strømmen

    • Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024

      januar 24, 2025

      Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024

    • Signify leverer energieffektiv belysning til Københavns Lufthavn

      januar 21, 2025

      Signify leverer energieffektiv belysning til Københavns Lufthavn