Vær den første! Få de seneste nyheder og opdateringer
Forslag

    Ikonisk gadelampe lanceres i nyt materiale, der udleder mindre CO2

    30. november 2023

    Ikonisk dansk gadelampe lanceres i nyt materiale, der udleder mindre CO2

     

    • Københavner-armaturet lanceres i nyt materiale, der udleder mindre CO2

     

    København, Danmark - Verdens førende lysproducent, Signify (Euronext: LIGHT), har innoveret fremstillingen af den klassiske gadelampe Københavnerarmaturet, der nu får en lavere CO2-udledning. Allerede fra omkring årsskiftet vil armaturhuset blive produceret i plasttypen Bio-PE (polyethylen), som er et plantebaseret materiale med lavere CO2-udledning1, og som ikke går på kompromis med hverken holdbarhed, udseende eller funktionalitet.

     

    Signify har foretaget en LCA (Life Cycle Assesment) for materialerne brugt i armaturet. Den traditionelle PE (Polyethylen) fremstilles af råolie, hvor hvert ton plastik tilfører to ton CO2 til klimaregnskabet. Med produktionen af Bio-PE ender man i stedet med en negativ CO2-udledning på 3 ton for hvert ton produceret plastik2. Derved reduceres CO2-udslippet per produceret Københavnerarmatur betragteligt, når man skifter materialet i armaturhuset fra PE til Bio-PE. Sammenligner man med de klassiske gadelamper, hvor armaturhuset er lavet af aluminium, sparer man over 50% CO2 per armatur i materialeforbrug3.

     

    Og fremstillingsmetoden med Bio-PE går ifølge Signify ikke på kompromis med hverken udseende eller holdbarhed:

    PE-plastik er et af de mest udbredte plastmaterialer i verden og har et hav af anvendelsesmuligheder. PE er fremstillet ved polymerisation af gassen ethylen. Ethylen stammer enten fra olie eller bio-matrialer. Slutprodukterne er dog kemisk identiske.”

     

    Tim Jensen
    Plant Manager på Signifys fabrik i Hedehusene

    ”PE er kendetegnet ved, at det er ekstremt stærkt og modstandsdygtig over for Solens UV-stråler4. Derfor er det helt oplagt for os at skifte til Bio-PE i udviklingen af Københavnerarmaturet.”

     

    Klassisk design møder ny teknologi

     

    Gadelampen blev designet af Københavns stadsarkitekt i 1970’erne og produceres på en lille fabrik i Hedehusene, ejet af Signify. Lampen har ikke ændret design siden lanceringen, men materialevalget er skiftet et del gange i løbet af årene og nu altså endnu en gang.

     

    Der er i løbet af årene kommet mange forskellige varianter og størrelser til. Lige nu hænger der over 300.000 af de klassiske lamper i Danmark, og der findes overvældende 1.200 varianter af Københavnerarmaturet – fra de helt små med en diameter på 25 cm til de kæmpestore på 1,2 meter. Rent teknologisk har armaturet også ændret sig i løbet af årene – efterhånden som nye teknologier er kommet til. Især skiftet til LED har haft en positiv indvirkning på energieffektiviteten, da LED teknologien har et markant lavere strømforbrug sammenlignet med ældre konventionelle belysningsteknologier5.  ”Det, vi ser ind i nu, er at udstyre gadelamperne med 5G-transmittere, som vil åbne op for hidtil usete muligheder for tilgængelighed, tilpasning og smart belysning,” siger Tim Jensen.

     

    Hos Signify er det planen, at nye Københavner gadelamper fra omkring årsskiftet gradvist overgår  til armaturhuse fremstillet i Bio-PE.

    1Kilde: LCA PE I'm green bio-based_FINAL EN.pdf (braskem.com.br)

    2Kilde: LCA PE I'm green bio-based_FINAL EN.pdf (braskem.com.br)

    3Materialeforbrug til et Københavnerarmatur (størrelse large), udleder 10,26 kg CO2 per armatur med et armaturhus lavet i Bio-PE, og 33,47 kg CO2 med et armaturhus lavet i aluminium, 19,37 kg CO2 ved genanvendt aluminium og 21,86 kg CO2 i almindelig PE.

    4Test udført af ExxonMobil Chemical: UV Effect on Polyethylene.

    5Research Engineer, Dennis Dan Corell, DTU og ”Light-Emitting Diodes”, Second Edition, E. Fred Shubert, tabel 16.6. Et Københavner-armatur med integreret LED har minimum 150 lm/W.

    For mere information kontakt venligst:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Medieresourcer

    Billeder

    Om Signify

     

    Signify  (Euronext: LIGHT) er verdens førende inden for belysning til professionelle, forbrugere og Internet of Things. Vores Philips-produkter, Interact-systemer og dataaktiverede tjenester leverer forretningsværdi og transformerer livet i hjem, bygninger og offentlige rum. I 2024 havde vi en omsætning på EUR 6,1 milliarder, cirka 29.000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 lande. Vi udnytter det fulde potentiale i lys for at give et lysere liv og bidrage til en bedre verden. Vi har været i Dow Jones Sustainability World Index siden vores børsnotering i otte på hinanden følgende år og har opnået EcoVadis Platinum-rating i fem på hinanden følgende år, hvilket placerer Signify i den øverste procent af de vurderede virksomheder. Nyheder fra Signify kan findes i Newsroom,X, LinkedIn og Instagram. Information til investorer findes på siden Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeddelelser

    • Pilotprojekt med smart belysningsløsning

      april 08, 2025

      Pilotprojekt med smart belysningsløsning

    • Philips Hue sparer på strømmen

      marts 21, 2025

      Philips Hue sparer på strømmen

    • Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024

      januar 24, 2025

      Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024