Anregungen

    Philips Licht auf den Power-Days 2011


    Philips setzt Schwerpunkt auf energieeffiziente LED Lichtlösungen

    Februar 28, 2011

    Die  „Power-Days“, die 2jährliche Roadshow der Elektrobranche macht 2011 Station in Salzburg. Als Komplettlösungsanbieter Stehen die diesjährigen PowerDays für Philips Licht komplett im Zeichen von LED und Energieeffizienz. „Am Philips Stand werden ausschließlich LED-Produkte und -Lösungen präsentiert“, so Vertriebsleiter Rudolf Koch. „Wir wollen die breiten Anwendungsmöglichkeiten dieser innovativen Technologie in der professionellen Beleuchtung demonstrieren: von extrem energiesparenden Lösungen in der Straßenbeleuchtung  bis hin zu attraktiven Anstrahlungsprojekten.“ 

     

    Die Intensivierung der Partnerschaft mit der E-Marke und das Thema Ausbildung und Qualitätssicherung sind weitere Schwerpunkte. Außerdem zeigt Philips Licht die 12W Master LED Lampe. „Die 12W Master LED ist der perfekte Ersatz für die herkömmliche 60W Glühlampe, die laut ErP-Richtlinien mit 01.09.2011 nicht mehr in den Handel gebracht werden darf. Die dimmbare LED Lampe gibt ein angenehm warmweißes Licht, hat eine Lichtstärke von 806 Lumen, eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin und eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Dabei verbraucht die 12W LED Lampe um rund 80 Prozent weniger Energie als ihr Glühlampen-Pendant“, so Koch.

     

    „Die Power Days sind für Philips Licht eine bewährte Plattform für Austausch und Diskussion mit Kunden und Partnern“, so Koch weiter. „Durch die Konzentration auf einen zentral in Österreich gelegenen Standort erwarten wir uns einen regen Besucherzustrom. Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche in Salzburg!“

     
    Hier finden Sie Philips Licht:
    06. bis 08. April 2011, Messezentrum Salzburg, Halle 1, Stand 316
    Mehr Info zu den Power-Days unter www.power-days.at


    Ihre Ansprechpartner vor Ort: 
    Rudolf Koch und Norbert Kolowrat, Philips Licht Österreich sowie das Außendienst-Team

     

    Produkthighlights 


    Energiesparende Akzentbeleuchtung für Verkaufsräume: LED-Strahler StyliD
    Die StyliD ist die erste wirklich variable LED-Lichtlösung für den Einzelhandel, die allen Anforderungen der Akzentbeleuchtung im Hinblick auf Lichtqualität sowie Energieeffizienz entspricht. Sie kombiniert ein einheitliches Leuchtendesign mit neuester LED-Technologie und hoch effektiven, blendfreien Optiken mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln. Es gibt sie in drei Größen (Micro, Mini, Compact) und in Ausführungen zur Stromschienen- und Deckenmontage sowie als Einbaustrahler. StyliD-LED-Strahler sind vollständig dimmbar und bieten zusammen mit dem hoch wirksamen Wärmemanagement und einer Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden eine langlebige, energieeffiziente Lösung zur Akzentbeleuchtung.
    Mit Systemleistungen von neun, 18 und 25 Watt und entsprechenden Lichtleistungen von 400, 800 und 1.200 Lumen wird im Gegensatz zu herkömmlichen Halogenlampenlösungen bis zu 80 Prozent Energie gespart. Ab 2011 ist die StyliD Compact Power auch mit einer Systemleistung von 35,6 Watt und 2.000 sowie 3.000 Lumen erhältlich.


    DayZone LED-Leuchte verändert Büroumgebungen
    DayZone heißt die Büroleuchte, die in vieler Hinsicht eine attraktive Alternative zur allgemein üblichen Beleuchtung mit Leuchtstofflampen ist. Die hellen, weißen LEDs erzeugen ein angenehmes, blendfreies Licht mit Farbtemperaturen von 3.000 Kelvin oder 4.000 Kelvin. Hinsichtlich der Beleuchtungsgüte erfüllt die DayZone mit ihrer Lichtleistung, gleichmäßigen Lichtverteilung, Farbwiedergabeeigenschaften und Farbstabilität alle Normen der Bürobeleuchtung. Darüber hinaus ist die DayZone auch eine energieeffiziente Beleuchtungslösung, die Beleuchtungsdesignern die Wahl zwischen Lichtleistungen von 2.000 und 3.500 Lumen lässt. Mit Systemleistungen von 40 und 68 Watt sowie Lichtausbeuten von bis zu 55 Lumen pro Watt kann es die DayZone mit Lichtlösungen auf Basis von Kompaktleuchtstofflampen aufnehmen und ohne Einbußen der Lichtqualität auch bis zu 50 Prozent Energie eingespart werden. Ab sofort ist die Leuchte im Handel auch in einer runden Ausführung erhältlich.


    SpeedStar LEDGINE speziell für die Straßenbeleuchtung
    Die SpeedStar LEDGINE ist eine auf LEDs optimierte Leuchtenkonstruktion, die durch eine  schnelle, einfache Installation, kostengünstige Wartung und einem extrem energiesparenden Betrieb mit höchstem lichttechnischen Komfort besticht. Sie ist mit dem leicht auswechselbaren LEDGINE-Modul ausgestattet. LEDGINE schafft eine einzigartige Möglichkeit, Straßenleuchten aufzuwerten, ohne sie austauschen zu müssen. Denn durch die Standardisierung der LEDGINE-LED-Module können diese zu einem späteren Zeitpunkt gegen ein energieeffizienteres Modul ausgetauscht werden, ohne das geforderte Lichtniveau für die Beleuchtungsaufgabe zu verändern. SpeedStar LEDGINE mit einer Lichtleistung von 4.000 Kelvin haben eine homogene Lichtverteilung, sind nach oben abgeschirmt, wodurch die Streulichtbelastung für Mensch und Umwelt deutlich verringert wird. Mit SpeedStar und LEDGINE lassen sich gegenüber vergleichbaren, hochmodernen Lösungen mit Hochdruckentladungslampen zusätzliche Einsparungen von bis zu 45 Prozent erzielen.

    12 60W LED Lamp off

    StyliD Spot LED

    StyliD Anwendungsbeispiel

    DayZone Produkt

    DayZone Anwendungsbeispiel

    SpeedStar Produkt

    SpeedStar Anwendungsbeispiel
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
    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 119.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 25,4 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

    Mehr über Philips im Internet: www.philips.at