Anregungen

    Philips App für perfektes Licht zu Hause


    Mobile Hilfe beim Lampenkauf

    Dezember 22, 2011

    LEDs gelten als ideale Alternative für Glühlampen. Doch welches ist die richtige LED-Lampe für das perfekte Licht zu Hause? Eine Philips App bietet jetzt mobile Hilfe, mit der sich die perfekte LED-Alternative für die individuelle Beleuchtung einfach und schnell finden lässt. Dieses praktische Zusatzprogramm für Smartphones gibt es entweder auf www.philips.de/lichtkannmehr im Menü „Tools & Apps“ zum Herunterladen oder in den Apple- und Android-Online-Portalen. Die LED-Lamp-Finder-App wurde erst kürzlich mit dem Titel „Mobile of the Day“ bei Favourite Website Awards (FWA) ausgezeichnet. Er gilt als eine der höchsten Anerkennungen für Apps und Lösungen mobiler Endgeräte.

     

    Die LED-Lampen-App bietet Hilfestellung zum Auffinden bezüglich des Lampentyps und der gewünschten Helligkeit. In drei einfachen, aufeinander folgenden Schritten ist der optimale LED-Lampenersatz schnell gefunden. Dabei kann entweder virtuell direkt im Lampenkatalog geblättert und ausgewählt, oder alternativ mit der Auswahl der Lampenbasis, zum Beispiel Standard- oder Reflektorlampe, begonnen werden.

     

    Nach Eingabe des gewünschten Lichtstroms, als Maß für die Helligkeit der Lampe, lässt sich die gesuchte Lampe aus einer angezeigten Liste auswählen. Vergleichen lässt sich auch die elektrische Lampenleistung (Watt) mit dem Lichtstrom, um die energetisch optimale Beleuchtung in jedem Bereich des Wohnraums zu ermitteln. Dazu empfiehlt die App nicht nur entsprechende LED-Lampen aus dem Philips Produktprogramm für die persönliche Einkaufsliste. Sie zeigt auch deren wichtigsten Eigenschaften und die damit verbundenen Vorteile. Wenn die Liste angelegt ist, kann sie beim nächsten Einkauf einfach wieder aufgerufen werden.

     

    Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

    Philips LED-Lampen-App

    Philips LED-Lampen-App

    Philips LED-Lampen-App

    Philips LED-Lampen-App
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
    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

    Mehr über Philips im Internet: www.philips.at