Anregungen

    Philips X-Mas Tipps: Stimmungsvolle Lichtmomente mit Philips Lighting


    Consumer Lighting Solutions

    Dezember 6, 2012

    Wohnraumgestaltung durch Licht ist eine praktische, kostengünstige und variable Möglichkeit, das Zuhause je nach Stimmung in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Gerade zur Weihnachtszeit schafft warmes, weiches Licht Ruhe und Entspannung für besinnliche Abende. Die neuen Philips Stimmungsleuchten auf LED-Basis sind gleichermaßen dekorative als auch funktionale LED-Leuchten, die nicht nur schön aussehen, sondern Anwendern auch die Möglichkeit bieten, Licht überall zu platzieren, wo es gerade gewünscht wird.
     
    Philips hue Starter-Paket
    hue, die drahtlose, digitale Lichtlösung, setzt auf überlegene LED-Technologie. Die Lampen können in allen denkbaren warmen und kalten Weißtönen leuchten und sie können genauso wie eine herkömmliche Glühbirne gedimmt werden. Gleichzeitig können die hue Lampen 16 Millionen verschiedene Farben erzeugen. Weil das System auf bis zu 50 Lampen erweiterbar ist, kann für jeden Raum in der Wohnung eine individuelle Farbstimmung kreiert und gespeichert werden. Auch lässt sich die Beleuchtung einfach anhand eines geliebten Fotos ändern und so schöne Erinnerungen ins Gedächtnis rufen: Die Foto-Funktion passt die Lichtfarbe anhand der Farbe eines Bildpunktes an. Im Starter-Paket sind drei LED-Lampen, die Smartbridge und die Mobile App enthalten. Einfach die LED-Lampen in eine bestehende Leuchten-Fassung (E26, E27) einschrauben, die Smartbridge an den heimischen Wifi-Router anschließen und dann die hue App für Android oder Apple Endgeräte herunterladen – schon kann der hue Besitzer in ein völlig neues Lichterlebnis eintauchen.
     
    Philips hue Starter-Paket:  UVP 199,- Euro  
     
    LivingColors Iris
    Die LivingColors Iris besticht mit ihrem zeitlosen und unverwechselbaren Design. Mit gesamt 210 Lumen sorgt sie für kräftige Farbakzente und lässt so den Wohnraum in einem völlig einzigartigen Licht erstrahlen. Durch zusätzliche Sensortasten an der intuitiven Fernbedienung kann das Licht gedimmt oder die Farbsättigung verändert werden. Wer es abwechslungsreich mag, kann die automatische Farbwechsel-Funktion wählen, die das Licht fließend und stetig über die gesamte Farbpalette verändert.
     
    LivingColors Iris - erhältlich in schwarz und clear: UVP 129,99 Euro

     

    LivingColors Aura

    Das stilvolle und schlichte Design der LivingColors Aura passt sich der Umgebung perfekt an. Mit 120 Lumen und 16 Millionen Farben kann mit der Fernbedienung das Licht, das gerade zur Stimmung passt, ganz einfach auf Knopfdruck eingestellt werden.
     
    LivingColors Aura – erhältlich in schwarz und weiß: UVP 109,99 Euro
     
    LivingColors Bloom

    Das durch eine Blüte inspirierte Design der LivingColors Bloom passt nahezu zu jeder Einrichtung und bietet die Möglichkeit, alle Räume im Haus in fast jedem erdenklichen Farbton zu beleuchten. Durch das Antippen eines Bereichs des Farbkreises auf der intuitiven Fernbedienung lässt sich das Lichtambiente farblich einfach und schnell verändern oder bis zu drei bevorzugte Farbstimmungen abspeichern.
     
    LivingColors Bloom – erhältlich in schwarz und weiß: UVP 99,99 Euro
      
    LivingColors Mini

    Die LivingColors Mini ist ganz einfach zu bedienen. Einschalten und eine der 256 Farben mit einem Fingertippen am Farbring der Leuchte auswählen und genießen.
     
    LivingColors Mini – erhältlich in schwarz und weiß: UVP 89,99 Euro


    LivingColors Micro

    Das kleinste Mitglied dieser LED-Leuchten Serie ist die LivingColors Micro. Dieses spielerische Highlight bietet 64 Farben zur Auswahl, die auf der Farbskala direkt an der Leuchte ausgewählt werden.

    LivingColors Micro – erhältlich in schwarz und weiß: UVP 49,99 Euro

     

    Naturelle Candle- und TeaLights
    Ein attraktiver Blickfang für innen wie außen sind die neuen Philips Candle- und TeaLights. Sie erzeugen einen Lichteffekt, der vom echten Kerzenlicht kaum zu unterscheiden ist. Das sanfte Flackern und das warme Glühen verleihen jeder Umgebung ein außergewöhnliches Ambiente und eine angenehme Atmosphäre. Dabei gibt es keine Gefahr durch offene Flammen oder heißes Wachs, zudem verbreiten sie weder Ruß noch Rauch und erlöschen selbst bei starker Luftbewegung nicht. Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern damit auch eine sichere Alternative zu Wachskerzen. Die Kerzengläser aus hochwertigem, satiniertem Glas wirken dezent und verleihen den LED-Lichtern ein dekoratives Aussehen. Das Aufladen erfolgt induktiv, also ohne Kabelverbindung zu den Candle- und TeaLights. Sie können während des Aufladens jederzeit einfach aus der Ladestation genommen und an den gewünschten Ort gestellt werden. Ein- und ausgeschaltet werden sie durch einfaches Kippen.
     
    Naturelle CandleLights (2er- und 3er-Set):     UVP ab 36,99 Euro
    Naturelle TeaLighta (3er- und 5er-Set):          UVP ab 39,99 Euro
    Alle sind auch einzeln als Ergänzung ab 10,99 Euro (UVP) erhältlich.

    Philips hue Starter-Paket
    LivingColors Iris
    LivingColors Aura
    Naturelle Candle- und TeaLights
    LivingColors Bloom
    LivingColors Min
     LivingColors Micro
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
    Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.

    Mehr über Philips im Internet: www.philips.at