Anregungen

    Philips Licht auf den Power-Days 2013


    Philips setzt Schwerpunkt auf energieeffiziente LED Lichtlösungen

    Februar 13, 2013

    Die  „Power-Days“, die 2jährliche Roadshow der Elektrobranche macht 2013 wieder Station in Salzburg. Als Komplettlösungsanbieter stehen die diesjährigen PowerDays für Philips Licht komplett im Zeichen von LED und Energieeffizienz. „Am Philips Stand werden ausschließlich LED-Produkte und -Lösungen präsentiert“, so Vertriebsleiter Rudolf Koch. „Wir wollen die breiten Anwendungsmöglichkeiten dieser innovativen Technologie in der professionellen Beleuchtung demonstrieren: von extrem energiesparenden Lösungen in der Straßenbeleuchtung, sowie der Büro- und Industriebeleuchtung  bis hin zu attraktiven Wohnraum LED-Leuchten.“  

     

    „LED kann inzwischen für fast alle Leuchten zur Allgemeinbeleuchtung in professionellen Anwendungen eingesetzt werden und bis 2020 wird der Lichtmarkt etwa zu 75 % auf LED basieren. LED ist eine wahre Revolution und stellt den Lichtmarkt vor völlig neue Möglichkeiten, egal ob in der Außenbeleuchtung, der Straßenbeleuchtung, der Büro oder Industriebeleuchtung oder der dekorativen Beleuchtung für daheim“, so Koch. Philips präsentiert neben innovativen LED-Produkthighlights auch in Vorträgen erfolgreiche Referenz-Projekte auf LED Basis. Bei einem Gewinnspiel auf den PowerDays verlost Philips gesamt drei hue-Startpakete. Philips hue ist eine mittels App steuerbare Lichtlösung für individuelle Akzentbeleuchtung im Wohnraum.

     

    „Die Power Days sind für Philips Licht eine bewährte Plattform für Austausch und Diskussion mit Kunden und Partnern“, so Koch weiter. „Wir erwarten einen regen Besucherzustrom und  freuen uns auf konstruktive Gespräche in Salzburg!“

     

     

    Hier finden Sie Philips Licht:

    13. bis 15. März  2013, Messezentrum Salzburg, Halle 10, Stand 0412

    Mehr Info zu den Power-Days unter www.power-days.at 

     

    Ihre Ansprechpartner vor Ort:

    Rudolf Koch, Philips Licht Österreich sowie das Außendienst-Team

      

    Produkthighlights

     

    CoreLine – LED Downlight extrem energieeffizient

    CoreLine LED Downlights sind der beste Grund, um auf LED umzusteigen. Sie eignen sich ideal um von Kompaktleuchtstofflampen Downlights zu LED-Downlights zu wechseln und haben eine „Payback-Zeit“ von ungefähr 2 Jahren. Die Argumente  von einer bis zu dreimal längeren Lebensdauer und bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Kompaktleuchtstofflampen sprechen für sich. Die CoreLine LED-Downlights gibt es in den Ausführungen Mini (1100 lm) und Compact (2000 lm) und in warmweißer (3000 K) und neutralweißer (4000 K) Lichtfarbe.

     

    Mit Maxos LED immer im Rampenlicht
    Mit Maxos LED Lichtträger können moderne LED Lichtträger mit Standard Tragschienen verbunden werden, eine optimale Sanierungsmöglichkeit für konventionelle Lichtanlagen. Zwei verfügbare Optiken (tief- und breistrahlend) bieten Flexibilität je nach Anwendung. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen kann mit hocheffizienter LED Technologie eine Lösung mit einer Amortisationszeit von unter 3 Jahren erreicht werden. Maxos LED Lichtträger bieten exzellente Lichtqualität mit einer Farbwiedergabe von >80 bei zwei unterschiedlichen Lumenpaketen von 4.000 und 5.500 Lumen. Die Philips Maxos LED ist auch als Einlegeleuchte erhältlich.

     

    Luma - LED-Leuchte für Hauptverkehrsstraßen

    Die Luma LED-Leuchte eignet sich besonders für stark frequentierte Straßen und ist eine hocheffiziente LED-Alternative mit hohem Beleuchtungsniveau. Dank LED-Technologie und spezieller Optiflux-Optik für hohe Lichtströme verbraucht die Luma je nach Anwendung 10 - 40 Prozent weniger Strom als moderne konventionelle Straßenbeleuchtung. Mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden werden auch die Wartungskosten deutlich gesenkt. Da die LED-Module einfach austauschbar sind, lassen sie sich später zeitgemäß gegen modernere und energieeffizientere ganz einfach ersetzen.
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
    Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.

    Mehr über Philips im Internet: www.philips.at