Individuelle Lichtpunkte, kreatives Licht und die harmonische Einbindung in urbane Umgebungen – diesen Spagat bei der Stadtbeleuchtung schaffen die modernen Philips LED-Außenleuchten der Metronomis-Familie. Diese wandlungsfähige Leuchtenfamilie in unterschiedlichen Ausführungen sorgt nicht nur für gute Sehbedingungen und schafft Sicherheit. Sie setzt auch attraktive Akzente in Innenstädten. Für Stadt-, Lichtplaner und Architekten eröffnet sich damit eine neue Dimension der Lichtgestaltung im urbanen Raum und zur Aufwertung einzelner Quartiere.
Metronomis LED ist eine Außenleuchte, die modernste Technik mit zeitlos elegantem Design verbindet. Mit ihrem dezenten Äußeren, das von einem vergleichsweise großen Anteil transparenter Elemente bestimmt wird, drängt sie sich nicht in den Vordergrund und bestimmt optisch die Umgebung. Gerade deshalb ist die Metronomis LED besonders variabel nutzbar und wie geschaffen für kreative Landschaftsarchitekten. Ihnen bietet sie mit ihrer schlichten Eleganz eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten.
Vielseitiges Leuchtenkonzept
Das liegt vor allem an dem Leuchtenkonzept selbst. Die Metronomis-Familie besteht aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Leuchtenaufsätze und Masten. Ergänzt wird die Konstruktionsvielfalt mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Lichteffekte. So lässt sich für nahezu alle Umgebungen und architektonische Gegebenheiten eine individuell passende Lichtlösung finden. Alle Elemente sind so konzipiert, dass sie eine homogene Einheit bilden und hochwertige Beleuchtungsqualität bieten.
Auch die Masten lassen sich nahtlos in das Gestaltungskonzept für den Außenraum einbeziehen. Sie wurden eigens für die Metronomis-Serie entworfen und zeichnen sich durch den harmonischen Übergang zwischen Mast und Leuchtenaufsatz aus. Mit Stahl, Aluminium und Holz gibt es sie wahlweise in verschiedenen Materialien, die den Gesamteindruck der Leuchte unterschiedlich prägen. Eine Besonderheit bietet die MetroLight, bei der der Mast selbst durch ein im oberen Teil integriertes LED-Modul angestrahlt und so im nächtlichen Stadtbild zusätzlich zu einem gestalterischen Element wird.
Attraktives Ambiente
Zu einem attraktiven Erscheinungsbild nicht nur am Tag, sondern vor allem in der Nacht gibt es weitere Möglichkeiten, den urbanen Raum mit Licht kreativ zu gestalten. Über die Beleuchtung von Straßen und Plätzen hinaus lassen sich mit der Metronomis-Familie Lichteffekte in der Leuchte selbst oder als Projektion auf dem Boden schaffen. Stern-, kreis- oder wabenförmige Schattenbilder sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre und können das Ambiente von Innenstädten je nach Anlass und Umgebung noch attraktiver gestalten. Außerdem tragen sie dazu bei, städtischen Umgebungen eine unverwechselbare Identität zu verleihen.
Die Metronomis LED-Leuchten eignen sich für Promenaden, Fußgängerzonen oder Parks sowie für das Umfeld von Geschäften, Hotels und Gaststätten oder Restaurants. Dabei sind sie nicht auf ein bestimmtes Umgebungsambiente festgelegt. Sie passen ebenso in moderne wie historische Stadtteile und lassen sich auch zur funktionalen oder stilvollen Straßenbeleuchtung einsetzen.
Mehr als nur Licht
Die Vorzüge der Leuchten gehen weit über die bloße geschmackvolle, normgerechte Beleuchtung hinaus. Durch sie lässt sich das Sicherheitsbedürfnis und damit auch das Wohlbefinden der Bürger verbessern. Mit hochmoderner Steuertechnik ausgerüstet zeichnen sie sich außerdem durch hohe Energieeffizienz und Lichtausbeute aus. Ihre lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und die besondere Robustheit (Stoßfestigkeitsgrad IK10) sorgen dafür, dass sich Nutzer lange an der hohen Qualität erfreuen können. Das Gesamtpaket ihrer Eigenschaften macht die Metronomis-Serie zur passenden Lichtlösung sowohl für große Städte als auch für kleinere Gemeinden, die sich durch qualitativ hochwertige Beleuchtung in exklusivem Design von anderen abheben wollen.
Martha Salaquarda, MA
Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien
Tel: +43/1/60101-1451
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.
Mehr über Philips im Internet: www.philips.at