Anregungen

    Philips OneSpace - Die Raumdecke als Lichtquelle

    April 4, 2014

    „Diese jüngste Innovation wird die Verwendung von Licht in der Innenarchitektur und Interieurdesign neu definieren. Licht wird zu einer eigenen architektonischen Komponente und ist nicht länger ein zusätzliches, gestaltendes Element im Raum“, erklärt Roger Karner, Geschäftsführer der Philips GmbH und Leiter Philips Lighting. „Die Raumdecke wird als zusätzliches Gestaltungselement häufig vernachlässigt. Mit OneSpace wird sie durch die glatte Lichtfläche eine zusätzliche gestalterische Komponente, die über die Bedeutung als reine Montagefläche für die Raumbeleuchtung hinausgeht.“

     

    Mit OneSpace werden keine zusätzlichen Deckenelemente oder -leuchten mehr benötigt, denn sie ist gleichzeitig Raumdecke und Lichtquelle. Die Basis der robusten Deckenpaneele ist ein patentierter Aluminiumrahmen, der über einen verdeckten Spannmechanismus verfügt. Dieser sorgt dafür, dass die Stoffoberfläche immer perfekt gespannt bleibt. Die LEDs sind in einer engen, netzähnlichen Struktur zu einer Matrix in geräuschabsorbierenden Akustikelementen integriert, um die charakteristische, gleichförmige Lichtqualität und den hohen akustischen Komfort zu erreichen. Das Material erfüllt zudem alle für Decken geltenden Bau- und Sicherheitsanforderungen.

     

    Architekten, die an den Tests der OneSpace-Elemente beteiligt waren, beschreiben ihre Wirkung als „friedvoll“ oder „himmelsgleich“. Die Decke spendet ein hochwertiges weisses Licht, das dem des natürlichen Tageslichts ähnlich ist. Es kann gedimmt und als Sicherheitsbeleuchtung verwendet und auch in Gebäudemanagementsysteme integriert werden, um zur grösseren Energieeffizienz über eine zentrale Steuerung ein- und ausgeschaltet zu werden.

     

    Die OneSpace-Lichtdecke ist in kundenspezifischen Grössen von bis zu zehn Mal drei Metern erhältlich und bietet damit ein Maximum an Gestaltungsfreiheit. Sie eignet sich insbesondere für Autohäuser, Premium-Einzelhandelsgeschäfte und öffentliche Gebäude wie Flughäfen, Hotels und Konferenzräume, um einen ebenso eindrucksvollen wie ruhigen Raum zu schaffen und gleichzeitig als funktionale Beleuchtung zu dienen.

    Philips OneSpace

    Weitere Informationen nur für Journalisten:

    Martha Salaquarda, MA

    Philips Austria, Konzernkommunikation
    Euro Plaza, Kranichberggasse 4,
    A-1120 Wien

    Tel: +43/1/60101-1277

    Fax: +43/1/60101-3000

    Email: martha.salaquarda@signify.com

    Über Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

    Mehr über Philips im Internet: www.philips.at