Philips hue lässt sich ab sofort per Apple Watch bedienen. Nutzer von Apple Watch können ihre Wohnraumbeleuchtung damit bequem vom Handgelenk aus steuern, um Lichtstimmungen auf eine besonders bequeme Art und Weise zu wechseln. Mit der zusätzlichen App erweitert Philips die Anwendungsmöglichkeiten für hue auf ein zusätzliches Gerät und baut seine Marktführerschaft im Bereich der Smart Home-Beleuchtung weiter aus. Die App steht ab sofort kostenlos im Apple App Store bereit.
„Die Beleuchtung zuhause ist fester Bestandteil unseres Alltags und ein zentrales Element von Smart Home“, sagt Geschäftsführer Rudolf Koch, Philips Lighting Österreich. „Wir benutzen unsere Beleuchtung jeden Tag – und mit der hue-App für Apple Watch bringen wir besonders intuitive Steuerungsmöglichkeiten auf ein Gerät, das der Nutzer stets mit sich trägt.“
Apple Watch nutzt die Widget-Oberfläche der Philips hue-App. Damit kann der Nutzer seine favorisierten Beleuchtungsszenarien per Wischbewegung wechseln und auswählen. Wer beispielsweise im Wohnraum arbeitet, isst oder liest, kann die Lichtintensität und Farbgebung entsprechend schnell und einfach passend zur jeweiligen Aktivität einstellen. Mit aktivierter Geofencing-Funktion auf seinem iPhone kann der Nutzer sich zudem besonders dezent auf seiner Apple Watch benachrichtigen lassen, sobald sich die Beleuchtung ausschaltet, nachdem er das Haus verlassen hat.
Die Integration in Apple HomeKit bedeutet eine besonders spannende Erweiterung für das hue-Portfolio. Mit dessen schnell wachsender Auswahl an Lampen, Leuchten und Steuerungsgeräten bietet das System eine Vielzahl an Möglichkeiten, Licht zuhause intelligent zu steuern und mit anderen Smart Home-Geräten oder Internetdiensten zu vernetzen. Lichtrezepte zum Entspannen oder Konzentrieren, Farbkompositionen von Fotos und frei gestaltbare Lichtstimmungen für verschiedene Räume des eigenen Zuhauses lassen sich mittels der neuen App nun auch per Apple Watch aufrufen.
Neben den offiziellen Philips hue-Apps für iOS und Android gibt es mittlerweile mehr als 230 Dritt-Apps für das „Personal Wireless Lighting System“. Zum Einstieg in die Welt der intelligenten Wohnraumbeleuchtung genügt ein Philips hue Starter-Set. Auswahlmöglichkeiten hat Philips auf www.philips-hue.com zusammengestellt. Informationen rund um Apple Watch finden Nutzer auf www.apple.com/watch.
Licht zum Mitnehmen
„Die Digitalisierung von Licht eröffnet uns eine neue Welt der Möglichkeiten: Wir können Farben und Intensität per Fingerzeig verändern und die Beleuchtung wie niemals zuvor kontrollieren und erleben“, erklärt Philips Geschäftsführer Roger Karner. „Philips hue Go erweitert diesen Gestaltungspielraum um eine zusätzliche Freiheit: Sie können Licht überall dorthin mitnehmen, wo Sie gerade eine besondere Stimmung erzeugen, Akzente setzen oder das Ambiente verändern möchten – vom Schlafzimmer bis hinaus auf die Terrasse.“ Dabei ist die mit dem iF design award ausgezeichnete Leuchte mit ihrer runden Form und lichtdurchlässigen Hülle ein echter Blickfang.
Hue Go lässt sich ideal zur indirekten Wandbeleuchtung oder als zentrales Dekorationselement einsetzen. Ihr indirektes Licht sorgt im Wohnzimmer oder beim Abendessen für eine behagliche Stimmung. Zugleich kann man sie mitnehmen und im Akku-Betrieb kabellos auf Tischen, Boards oder bei schönem Wetter im Freien platzieren – ideal für Sommernächte und Grillpartys auf der Terrasse.
Erweiterte Steuerung und dynamische Lichtstimmungen
Mit einem Knopf auf der Rückseite lässt sich die Lichtstimmung auch dann verändern, wenn das Smartphone oder ein hue tap-Lichtschalter nicht zur Hand sind. Neben Warmweiß und einem erfrischend-kühlen Tageslichtweiß stehen auf diesem Wege auch fünf patentierte, dynamische Lichteffekte zur Auswahl: Cozy Candle, Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest und Night Adventure. Jeder dieser dynamischen Effekte folgt einem ihm eigenen Verlauf durch charakteristische Farbkombinationen.
Unbegrenzte Möglichkeiten zur Vernetzung
Per Smartphone oder Tablet lassen sich alle aus der hue-Familie bekannten Funktionen auch mit hue Go nutzen. Beispielsweise Lichtrezepte zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren und Energie tanken sowie Lichtwecker zum sanften Aufwachen. Neben der offiziellen Philips hue-App gibt es zudem bereits mehr als 200 Apps von Drittanbietern sowie rund 2.000 Lichtrezepte des Internet-Dienstes IFTTT. Das Anwendungsspektrum reicht bis hin zu Beleuchtungseffekten passend zu Musik und Filmen oder automatischen Lichtsignalen, die dezent auf eingehende E-Mails oder einen Wetterumschwung hinweisen.
Philips hue Go leuchtet im Akku-Betrieb etwa drei Stunden bei maximaler Lichtstärke. Integriert in ein hue-Netzwerk lässt sich hue Go vernetzt mit anderen Lampen und Leuchten steuern. Aber auch die Einrichtung eines neuen Netzwerks ist unkompliziert: Die Philips hue-Bridge einfach mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden, die Philips hue-App auf das Mobilgerät laden und die hue Go Leuchte anschließen.
Hue Go wurde entwickelt, um hohen Luftfeuchtigkeit standzuhalten, sie ist jedoch nicht wasserdicht. Die Leuchten können bei geeigneten Wetterbedingungen oder Überdachung im Freien eingesetzt werden. Sie sind jedoch nicht für den dauerhaften Außeneinsatz oder die direkte Einwirkung von z.B. Regen konzipiert. Philips hue Go ist ab April für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,95 Euro erhältlich.