Philips erweitert seine Smart Home-Beleuchtung Hue um besonders lichtstarke und flexibel einsetzbare Philips Hue LightStrips Plus. Die intelligent steuerbaren LED-Streifen ermöglichen eine besonders elegante Form der Beleuchtung: Als indirekte Lichtquelle hinter Vouten oder an Möbeln verleihen sie ihrer Umgebung eine besonders harmonische Atmosphäre mit blendfreiem Licht. Die Streifen sind zwei Meter lang, lassen sich auf gewünschte Längen zurechtschneiden und mittels der zugehörigen Erweiterungen auf eine Länge von bis zu zehn Metern verlängern. Dank ihres robusten und besonders flexiblen Materials lassen sie sich selbstklebend sogar auf unebenen Oberflächen anbringen.
Mit einem Lichtstrom von 1.600 Lumen erzeugen die Hue LightStrips Plus genügend Licht, um das Ambiente eines ganzen Raumes zu verändern. Stufenlos regulierbar beherrschen sie sowohl farbiges Licht als auch das gesamte Spektrum von warmem bis tageslichtähnlichem Weißlicht. Damit eignen sie sich hervorragend, um einzelne Wohnbereiche zu akzentuieren oder Räume optisch zu vergrößern: Auf Bodenhöhe schaffen sie ein Gefühl von Weitläufigkeit, entlang von Deckenleisten oder Vouten betonen sie die Höhe des Raumes und können Wandflächen großzügiger erscheinen lassen. An Regalen, Schränken oder Boards verleihen sie dem Interieur ein stylisches Flair. Stets genügt dabei ein Fingertipp, um die Lichtverhältnisse an die eigene Stimmung, Nutzungssituation oder besondere Anlässe anzupassen.
„Philips Hue LightStrips Plus laden dazu ein, Licht kreativ einzusetzen und das Wohnambiente schnell und einfach an unterschiedliche Situationen und Vorlieben anzupassen“, sagt Susanne Schmitz, Senior Marketing Direktorin bei Philips Lighting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Ihr variables Design, die hohe Lichtleistung und die weitreichenden Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung sind ideal, um die Wohnatmosphäre daheim automatisch oder per Fingertipp zu gestalten.“
Hue LightStrips Plus sind das jüngste Mitglied der auf mittlerweile 19 verschiedene Lampen und Leuchten angewachsenen Hue-Familie. Sie lassen sich kinderleicht mit anderen Leuchten und Lampen des Systems verbinden und sowohl per Schalter als auch mittels der inzwischen mehr als 300 Hue-Apps intelligent steuern und vernetzen. So können auch die LightStrips Plus beispielsweise Frühaufstehern mit sanften Sonnenaufgängen aus dem Bett helfen, passend zur Musik pulsieren, die Lichtstimmung von Filmen im TV auf den Raum erweitern, oder die Lichtverhältnisse an die aktuelle Wetterlage anpassen. Zudem können sie das Zuhause auch bei Abwesenheit belebt erscheinen lassen und sind vernetzbar auch mit anderen Smart Home-Komponenten. Zum Beispiel mit Bewegungsmeldern, Fenster- und Türkontakten, Thermostaten oder Rauchmeldern.
Der zwei Meter lange Philips Hue LightStrip Plus inklusive Stromadapter kostet 79,95 Euro. Verlängerungs-Strips von einem Meter Länge kosten 24,95 Euro. Beide sind ab Oktober 2015 in Europa und Nordamerika erhältlich. Auf Amazon.de sind Vorbestellungen ab der zweiten Septemberwoche möglich.
Technische Daten zu den Philips Hue LightStrips Plus:
- Verlängerbar bis auf zehn Meter
- Voll funktionales Weiß: 2.000 – 6.500 Kelvin
- 16 Millionen Farben
- 1.600 Lumen
- 78,5 Im/W Lichtausbeute bei 4.200 K
- 80 CRI von 2.000 bis 4.000 K
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Produktabmessungen: 200 cm x 0,3 cm x 1 cm (Zwei-Meter-Strip) / 100 cm x 0,3 cm x 1 cm (Verlängerungs-Strip)
- Software-Upgrade ist über die Philips Hue-Bridge möglich
- Kompatibel mit über 300 Apps externer Anbieter
Wien, Februar 2015 – Philips stellt heuer zum ersten Mal auf Österreichs größter Wohnmesse, der „Wohnen & Interieur“, aus. Als Weltmarktführer in der LED-Beleuchtung sowie für Connected-Lighting Systeme präsentiert das Unternehmen auf der Messe Philips hue. Dieses mittels App-steuerbare Beleuchtungssystem verbindet ganz einfach Menschen und Geräte zu Hause und schafft so eine einzigartige Farbatmosphäre.
„Philips hue verändert auf einzigartige Weise, wie Menschen Licht zu Hause erleben und nutzen“, erklärt Rudolf Koch, Geschäftsführer Philips Licht Österreich. „Mit dem hue System lassen sich einzigartige Lichtstimmungen kreieren und die eigene Heimbeleuchtung mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen erweitern. So unterstützt hue zum Beispiel gesünder aufzuwachen und mit Energie in den Tag zu starten. Mit hue kann man aber auch konzentriert arbeiten und lesen oder den Tag bei gedimmtem Licht ausklingen lassen.“
Philips Hue – persönliche Beleuchtung schafft Atmosphäre
Mit Philips hue lässt sich Licht von dem Smartphone oder Tablet steuern. Das Portfolio umfasst LED Lampen, verschiedene LED Design- und Stimmungsleuchten sowie den weltweit ersten kabellosen und intelligent vernetzten Lichtschalter. Die Lampen und Leuchten können in allen denkbaren warmen und kalten Weißtönen sowie 16 Millionen verschiedenen Farben leuchten und genauso wie eine herkömmliche Glühbirne gedimmt werden.
Hue nutzt den offenen Zigbee LightLink Standard und somit bedarf es keiner speziellen Geräte, um das Lichtnetzwerk zu koordinieren. Weitere Produkte können problemlos zum Lichtnetzwerk hinzugefügt und wieder entfernt werden. Die Installation erfolgt binnen weniger Minuten nach dem Plug & Play Prinzip.
Mit dem hue System lassen sich einzigartige Lichtstimmungen kreieren und die eigene Heimbeleuchtung mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen erweitern. Beispielsweise kann hue die Beleuchtung an die aktuelle Wetterlage anpassen (durch IFTTT), den Nutzer mit simulierten Sonnenaufgängen sanft aus dem Tiefschlaf wecken und passende Lichtstimmungen zum Lesen, Arbeiten oder Entspannen zaubern. Mit seiner App-Plattform auf www.philips-hue.com bietet hue seinen Anwendern eine einzigartige Vielfalt an Möglichkeiten, ihr Licht Zuhause persönlich zu gestalten und intelligent zu vernetzen. So gibt es mittlerweile mehr als 200 Apps mit welchen sich Lichtstimmungen und Beleuchtungseffekte beispielsweise passend zu Musik, Fotos und Filmen kreieren, aber auch mit Internetdiensten und anderen Geräten im Haushalt z.B. Philips Ambilight TV verbinden lassen. Philips hue ist in Österreich bei Media Markt und bei Saturn erhältlich.
Energiesparend und effizient
Das komplette hue Portfolio setzt auf energieeffiziente LED-Technologie was bereits zu großen Energieeinsparungen im Vergleich zu konventioneller Technologie führt. Je nach gewählter Lampe bzw. Leuchte beträgt die Lebensdauer zwischen 12.000 und 25.000 Stunden (entspricht in etwa 12 – 25 Jahren). Durch die Geofencing Funktionalität bietet hue zudem die Möglichkeit, dass sich das Licht automatisch ausschaltet wenn man das Haus verlässt.
Entdecken Sie hue
Besuchen Sie uns am Messestand in der Halle C, Stand C0801. Wir beraten Sie gerne und Sie können hue direkt vor Ort selber testen. Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit und mit etwas Glück können Sie sich über eine neue, mittels App-steuerbare Philips hue Wohnungsbeleuchtung freuen.