Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Sicherheit im Rampenlicht: Neuer Philips Hue GU10 White Spot ab September verfügbar

    20. August 2018


    Sicherheit im Rampenlicht: Neuer Philips Hue GU10 White Spot ab September verfügbar

    Wien
    – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein bestehendes Produktangebot um den neuen Philips Hue White GU10 Spot, der ab September in Europa erhältlich sein wird. Auf Wunsch heißt er Bewohner willkommen, wenn sie nach Hause kommen oder simuliert deren Anwesenheit, wenn sie unterwegs sind.

    Die Menschen suchen nach neuen und innovativen Möglichkeiten, ihren Wohnbereich zu beleuchten, die sowohl ihrem ästhetischen Empfinden als auch ihrem Sicherheitsbedürfnis entgegenkommen. Der Philips Hue White GU10 Spot erfüllt beide Anforderungen. Er ist vollständig mit dem Philips Hue Lichtsystem und der Philips Hue App kompatibel, sofern er mit einer Philips Hue Bridge verbunden ist. So kann der Benutzer seine Beleuchtung von jedem beliebigen Ort aus steuern und mit einem wohligeren Gefühl das Haus verlassen.“

     

    George Yianni

    Head of Technology für Philips Hue

    Willkommen zu Hause

    Dank der ‚Nachhause kommen‘-Funktion der Philips Hue App muss niemand nach einem langen Tag ein dunkles Zuhause betreten. Die Standort-Funktion der App synchronisiert sich mit dem Mobiltelefon und erkennt so, dass man auf dem Heimweg ist. Zur Begrüßung schaltet sich das Licht automatisch ein. Der Philips Hue White GU10 Spot sorgt dadurch gerade bei Nacht und in den dunklen Wintermonaten für ein Gefühl der Sicherheit. Die Spots können auch mit einem Philips Hue Bewegungsmelder kombiniert werden. Wenn dieser sich zum Beispiel im Flur befindet, schaltet sich das Licht beim Betreten des Hauses automatisch ein.

     

    Immer geschützt

    Wer sein Zuhause nicht gern unbeleuchtet alleine lässt, stellt einfach individuelle Routinen in der Philips Hue App ein. Mit diesen kann das gesamte Philips Hue Lichtsystem, einschließlich des White GU10 Spots, so eingestellt werden, dass es sich zu bestimmten Tageszeiten automatisch ein- und ausschaltet. Von jedem Ort der Welt aus kann man so dafür sorgen, dass die Beleuchtung den normalen Tagesablauf simuliert und für Außenstehende den Eindruck erweckt, als seien alle Bewohner Zuhause.

     

    Gemütlich zu Hause

    Ob man es sich im Wohnzimmer mit einem guten Buch gemütlich macht oder den Abend mit Freunden verbringt – kombiniert man den dimmbaren Philips Hue White GU10 Spot einfach mit schon vorhandenen Philips Hue Produkten, lässt sich für jeden Anlass das richtige Ambiente schaffen.

     

    Produktinformationen

    Es können bis zu 50 Philips Hue Leuchtmittel mit der Philips Hue Bridge verbunden werden und bis zu 12 Zubehörteile wie Bewegungsmelder und Schalter. Der dimmbare Philips Hue White GU10 Spot (2.700 Kelvin) wird in Europa erstmals auf der IFA vorgestellt und Anfang September im Handel erhältlich sein. Eine einzelne Lampe wird 19,95 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) kosten und ein Doppelpack 34,95 Euro.

     

    Aktuelle Presseinformationen finden Sie hier, weitere Informationen über Philips Hue unter www.philips-hue.com.

     

    Signify ist seit dem 16. Mai 2018 der neue Firmenname von Philips Lighting.

    Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:


    Clarissa Thelen 

    Integrated Communications Specialist 
    Philips Lighting Austria GmbH, Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien, 
    Telefon: +43 664 882 832 84
    E-Mail: clarissa.thelen@signify.com

     

    Stefan Zander

    Pressesprecher
    Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 1607429087

    E-Mail: stefan.zander@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    street lighting smart iot