Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Endlich auch für Garten, Terrasse und Balkon
    Der neue flexible Lightstrip ergänzt das Philips Hue Outdoor-Sortiment

    20. August 2018


    Endlich auch für Garten, Terrasse und Balkon
    Der neue flexible Lightstrip ergänzt das Philips Hue Outdoor-Sortiment


    Wien 
    – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, stellte heute den Philips Hue Outdoor Lightstrip vor. Der neue biegsame Lightstrip ergänzt das bestehende Philips Hue Outdoor-Sortiment und eignet sich ideal zum Akzentuieren von Außenbereichen.

     

    Philips Hue Outdoor Lightstrip ist das neuste Mitglied der Hue Outdoor-Familie für den Außenbereich. Dieser Lightstrip wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und verfügt über eine IP67-Spezifikation, was bedeutet, dass er bedenkenlos im Freien verwendet werden kann. Der biegsame Lightstrip eignet sich auf vielfältige Weise ideal zur Verschönerung des Gartens: zur Akzentuierung von Blumenbeeten und Geländern, zum Hervorheben von Wegen oder einfach, um genau die richtige Atmosphäre für einen Grillabend zu schaffen. Dabei kann er dank der mitgelieferten Befestigungsklammern und Schrauben ganz einfach angebracht werden – sogar auch als Decken- oder Wandleuchte.

     

    „Seit wir den Philips Hue Lightstrip Plus für Innenbereiche vorgestellt haben, wurden wir von unseren Kunden oft nach einer Ausführung für den Einsatz im Freien gefragt,” berichtet Susanne Behrens, Commercial Director Consumer Lighting D/A/CH bei Signify. „Auf der Grundlage unserer Erfahrungen mit Philips Hue haben wir den neuen Philips Hue Outdoor Lightstrip entwickelt, der durch den diffusen Lichteffekt sowohl als direkte als auch als indirekte Lichtquelle verwendet werden kann. Er kann sogar dort platziert werden, wo traditionelle Außenleuchten nicht möglich sind, beispielsweise am Balkongeländer. Also eine perfekte Ergänzung für das wachsende Philips Hue Outdoor-Portfolio.“

     

    Wie alle Philips Hue Produkte ist auch der Outdoor Lightstrip vollständig mit dem Philips Hue Lichtsystem und der Philips Hue App kompatibel und bietet die gleichen intelligenten Funktionen wie die Indoor-Reihe. Voraussetzung dafür ist eine Philips Hue Bridge. Dadurch können Nutzer die Beleuchtung ihrer Außenbereiche wunschgerecht gestalten und das perfekte Outdoor-Ambiente schaffen. Die Möglichkeiten reichen von einem breiten Weißtonspektrum bis hin zu der Auswahl von 16 Millionen Farben für Entertainment-Zwecke.

    Philips Hue Outdoor-Sortiment

    Das Anfang des Sommers eingeführte Philips Hue Outdoor-Sortiment umfasst Wandleuchten, Spots und Pollerleuchten, sodass die Kunden die Funktionen von Philips Hue auch im Außenbereich nutzen können. Die Philips Hue Outdoor-Produkte umfassen sowohl die Philips Hue White Ausführung als auch das Philips Hue White and Color-Ambiance Sortiment. Damit kann der Nutzer nicht nur eine perfekte Outdoor-Atmosphäre schaffen, sondern auch die Sicherheit seiner Wohnumgebung noch weiter verbessern.

     

    Der Philips Hue Outdoor Lightstrip wird in Europa ab Oktober 2018 in einer 2-Meter-Ausführung und einer 5-Meter-Ausführung erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 89,95 Euro (2m Version) und 159,95 Euro (5m Version).

     

    Aktuelle Presseinformationen finden Sie hier, weitere Informationen über Philips Hue unter www.philips-hue.com. Signify ist seit dem 16. Mai 2018 der neue Firmenname von Philips Lighting.

     

    Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:


    Clarissa Thelen

    Integrated Communications Specialist

    Philips Lighting Austria GmbH, Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien,

    Telefon: +43 664 882 832 84

    E-Mail: clarissa.thelen@signify.com
     

    Stefan Zander

    Pressesprecher
    Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 1607429087

    E-Mail: stefan.zander@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 30.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Street Lighting-Smart-iot

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Jänner 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

    • Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

      Jänner 17, 2025

      Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Jänner 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring