Anregungen

    Philips Hue erweitert erneut
    sein Outdoor-Sortiment

    Januar 2019

     
    • Der neue Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder erkennt Bewegungen und schaltet die Beleuchtung innen oder außen automatisch ein
    • Neue Wand-, Sockel- und Wegeleuchten schaffen für jeden Anlass das perfekte Ambiente
    • Flutlichter sorgen für ein größeres Sicherheitsgefühl rund um das Haus

     

    CES - Las Vegas, Nevada (USA) Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein beliebtes Sortiment an intelligenten Philips Hue Außenleuchten. Diese bieten nun noch mehr Möglichkeiten, das Zuhause zu verwandeln – von einer einladenden Beleuchtung auf dem Weg zur Haustür bis hin zur perfekten Atmosphäre für jeden Anlass im Garten. Zur Wahl steht jetzt eine Reihe neuer Wand-, Sockel- und Wegeleuchten für den Außenbereich, sowie der batteriebetriebene Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder.

     

    Zum Zuhause gehört nicht nur der Raum innerhalb der eigenen vier Wände, sondern häufig auch der Garten oder Balkon. Unsere erste Philips Hue Outdoor-Reihe wurde begeistert angenommen. Wir freuen uns, mit der Erweiterung unserer Hue Outdoor-Familie noch mehr Möglichkeiten zu bieten, den Außenbereich mit Licht zum Leben zu erwecken und gleichzeitig ein Gefühl größerer Sicherheit zu vermitteln.“


    Jasper Vervoort,
    Business Leader, Home Systems and Luminaires bei Signify

    Tagtäglich eine freundliche Begrüßung mit dem Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder

    Der neue wetterfeste Hue Outdoor Bewegungsmelder (IP54) ist drahtlos, batteriebetrieben und einfach zu montieren und einzurichten. Er bietet den Komfort, Bewohner automatisch mit Licht zu empfangen, wenn diese im Dunkeln nach Hause kommen. Über die Philips Hue App lassen sich alle gewünschten Lampen – innen oder außen – auswählen, die eingeschaltet werden sollen, wenn jemand am Sensor vorbeigeht. Darüber hinaus lässt sich der Anschein erwecken, dass immer jemand zu Hause ist.

     

    Der Hue Outdoor Bewegungsmelder wird an einer ebenen Wand in der Garage, im Türbereich oder an einer passenden Stelle im Garten platziert. Er hat eine Reichweite von 12 Metern und einen integrierten Tageslichtsensor, durch den sich die Beleuchtung nur einschaltet, wenn es draußen dunkel ist. Der Hue Outdoor Bewegungsmelder (UVP 49,99 Euro) wird ab Februar 2019 in Europa erhältlich sein.

     

    Das perfekte Licht für jeden Anlass

    Der Außenbereich ist die Erweiterung des Zuhauses. Und nun gibt es mehr Möglichkeiten als je zuvor, diesen in 16 Millionen Farben oder strahlend weißes Licht zu tauchen. Ob für die Begrüßung an der Haustür, den Grillabend auf der Terrasse oder eine Party im Garten – die neuen Philips Hue Outdoor-Leuchten können jedem Treffen das richtige Licht und die passende Stimmung geben.

     

    Die neuesten Ergänzungen der Outdoor-Reihe (erhältlich ab Februar 2019) sind:

     

    • Philips Hue White Welcome Flutlicht (UVP 129,99 Euro), robustes Design mit hoher Lichtleistung, hellweißes Licht
    • Philips Hue White & Color Ambiance Discover Flutlicht (UVP 149,99 Euro), robustes Design mit hoher Lichtleistung, weißes und farbiges Licht
    • Philips Hue White & Color Ambiance Econic-Familie bestehend aus drei Wandleuchten (UVP 139,99 Euro), einer Sockel- und einer Wegeleuchte (UVP 129,99 Euro und 159,99 Euro), hochwertige Leuchtenserie aus Glas, weißes und farbiges Licht
    • Philips Hue White & Color Ambiance Impress-Familie bestehend aus zwei Wandleuchten (UVP ab 109,99 Euro), einer Sockel- und einer Wegeleuchte (UVP 129,99 Euro und 149,99 Euro), hochwertige Leuchtenserie aus Glas mit 360° Lichteffekt, weißes und farbiges Licht, Sockelleuchte auch als Niedervolt-Variante erhältlich (als Set und Erweiterung – UVP 164,99 Euro und 129,99 Euro)
    • Philips Hue White Fuzo-Familie bestehend aus drei Wandleuchten (UVP ab 79,99 Euro), einer Sockel- und einer Wegeleuchte (UVP 109,99 Euro und 129,99 Euro), weißes Licht
    • Philips Hue White & Color Ambiance Calla Sockelleuchte, erhältlich als Set und Erweiterung (UVP 149,99 Euro und 119,99 Euro), eine größere Variante der bereits erhältlichen Calla-Sockelleuchte mit weißem und farbigem Licht
    • Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder (UVP 49,99 Euro), individuell einstellbar, wetterfest (IP54), flexible Platzierung, feste Wandmontage, batteriebetrieben (2 AA-Batterien enthalten)

     

    Weitere Informationen über die neuen intelligenten Philips Hue Outdoor-Leuchten unter www.philips-hue.com.

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 30.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Street Lighting-Smart-iot

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024

      Juli 26, 2024

      Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024

    • Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

      Juli 03, 2024

      Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

    • Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt

      Juni 18, 2024

      Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt