Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Signify führt Trulifi ein: die weltweit zuverlässigsten kommerziellen High-Speed-LiFi-Systeme

    Juni 2019

    • Hochgradig zuverlässige und sichere drahtlose Hochgeschwindigkeitskommunikation, die vorhandene und zukünftige Beleuchtungsinfrastrukturen nutzt
    • Konzipiert für professionelle Märkte, einschließlich Büros, Hospitality, Einzelhandel, Industrie und Gesundheitswesen
    • Zwei neue Kunden zur Markteinführung

     

    Eindhoven, Niederlande – Die Welten der Beleuchtung und der Telekommunikation sind heute verschmolzen. Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat eine neue Reihe an LiFi-Systemen eingeführt, zu der die weltweit schnellsten und zuverlässigsten erhältlichen LiFi-Systeme gehören. Unter dem Namen Trulifi nutzt die Reihe vorhandene und zukünftige professionelle Leuchten. Anstelle von Funksignalen (wie WLAN, 4G/5G, Bluetooth usw.) verwendet Trulifi Lichtwellen, um eine höchst zuverlässige und sichere drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation mit Geschwindigkeiten zu gewährleisten, die weit über den meisten herkömmlichen drahtlosen Technologien am Arbeitsplatz liegen.

     

    Trulifi nutzt eine optische, drahtlose Sende- und Empfangstechnologie, die in Philips Leuchten eingebaut ist oder nachgerüstet werden kann. So braucht der Kunde seine vorhandene Beleuchtungsinfrastruktur nicht komplett zu ersetzen, um sowohl ausgezeichnete Lichtqualität als auch drahtlose Konnektivität zu erhalten.

     

    Trulifi überwindet die zunehmende Überlastung des Funkfrequenzbereichs und eignet sich ideal für Bereiche, in denen Funkfrequenzen nur schlecht oder überhaupt nicht funktionieren oder nicht erlaubt sind (siehe Anwendungsfälle in den Hinweisen für Redakteure).

     

    Die neue Produktreihe umfasst Trulifi-kompatible Leuchten, die eine drahtlose Verbindung mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Megabits pro Sekunde (Mbps) über große Bereiche wie Konferenzräume und große Bürobereiche hinweg ermöglichen. Dank nahtloser Übergabe zwischen allen Trulifi-kompatiblen Leuchten können sich die Nutzer frei im Raum bewegen. Die Geschwindigkeit ist schnell genug, um gleichzeitig 30 HD-Filme in 1080p Auflösung zu streamen. Um das LiFi-Signal zu empfangen, wird ein USB Access Key benötigt, der an einem Laptop angeschlossen wird und gleichzeitig dazu dient, Daten an die Leuchte zurückzusenden.

     

    Zur Trulifi-Reihe gehört auch ein festes Punkt-zu-Punkt-System mit bis zu 250 Mbps Geschwindigkeit, das als „drahtloses Kabel“ fungiert – ideal für den Anschluss von Geräten. Potenzielle Anwendungen sind unter anderem die Verbindung von Robotern oder Maschinen in für Funkfrequenzen kritischen Umgebungen wie Industrieanlagen oder in Krankenhäusern, in denen eine Funkkommunikation möglicherweise nicht gestattet ist, oder überall dort, wo große Datenmengen sicher und schnell gesendet und empfangen werden müssen.

     

    Trulifi unterstreicht unsere Strategie, das Potenzial von Licht zu nutzen, um neue rasch wachsende Märkte anzusprechen. Dank unserer globalen Präsenz sowie großen Installationsbasis und Fachkompetenz können wir sowohl Bestands- als auch Neukunden dabei helfen, ihre Beleuchtungsinfrastruktur zu nutzen, um eine zuverlässige, sichere und extrem schnelle Drahtloskommunikation zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Wo immer es Licht gibt, ist nun auch drahtlose Kommunikation möglich.“

     

    Olivia Qiu,
    Chief Innovation Officer bei Signify

    Zwei neue Kunden

     

    Signify hat heute zwei weitere Trulifi-Kunden vermeldet

     

    • Globalworth, größter institutioneller Büroinvestor und -vermieter in Polen und Rumänien, hat drei Konferenzräume in seinen Büros im Warschauer Spektrum Tower mit 18 Trulifi-kompatiblen Philips Leuchten ausgestattet, um seinen Firmenkunden eine zuverlässige und besonders sichere Kommunikation bereitzustellen.
    • Claerhout Communication Campus, eine belgische Marketing- und Kommunikationsagentur, hat vier vernetzte Philips LED-Leuchten in einem vom Unternehmen und seinen Kunden genutzten großen Konferenzraum mit Trulifi nachgerüstet.

     

    „Wir wollten eine hochwertige, energieeffiziente Beleuchtung und eine drahtlose Konnektivität, die hochauflösende Bilder, Druckvorlagen und große Dateien bewältigen kann. Dabei haben wir das Angebot für unsere Mitarbeiter und Kunden von 5 Mbps auf sagenhafte 150 Mbps gesteigert, außerdem können wir uns nun nahtlos von einem Lichtpunkt zum anderen frei bewegen. Neben der Verschlüsselung bietet Trulifi ein zusätzliches Maß an Sicherheit, da Licht keine Wände durchdringen kann – was im Raum ist, bleibt auch im Raum. Dies ist eine wirklich wegweisende Technologie“, meint Christoph Ruys, Business Development Manager, Claerhout Communication Campus.

     

    „Die Möglichkeit, moderne Technologie wie Trulifi in Bürogebäude und am Arbeitsplatz zu integrieren, stellt einen Wettbewerbsvorteil dar, um Mieter anzuziehen und den Wert einer Anlage zu erhöhen. Als Vermieter liegt unser Schwerpunkt darauf, unseren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten. Außerdem betrachten wir es als Verpflichtung, die neuesten Technologien auf dem Markt zu erkunden und zu testen. Wir freuen uns, die ersten in Mittelosteuropa zu sein, die Signifys Trulifi-Technologie implementieren und damit neue Standards in der Immobilienbranche setzen“, sagt Grzegorz Strutyński, Geschäftsführer von Globalworth.

     

    „Signify kann das Leistungsversprechen von LiFi mit preisgünstigen Angeboten erfüllen, mit denen sich die Budgethürden potenzieller Kunden überwinden ließen. Außerdem übernimmt Signify den ITU G.9991 LiFi-Standard, der nach der zunehmenden Standardisierung in der Branche ausgerichtet ist“, erläutert Krystal Maxwell, Senior Research Analyst, Navigant Research.

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.