Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Signify präsentiert neue smarte Philips Hue Lampen, Leuchten und Zubehör

    September 2019
     

    Eindhoven, NiederlandeSignify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat neue intelligente Beleuchtungsprodukte angekündigt, darunter eine aktualisierte Hue Go, den Smart Button, den Smart Plug sowie die neuen GU10- und E14-Smart-Lampen.

     

    Wir wollen vernetzte Beleuchtung noch zugänglicher machen und den Menschen eine größere Auswahl bieten, was die Konnektivität, Steuerung, Atmosphäre und Ästhetik ihrer Lampen und Leuchten betrifft. Wir sind stolz darauf, eine Vielzahl neuer und aktualisierter Produkte vorzustellen, einschließlich des neuen Philips Hue Smart Plug, Philips Hue Smart Button und der verbesserten tragbaren Philips Hue Go mit Bluetooth-Funktion. Außerdem freuen wir uns über die Einführung unserer allerersten Philips Hue Filament Lampe.“

     

    Jasper Vervoort,
    Business Leader Home Systems & Luminaires Philips Hue bei Signify


    Die tragbare smarte Hue Go: intelligentes Licht überall

    Die Philips Hue Go ist eine tragbare intelligente Leuchte, die farbiges Licht inklusive vorgegebener Lichtrezepte und -szenen bietet. Sie ist jetzt auch Bluetooth-fähig, sodass sie mit der kostenlosen Hue Bluetooth App oder per Sprachbefehl über verschiedene Smart Home Assistenten1 gesteuert werden kann. Die aktualisierte Hue Go hat ihr charakteristisches Design behalten, kann dank verbesserter Akkudauer nun aber noch länger an jedem beliebigen Ort genutzt werden.

     

    Smart Plug und Smart Button: kleines Format, große Wirkung

    Der Smart Plug verwandelt jede Tisch- oder Stehleuchte in eine intelligente Hue Leuchte – selbst solche, in die kein Hue Leuchtmittel passt. Der Stecker der gewünschten Leuchte wird einfach mit dem Smart Plug zusammen in die Steckdose gesteckt. Anschließend kann sie zum eigenen Philips Hue System hinzugefügt werden. Nun kann sie mit der Philips Hue oder Hue Bluetooth App oder per Stimme ein- und ausgeschaltet und in Verbindung mit der Bridge in Routinen und Timer eingebunden werden.

     

    Der Smart Button ist zwar kompakt, hat aber jede Menge zu bieten – mit einem kurzen Druck können Nutzer ihre Hue Lampen nach eigenen Wünschen steuern, mit längerem Drücken wird die Helligkeit erhöht oder gedimmt. In Verbindung mit der Philips Hue Bridge lässt sich der Smart Button so konfigurieren, dass die Beleuchtung je nach Tageszeit mit einer vorgegebenen Weißtönung und Helligkeit eingeschaltet wird: Mit nur einem Tastendruck werden Lampen und Leuchten am Morgen mit einer kühlen, aktivierenden Farbtemperatur eingeschaltet, am Abend sorgt ein Druck für ein wärmeres, entspannendes Lichtambiente. Dank magnetischer Rückseite und haftfähiger Minihalterung lässt sich der Smart Button überall platzieren. Da zum Lieferumfang auch eine größere Rückplatte mit denselben Abmessungen wie ein standardmäßiger Wandschalter gehört, ist er ein smarter Ersatz für vorhandene Lichtschalter!2

     

    Neue Spot-Leuchten: für einen modernen Touch

    Die Philips Hue White and Color Ambiance Spot-Leuchten Fugato und Argenta sind als Einzel-, Doppel-, Dreier- und Vierer-Strahler erhältlich und verleihen jedem Raum zeitgenössische Eleganz. Für einen dezenteren Look sorgt der neue Philips Hue White and Color Ambiance Einbauspot Centura, entweder als runde oder quadratische Version. Die drei neuen Spot-Serien sind Bluetooth-fähig, sodass das perfekte Beleuchtungsszenario nur noch einen Klick entfernt ist: Hue Bluetooth App herunterladen, Leuchten einbinden und schon können die Lichteffekte individuell gesteuert werden.

     

    GU10 Spot-Lampen: eine neue Generation

    Die neuen Bluetooth-fähigen White and Color Ambiance GU10 Lampen geben Strahlern und Einbauspots mehr Farbkraft und verleihen jedem Raum mehr Eleganz. Die neuen Lampen verfügen über spannende Neuerungen: höhere Lichtstärke, sattere Farben und ein neues Design, das jetzt perfekt in Spotleuchten passt. Anstatt mit einem einzigen Lichtschalter alle Strahler einer Leuchte auf einmal ein- und auszuschalten, lassen sich diese Lampen mit der Hue App auch einzeln ansteuern. So können die verschiedenen angestrahlten Bereiche beispielsweise in unterschiedlichen Farben oder verschieden hell beleuchtet werden.

     

    E14-Kerzenlampen: stilvolle Raumbeleuchtung

    Die neue White E14 Kerzenlampe ist eine perfekte Ergänzung der Philips Hue Produktreihe. Sie bietet noch mehr Auswahl bei der Gestaltung des Wohnraums und ist nach einer einfachen Konfigurierung mittels Bluetooth oder Hue Bridge schnell einsatzbereit.

     

    Neue Friends of Hue-Partnerschaften

    Signify kündigt zwei neue globale Partnerschaften für Philips Hue an: Hansgrohe und Yale. Ab 2020 wird Philips Hue in die neueste Innovation RainTunes von Hansgrohe integriert. RainTunes vereint Wasser, Klang, Licht, Bewegtbild und Duft, um ein individuelles und vitalisierendes Duscherlebnis zu schaffen. Das Produkt zeigt, wie das Badezimmer von heute aussehen kann: ein höchst regenerativer Rückzugsort, an dem perfektes Licht eine besondere Wirkung hat. Gemeinsam mit Yale erhöht Signify die Sicherheit seiner Kunden und veranschaulicht die zentrale Rolle von Beleuchtung. Die Verknüpfung der Hue Beleuchtung mit den smarten Sicherheitssystemen von Yale schreckt potenzielle Einbrecher ab und gibt Hausbesitzern visuell die Rückversicherung, dass ihr Zuhause geschützt ist.

     

    Für alle, die sich ein breiteres Zubehörangebot wünschen und den perfekt passenden Lichtschalter für ihre Inneneinrichtung suchen, wird auch das Friends of Hue Schalterprogramm ständig erweitert. In Zusammenarbeit mit Gira stellt das deutsche Start-up-Unternehmen Senic kabel- und batterielose Friends of Hue Schalter für die einfache Steuerung der Philips Hue Beleuchtung vor. Eine weitere Neuvorstellung in Deutschland ist die Versteckdose von TCS, die dem Kunden eine versteckte Steckdose in Verbindung mit einem smarten Friends of Hue Schalter bietet.

     

    Mittlerweile bietet Signify gemeinsam mit zehn verschiedenen Friends of Hue Smart Switch Partnern zahlreichen Kunden in ganz Europa und den USA den Komfort smarter Lichtschalter an. Dank Energiespeichertechnologie sind alle Schalter batterielos und lassen sich zur einfachen Einrichtung und Steuerung vollständig in das Philips Hue System integrieren.

     

    Preise und Verfügbarkeit

    Die Philips Hue Go ist ab Oktober erhältlich und kostet 79,95 EUR.

    Der Philips Smart Plug ist in den meisten EU-Ländern (ausgenommen Italien und die Schweiz) für 29,99 EUR erhältlich.

    Der Philips Hue Smart Button ist für 19,99 EUR erhältlich.

    Die Spot-Strahler sind ab 89,99 EUR erhältlich.

    Die Einbauspots sind ab 64,99 EUR erhältlich.

    Die Philips Hue White and Color Ambiance GU10-Lampen sind für 59,95 EUR (Einzelpaket) oder 99,99 EUR (Doppelpack) erhältlich.

    Die Philips White E14-Lampen sind für 19,99 EUR (Einzelpaket) oder 29,99 EUR (Doppelpack) erhältlich.

     

    Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

     

    Weitere Informationen über die neuen Philips Hue Produkte unter www.philips-hue.com.

     

     

    1 Die intelligente Philips Hue Bluetooth Beleuchtung funktioniert mit Amazon Echo Dot (3. Gen.), Echo Plus und Echo Show (2. Gen.); weitere Echo Geräte werden ab Herbst unterstützt. Kompatibilität und nahtlose Einrichtung über Bluetooth mit Google Home und Google Nest Geräten wird bald verfügbar sein. Bis dahin funktionieren die neuen Hue Lampen mit Bluetooth mit dem Google Assistant nur über die Hue Bridge.

    2 Der Smart Button ist in Deutschland exklusiv bei Amazon und über meethue.com erhältlich.

    Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:

    Medienstelle                                                                                                                                 

    Signify Austria GmbH
    Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien                                       

    Tel: +41 79 584 0083                                                    

    E-Mail: presse.at@signify.com  

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 28.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Über Philips Hue

     

    Philips Hue ist das weltweit führende vernetzte Beleuchtungssystem für private Wohnräume. Es umfasst Lampen, LightStrips, Strahler, Leuchten und Steuerungen. Mit diesem System kann die Beleuchtung in Haus und Garten in ein außergewöhnliches Erlebnis verwandelt und das Licht auf völlig neue Weise genutzt werden, um Sinne zu stimulieren, ein bestimmtes Ambiente zu schaffen oder zum Beispiel auch beruhigt in den Urlaub fahren zu können. Dank eines lebendigen Entwicklerprogramms gibt es mehr als 750 Drittanbieter-Anwendungen für Philips Hue.

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify und Hama verkünden strategische Partnerschaft

      Februar 26, 2025

      Signify und Hama verkünden strategische Partnerschaft

    • Die Philips Hue Sync TV App ist ab heute für LG TVs verfügbar

      Februar 25, 2025

      Die Philips Hue Sync TV App ist ab heute für LG TVs verfügbar

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Jänner 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024