Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Vintage-Stil für das Smart Home: die Philips Hue Filament Lampen

    September 2019
     

    • Mit diesem von der klassischen Edison-Glühlampe inspirierten Design entsteht sofort eine gemütliche Atmosphäre
    • In Kombination mit der Philips Hue Bluetooth App kann das Licht auf einfache Weise kabellos gedimmt werden, gekoppelt mit einer Hue Bridge sind weitere Funktionen möglich

     

    Eindhoven, NiederlandeSignify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat heute seine neue Philips Hue Filament Lampen-Kollektion vorgestellt. Die drei Bluetooth-kompatiblen Modelle in unterschiedlichen Formen sind die ideale Lösung für alle, die ihrem Smart Home einen Vintage-Touch geben möchten.

     

    Das Design der intelligenten LED-Lampen erinnert an die traditionellen Glühlampen im Edison-Stil. Mit dem warmweißen Licht dieser dimmbaren Lampen (Farbtemperatur: 2.100K, Helligkeit: 550 Lumen) kann die Atmosphäre im Raum mühelos an jede Gegebenheit angepasst werden. Die attraktiven Formen sorgen zusammen mit der bernsteinfarbenen Einfärbung für stilvolle Eleganz in jedem Raum, auch wenn die Lampen ausgeschaltet sind.

     

    Ob in einer Wandleuchte, von der Decke abgehängt oder in der Lieblingsleuchte mit oder ohne Lampenschirm sind die Hue Filament Lampen mit ihren Glühwendeln genauso smart wie raffiniert. Die ansprechende Formgebung ist eine perfekte Ergänzung zu jeder Inneneinrichtung.

     

    Einsteiger können mit einer einzigen Hue Filament Lampe starten oder mehrere Lampen anschließen, um auf einfache Weise für die perfekte Lichtstimmung zu sorgen. Die Lampen dieser Serie sind mit der Philips Hue Bluetooth App oder per Sprachassistent1 steuerbar. Zudem können sie mit der Zigbee-basierten Philips Hue Bridge gekoppelt werden, um zusätzliche intelligente Funktionen zu nutzen. Die Bridge bietet Zugriff auf das gesamte Philips Hue Lichtsystem, Programmierung von Timern, Bedienung von unterwegs, Philips Hue Entertainment sowie die Kompatibilität zu Friends of Hue Produkten, smarten Schaltern und Drittanbieter-Apps.

     

    Unsere neuen Philips Hue Filament Lampen kombinieren moderne Technologie mit einem nostalgischen Vintage-Look. So lässt sich das Hygge-Ambiente eines Boutique-Hotels nach Hause holen oder einfach für zusätzliche visuelle Stilelemente im Raum sorgen. Über das Smartphone oder per Sprachbefehl lässt sich die Beleuchtung ganz einfach steuern und personalisieren.“

     

    Jasper Vervoort,
    Business Leader Home Systems & Luminaires Philips Hue bei Signify

    Die Philips Hue Filament Kollektion ist in Europa ab dem 09. September erhältlich. Sie umfasst drei Lampenformen in E27-Sockel-Ausführung: die traditionelle Glühlampenform (UVP 19,99 Euro), eine längliche Edison-Form (UVP 24,99 Euro) und eine Globe (UVP 29,99 Euro).

     

    Weitere Informationen unter www.philips-hue.com.

     

     

    1 Die intelligente Philips Hue Bluetooth Beleuchtung funktioniert mit Amazon Echo Dot (3. Gen.), Echo Plus und Echo Show (2. Gen.); weitere Echo Geräte werden ab Herbst unterstützt. Kompatibilität und nahtlose Einrichtung über Bluetooth mit Google Home und Google Nest Geräten wird bald verfügbar sein. Bis dahin funktionieren die neuen Hue Lampen mit Bluetooth mit dem Google Assistant nur über die Hue Bridge.

    Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:

    Medienstelle                                                                                                                                 

    Signify Austria GmbH
    Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien                                       

    Tel: +41 79 584 0083                                                    

    E-Mail: presse.at@signify.com  

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 28.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Über Philips Hue

     

    Philips Hue ist das weltweit führende vernetzte Beleuchtungssystem für private Wohnräume. Es umfasst Lampen, LightStrips, Strahler, Leuchten und Steuerungen. Mit diesem System kann die Beleuchtung in Haus und Garten in ein außergewöhnliches Erlebnis verwandelt und das Licht auf völlig neue Weise genutzt werden, um Sinne zu stimulieren, ein bestimmtes Ambiente zu schaffen oder zum Beispiel auch beruhigt in den Urlaub fahren zu können. Dank eines lebendigen Entwicklerprogramms gibt es mehr als 750 Drittanbieter-Anwendungen für Philips Hue.