Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Latécoère, Signify und Huneed Technologies geben strategische Partnerschaft für LiFi in Verkehrsflugzeugen bekannt

    November 2019

     

    Toulouse, Frankreich – Latécoère, ein Hauptzulieferer für führende internationale Flugzeugbauer, gibt die industrielle Umsetzung seiner LiFi-Technologie1 bekannt. Grundlage ist eine Absichtserklärung, die mit Signify, Weltmarktführer für Beleuchtung, über die Trulifi-Technologie unterzeichnet wurde, sowie eine weitere Absichtserklärung über Datenkommunikationselektronik und -software mit Huneed Technologies, einem südkoreanischen Luftfahrt- und Verteidigungsspezialisten.

     

    Die Pariser Luftfahrtschau 2019 bot Latécoère die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der LiFi-Geschwindigkeit aufzuzeigen. Unsere Technologie, die die weltweite Innovationsführerschaft des Konzerns demonstriert, hat hohe Erwartungen am Markt geweckt und ist jetzt für den Schritt auf die nächste Ebene bereit. Die Partnerschaft mit Signify und Huneed Technologies, zwei führenden Unternehmen in ihren jeweiligen Segmenten, eröffnet neue Chancen und Perspektiven für Latécoères LiFi, um eine weitverbreitete Nutzung in Flugzeugkabinen sicherzustellen.”

     

    Yannick Assouad

    CEO von Latécoère

    LiFi ermöglicht eine bessere Verbindungsmöglichkeit an Bord, was Bandbreite, Latenzzeit und Stabilität angeht. Ein weiterer Vorteil von LiFi ist, dass es die empfindliche Ausrüstung nicht beeinträchtigt und die Verbindung von den Flugzeugbewegungen unbeeinflusst ist. Außerdem benötigt LiFi weniger Verkabelung und wird in Verbindung mit einer Infrastruktur-Aufrüstung auf leichte Faserlösungen das Gewicht und den Treibstoffverbrauch eines Flugzeugs reduzieren.

     

    LiFi-Power mit Trulifi von Signify entfesseln

    Signify hat seine Trulifi-Systeme im Verlauf dieses Jahres eingeführt und bereits rund 100 Projekte weltweit installiert. Trulifi kombiniert energieeffiziente LED-Beleuchtung mit einer zuverlässigen, sicheren und schnellen drahtlosen Zwei-Wege-Datenverbindung mit Übertragungsraten von bis zu 250 Mbps im Downlink und Uplink.

     

    Mit dieser Partnerschaft werden Signify und Latécoère die Kabinenerfahrung für Flugpassagiere dank neuester Verbindungstechnologie verändern. Trulifi bietet ein enormes Potenzial und diese Technologie wollen wir neben Flugzeugen auch in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln bereitstellen. Somit kann jeder, unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsort, Zugriff auf eine zuverlässige, sichere und schnelle Internetverbindung erhalten.”

     

    Olivia Qiu

    Chief Innovation Officer bei Signify

    Zunächst wird Trulifi für die Verbindung der Media-Player in den Kopfstützen eingesetzt. In der nächsten Phase wird LiFi es den Passagieren ermöglichen, nicht nur ihre privaten Geräte mit den Onboard-Medien und dem Internet zu verbinden, sondern auch miteinander zu interagieren und damit an Bord dieselben Verbindungsmöglichkeiten wie am Boden zu erleben.

     

    Start der Industrialisierungsphase mit Huneed Technologies

    Huneed Technologies, ein südkoreanischer Spezialist für taktische Kommunikations- sowie Luft- und Raumfahrtausrüstung, ist der dritte Partner bei der Industrialisierung von Latécoères LiFi Cabin System. Der Konzern wird zusammen mit Latécoère an der Entwicklung und Produktion der Passagier-Verteilereinheit und des Glasfaser-Routers beteiligt sein.

     

    Wir sind hocherfreut, von Latécoère aufgrund unserer Kompetenz in der Kommunikationstechnologie und unseres Fertigungswissens in diese bahnbrechende Partnerschaft einbezogen zu werden. Diese Chance fügt sich nahtlos in unsere Wachstumsstrategie einer globalen Ausweitung unseres Luft- und Raumfahrt-Geschäftsbereichs in die kommerzielle Luftfahrt. Huneed wird die Lieferung von LiFi-Datenkommunikationselektronik und -software sicherstellen, um die flächendeckende Einführung dieser Technologie zu ermöglichen. Dies wird eine entscheidende Rolle bei der kommenden Generation intelligenter Kabinen spielen, um für eine erstklassige Passagiererfahrung zu sorgen.”

     

    Eugene Kim

    Chairman von Huneed Technologies

    1 Die LiFi-Technologie, kurz für Light Fidelity, moduliert Lichtwellen zur Datenübertragung.

    Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:

    Medienstelle                                                                                                  

    Signify Austria GmbH

    Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien                                          

    Tel: +41 79 584 0083                                                    

    E-Mail: presse.at@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 27.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum dritten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.