Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Die New York Power Authority vernetzt gemeinsam mit Signify eine halbe Million Straßenleuchten

    Juni 2020

     

    Eindhoven, Niederlande – Die New York Power Authority (NYPA) hat mit Signify (Euronext: LIGHT), dem Weltmarktführer für Beleuchtung, eine Partnerschaft zur Umsetzung des Projekts Smart Street Lighting NY geschlossen. Ziel des Anfang 2018 vom New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo initiierten Projekts ist es, mindestens die Hälfte der mehr als eine Million Straßenleuchten im US-Bundesstaat New York durch energieeffiziente und nachhaltige Alternativen zu ersetzen. Über das Programm bietet die NYPA finanzielle, logistische, technische und informatorische Unterstützung für Städte, die ihre Straßenbeleuchtung modernisieren möchten. Mit vernetzten LED-Leuchten und dem Interact City IoT-Beleuchtungssystem von Signify können die Städte ihren Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck reduzieren und gleichzeitig attraktiver und sicherer für ihre Bürger werden. Bis heute wurden und werden aktuell mehr als 50.000 LED-Straßenleuchten im Rahmen des Programms installiert. 

     

    Die Zusammenarbeit zwischen NYPA und einer wachsenden Anzahl von Gemeinden im Staat New York zeigt, welche entscheidende Rolle eine vernetzte Straßenbeleuchtung beim Aufbau einer intelligenten Stadtinfrastruktur spielen kann.

    Straßenbeleuchtungssysteme stellen zusätzlich zum Ausleuchten der Fahrbahnen auch wesentliche vertikale Vermögenswerte für die Smart-City-Implementierung dar. Durch die Einführung einer vernetzten LED-Beleuchtung können Gemeinden ihre Strom- und Wartungskosten reduzieren und gleichzeitig zusätzlichen Nutzen aus ihren Straßenbeleuchtungssystemen ziehen”

     

    Gil Quiniones

    Präsident und CEO von NYPA

    Abebe Woldemariam, Koordinator des Straßenbeleuchtungsprogramms für die Stadt Rochester, beschreibt einige der zahlreichen Vorteile von Interact City. „Die Plattform eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für städtische Instandhaltungs- und Verwaltungsaufgaben“, so Woldemariam. „Mit Interact City können wir das System jetzt über ein zentrales Dashboard aus der Ferne überwachen und schnell erforderlichen Wartungsbedarf erkennen. Sollte eine Störung auftreten, informiert das System die Manager proaktiv, noch bevor unsere Anwohner das Problem bemerken. Das ist ein großer Vorteil.“ 

     

    Im Rahmen des Projekts entwickelte die NYPA ein innovatives Finanzierungsmodell, das den Gemeinden zinsgünstige Darlehen für den Umbau der Beleuchtung bietet, einschließlich der Möglichkeit, die physische Straßenbeleuchtungsanlage von lokalen Versorgungsunternehmen zu kaufen. Signify agiert nicht nur als Technologieanbieter, sondern auch als vertrauensvoller Berater und strategischer Partner der NYPA und der beteiligten Kommunen. 

     

    „Urbanisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit treiben weiterhin wichtige Aktionen im Zusammenhang mit dem Smart-City-Engagement voran, auch unter den aktuellen Bedingungen. Vor diesem Hintergrund freut sich Signify sehr, gemeinsam mit der NYPA bei der Bereitstellung unserer vernetzten Beleuchtungssysteme zu unterstützen und den Menschen in den Städten und Gemeinden von New York mehr bieten zu können als reine Beleuchtung“, erklärt Martin Stephenson, Head of North Americas Systems & Services bei Signify. „Durch die gemeinsame Vision der NYPA und Signify können die Gemeinden mit modernsten Technologien ihre Lichtqualität verbessern, für erhebliche Energieeinsparungen sorgen und ihren Bürgern mehr Sicherheit und Komfort bieten.“

    Vernetzte Infrastruktur macht Städte lebenswerter und sicherer

    Obwohl die Beleuchtung nur ein Teilaspekt des gesamten Smart-City-Ökosystems ist, kann sie die Grundlage für eine stadtweite vernetzte Infrastruktur bilden. Wenn die vernetzten Straßenleuchten einmal installiert sind und mit Interact City verwaltet werden, kann eine Gemeinde die Infrastruktur mit Sensoren ergänzen, um verschiedene Systemaspekte und Umweltparameter zu überwachen und dadurch die städtische Lebensqualität und die städtische Verwaltung zu verbessern. Durch Neigungs-, Vibrations- sowie Geräuschsensoren an den vernetzten Straßenleuchten kann die Stadtverwaltung beispielsweise zum Schutz der Straßen und der Verkehrsteilnehmer beitragen: Straßenleuchten und Masten können wieder korrekt ausgerichtet werden, außerdem ist es möglich, Bereiche mit notwendigen Lärmminderungsmaßnahmen zu erkennen. Seine offenen Schnittstellen (APIs) ermöglichen es Interact City, die über Sensoren erfassten Daten an die IT-Systeme der Feuerwehr, Rettungsdienste und anderer Ersthelfer weiterzugeben, sodass diese im Bedarfsfall schneller reagieren können. Darüber hinaus können intelligente Masten wie BrightSites als geeignete Orte zur Anbringung von Mobilfunkpaketen und zur Aufnahme von WLAN-Sendern für den Online-Zugang fungieren oder sogar als Ladestationen für Elektrofahrzeuge dienen. 

    Die Entwicklung der vernetzten Beleuchtungssysteme von Signify, einschließlich Interact City, basiert auf einem zertifizierten sicheren Entwicklungsverfahren, das mit der Sicherheitszertifizierung von der DEKRA ausgezeichnet wurde (IEC62443-4-1).
    Weitere Informationen über Smart Street Lighting NY und das vernetzte Beleuchtungssystem Interact City von Signify finden Sie im Projektbericht

    Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen:

    Stefan Zander                                                                                  

    Pressesprecher                                                                                

    Signify GmbH                                                                                    

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg                                         

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87                                                            

    E-Mail: stefan.zander@signify.com    

         

    Silja Rieke

    Pressesprecherin

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 151 124 20 750

    E-Mail: silja.rieke@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Jänner 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

    • Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

      Jänner 17, 2025

      Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Jänner 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring