Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Signify expandiert im Bereich UV-C, um der wachsenden Nachfrage nach Desinfektion gerecht zu werden

    Juni 2020

     

    • Zwölf neue UV-C-Produktreihen werden für professionelle Märkte eingeführt
    • Boston University bestätigt die Wirksamkeit der Philips UV-C-Produkte zur Deaktivierung des SARS-CoV-2 Virus
    • Übernahme von GLA zur Ergänzung des Portfolios um Leuchten zur Raumluftentkeimung
    • Produktion von UV-C-Lichtquellen in diesem Jahr um das Achtfache gesteigert

     

    Eindhoven, Niederlande Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein UV-C-Produktportfolio und erhöht seine Produktionskapazität in diesem Bereich. Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung von mehr als 35 Jahren auf dem Gebiet UV-C, um dem weltweit steigenden Bedarf an Luft-, Oberflächen und Objektdesinfektion nachzukommen.

    Durch die Erhöhung der Kapazität und die Erweiterung des UV-C-Portfolios, trägt Signify zu mehr Sicherheit in einer Welt bei, die sich auf eine neue Normalität einstellt – seine UV-C-Produkte sorgen erwiesenermaßen für eine effektive Desinfektion. Dies wurde jüngst in einer Untersuchung der Boston University in den USA bestätigt: Deren National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) prüften die Wirksamkeit von Philips UV-C-Lampen auf die Inaktivierung von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht. Dabei wurde inokuliertes Material mit verschiedenen Dosen von UV-C-Strahlung aus einer Signify-Lichtquelle behandelt und die Inaktivierung unter verschiedenen Bedingungen bewertet. „Unsere Testergebnisse zeigen, dass Viren ab einer bestimmten Dosis UV-C-Strahlung vollständig inaktiviert wurden: Innerhalb von Sekunden konnten wir kein Virus mehr nachweisen“, fasst Dr. Anthony Griffiths, Associate Professor für Mikrobiologie an der Boston University School of Medicine, zusammen. In der aktuellen Lage, in der Unternehmen nach Wegen suchen, ihren Betrieb und ihre Dienstleistungen in einer sicheren Umgebung fortzuführen, ist dies von entscheidender Bedeutung.

     

    Das neue UV-C-Produktangebot von Signify umfasst Leuchten und Schleusen für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen.

    Wir haben zwölf UV-C-Produktreihen eingeführt, die speziell für die Desinfektion von Luft, Oberflächen und Gegenständen entwickelt wurden. Diese zielen auf verschiedene Kundensegmente ab, von Büros, Schulen, Sporthallen, Geschäften, Lagerhäusern bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln.“

     

    Harsh Chitale

    Division Leader Digital Solutions bei Signify

    Zum Sortiment gehören UV-C-Leuchten, die sich ideal für die Tiefendesinfektion von Oberflächen in Büros, Schulen und Toiletten eignen. Sie sind mit Sensoren und Steuerungen ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie nur dann in Betrieb sind, wenn weder Menschen noch Tiere anwesend sind. Weitere Produkte umfassen mobile, freistehende UV-C-Leuchten, die in ein Hotelzimmer gefahren oder zur Desinfektion von Oberflächen in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen eingesetzt werden können.

     

    Für die Desinfektion von Gegenständen führt Signify eine Reihe von sicheren und schnell einsetzbaren UV-C-Desinfektionsschleusen ein. Diese Schleusen kommen in Büros und in öffentlichen Verwaltungsgebäuden zum Einsatz, um Besucherausweise, Telefone, Taschen, Laptops und Brieftaschen in Sekundenschnelle zu desinfizieren. Im Einzelhandel eignen sie sich ideal für die Desinfektion von zurückgegebenen Waren, Brillen oder anprobierten Kleidungsstücken.

     

    UV-C-Vorrichtungen können auch innerhalb von Desinfektionstunneln für Oberflächen eingesetzt werden. In Nordamerika erprobt eine große Handelskette einen UV-C-Tunnel zur Desinfektion von Einkaufswagen. In Indien sollen mit einem Signify UV-C-Tunnel die Koffer von Gästen beim Check-in desinfiziert werden.

     

    Um sein Produktangebot zu ergänzen, hat Signify vor kurzem die Vermögenswerte des kleinen niederländischen Unternehmens Germicidal Lamps & Applications (GLA), das über weitreichende Expertise im Bereich von UV-C-Desinfektionslösungen verfügt, übernommen. Die Akquisition umfasst das GLA-Portfolio zur UV-C-Raumluftentkeimung sowie umfangreiche Anwendungskenntnisse.

    Die Werte und das Know-how, die wir von GLA übernommen haben, werden unsere Pläne für UV-C-basierte Raumluftentkeimungssysteme beschleunigen. Wir wollen diese Produkte bald weltweit anbieten."

     

    Paul Peeters

    Leader Digital Solutions Europe bei Signify

    Die Leuchten zur Raumluftentkeimung sind unbedenklich für im Raum anwesende Personen, da diese den UV-C-Lichtquellen durch die Installationshöhe sowie durch Abschirmungen nicht ausgesetzt sind. Die Luft im oberen Teil des Raums wird durch die UV-C-Strahlung sowie die natürliche Konvektion der Luftströmung kontinuierlich desinfiziert. Dadurch können die Leuchten optimal in Schulen, Büros, Sporthallen, im Einzelhandel sowie in anderen Bereichen mit hoher Kontaktdichte eingesetzt werden.

     

    Signify ist seit mehr als 35 Jahren wegweisend in der UV-Technologie und kann nachweislich auf die Entwicklung innovativer UV-C-Desinfektionslösungen zurückblicken. UV-C-Lösungen von Signify werden im Einklang mit den produktspezifischen Sicherheitsanweisungen eingesetzt, installiert und verwendet und in kontrollierten Industrieverfahren hergestellt.

    Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen:

    Stefan Zander                                                                                  

    Pressesprecher                                                                                

    Signify GmbH                                                                                    

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg                                         

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87                                                            

    E-Mail: stefan.zander@signify.com    

         

    Silja Rieke

    Pressesprecherin

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 151 124 20 750

    E-Mail: silja.rieke@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
    Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis  erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify meldet meiste Patente aller europäischen Beleuchtungsunternehmen an

      April 14, 2025

      Signify meldet meiste Patente aller europäischen Beleuchtungsunternehmen an

    • Signify und Hama verkünden strategische Partnerschaft

      Februar 26, 2025

      Signify und Hama verkünden strategische Partnerschaft

    • Die Philips Hue Sync TV App ist ab heute für LG TVs verfügbar

      Februar 25, 2025

      Die Philips Hue Sync TV App ist ab heute für LG TVs verfügbar