Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Das Zuhause zum Leben erwecken

    3. September 2020

    Das Zuhause zum Leben erwecken: mit größeren Filament Lampen, Philips Hue Iris Limited Edition und mehr

     

    Eindhoven, Niederlande – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein Philips Hue Portfolio um neue und aktualisierte Produkte, die Nutzern noch mehr Möglichkeiten bieten, ihr personalisiertes Lichterlebnis zu schaffen. Zu den Neuheiten gehören Philips Hue Filament Lampen in neuen Größen und Formen, eine aktualisierte Philips Hue Iris Tischleuchte mit farbigem Licht inklusive einer Limited Edition, die Philips Hue Ensis Pendelleuchte in Schwarz, die Philips Hue White Tropfenlampe sowie aktualisierte Kerzenlampen.

     

    Schönheit trifft Intelligenz

     

    Die aktualisierte Philips Hue Iris interpretiert das bereits ikonische Design neu. Die beliebte Tischleuchte bietet jetzt kräftigere Farben, kann noch stärker heruntergedimmt werden und leuchtet deutlich heller, wenn weißes Licht verwendet wird. Zudem verfügt sie über ein schönes, mit Textilgewebe umwickeltes Kabel und Bluetooth-Funktionen. Außerdem bietet die Iris in der Limited Edition vier neue Farben: Kupfer, Rosé, Silber und Gold. Mit ihren Metallic-Tönen und ihrem eleganten Look ist die Philips Hue Iris Limited Edition mehr als nur eine intelligente Tischleuchte – sie ist ein echtes Designerstück.

     

    Größere Filament Lampen für noch mehr Möglichkeiten im Innenbereich

     

    Die Philips Hue Filament Kollektion wurde um zwei größere Lampen im Vintage-Stil erweitert: die Giant Globe und die Giant Edison. Nach der Einführung der intelligenten Filament Kollektion im letzten Jahr war die Nachfrage nach zusätzlichen Größen und Formen hoch. Mit der Erweiterung der Filament Reihe bietet Signify Nutzern jetzt noch mehr Möglichkeiten hinsichtlich Konnektivität, Steuerung, Ambiente und Ästhetik intelligenter Beleuchtung im Vintage-Stil.

     

    Das perfekte Licht für den Esstisch

     

    Nach dem Erfolg der Philips Hue Ensis Pendelleuchte in weißer Farbe stellt Philips Hue jetzt die Philips Hue White and Color Ambiance Ensis Pendelleuchte in Schwarz vor. Als perfekte Lösung für den Esstisch sorgt die Ensis gleichzeitig sowohl für direktes als auch für indirektes Licht. Egal, ob für die Arbeit im Home Office oder ein gemütliches Abendessen: das Downlight schafft optimales Licht für funktionelle Aktivitäten und sorgt gleichzeitig mit einem zusätzlichen oberen Licht für ein farbenfrohes Ambiente.

     

    Unsere kleinste Lampe

     

    Klein genug, um in die kompaktesten Leuchten zu passen, und dennoch hell genug, um warmweißes Licht für alle Aktivitäten bereitzustellen – die Philips Hue White E14 Tropfenlampe bietet intelligentes Licht für jeden Raum im Haus. Mit einer Höhe von lediglich 7,7 cm ist sie deutlich kleiner als die klassische Kerzenform und somit auch für Leuchten passend, in denen es für die Kerze eng wird. Diese Lampe lässt sich dimmen, kann in einem Raum per Bluetooth angesteuert werden und mit einem über die Hue Bridge gesteuerten intelligenten Licht-Setup verbunden werden.

     

    Kleine Änderung, große Wirkung

     

    Auch die klassischen Philips Hue Kerzenlampen haben ein Update erhalten, im Zuge dessen wurden die White Ambiance Lampen und die White and Color Ambiance Lampen mit Bluetooth ausgestattet. Diese Funktionalität macht Nutzern den Einstieg in das Philips Hue System einfacher als je zuvor und hilft, die unbegrenzten Möglichkeiten der intelligenten Beleuchtung zu erkunden.

     

    Verfügbarkeit und Preise

     

    • Philips Hue Filament White G125 & ST72 (ab 29. September) 
         G125 EUR 39,99 (UVP) 
         ST72 EUR 34,99 (UVP)
    • Philips Hue Iris Standard Edition (ab 6. Oktober)
         EUR 99,99 (UVP) 
    • Philips Hue Iris Limited Edition (ab 6. Oktober)
         EUR 119,99 (UVP) 
    • Philips Hue White and Color Ambiance Ensis Pendelleuchte in Schwarz (ab 20. Oktober)
         EUR 399,99 (UVP) 
    • Philips Hue White E14 Tropfenlampe (ab 29. September)
         EUR 19,99 (Einzelpack)/ EUR 29,99 (Doppelpack) (UVP)
    • Philips Hue White Ambiance Kerzenlampe mit Bluetooth (ab 7. September)
         EUR 29,95 (Einzelpack)/ EUR 44,95 (Doppelpack) (UVP)

    • Philips Hue White and Color Ambiance Kerzenlampe mit Bluetooth (ab 7. September)
         EUR 59,95 (Einzelpack)/ EUR 99,95 (Doppelpack) (UVP)

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
    Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis  erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify und Hama verkünden strategische Partnerschaft

      Februar 26, 2025

      Signify und Hama verkünden strategische Partnerschaft

    • Die Philips Hue Sync TV App ist ab heute für LG TVs verfügbar

      Februar 25, 2025

      Die Philips Hue Sync TV App ist ab heute für LG TVs verfügbar

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Jänner 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024