Eindhoven, Niederlande – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hebt sein Entertainment-Angebot mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip auf ein neues Niveau. Der erste mehrfarbige Lightstrip von Signify kann leicht an der Rückseite eines Fernsehers mit einer Bilddiagonalen von 55 Zoll oder mehr angebracht werden, um die auf dem Bildschirm dargestellten Inhalte wiederzugeben . Die erzeugten Farben gehen dabei nahtlos ineinander über und sorgen für ein unvergleichliches Entertainment-Erlebnis.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue bei Signify
Superstar der Surround-Beleuchtung
Jedes Detail des neuen Philips Hue Play Gradient Lightstrip wurde so entwickelt, dass mit einer 45-Grad-Lichtprojektion und perfekt gemischten Lichtfarben eine optimale Wirkung erzielt wird. Möglich wird dies mit einer Reihe von einzeln angesteuerten LEDs, die sowohl weißes Licht als auch mehr als 16 Millionen Farben erzeugen können. Egal ob Film, Gaming oder Musik – der Philips Hue Play Gradient Lightstrip spiegelt die Bildschirminhalte oder den Sound in unterschiedlichen Farben wider, die dabei auf natürliche Weise ineinander übergehen und einen einzigartigen Effekt an der Wand hinter dem Bildschirm schaffen. Der Lightstrip kann mit speziellen Halterungen auf einfache Weise an der Rückseite des an der Wand hängenden oder freistehenden Fernsehers angebracht werden.
Personalisiertes Erlebnis
Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip lässt sich mit jeder farbfähigen Hue Lampe und Leuchte kombinieren und bietet dadurch höchste Flexibilität zur Gestaltung eines individuellen Entertainment-Bereichs. Mithilfe der Hue Sync App können Nutzer die Art und Weise anpassen, wie die Lampen auf die Inhalte des Fernsehbildschirms reagieren sollen. Einstellbar sind zum Beispiel die Geschwindigkeit und Intensität der Lichteffekte und vieles mehr. Für die Einbindung des Philips Hue Play Gradient Lightstrip in den Entertainment-Bereich benötigen Nutzer entweder die Philips Hue Sync Desktop App für PC oder Mac oder eine Philips Hue Play HDMI Sync Box zusammen mit der Hue Sync Mobile App. Eine Hue Bridge ist erforderlich (separat erhältlich).
Verfügbarkeit und Preise
Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 6. Oktober 2020 erhältlich und wird mit Netzteil und TV-Montagezubehör für eine einfache Installation geliefert. Vorbestellungen sind ab jetzt bei MediaMarkt und Saturn (Deutschland und Österreich), im ausgewählten Elektrofachhandel (Schweiz) sowie auf philips-hue.com möglich. Weitere Informationen unter philips-hue.com.
Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip wird in drei verschiedenen Größen angeboten:
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 742 90 87
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Silja Rieke
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 151 124 20 750
E-Mail: silja.rieke@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.