Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Signify steigert das Fan-Erlebnis in europäischen Fußballstadien 

    17. Juni 2021

    Signify steigert das Fan-Erlebnis in großen europäischen Fußballstadien 

     
    • Verbessert das Fan-, Übertragungs- und Zuschauererlebnis im Vorfeld des größten Fußballturniers in Europa
    • Ermöglicht größere Flexibilität für maßgeschneidertes Entertainment vor und nach dem Spiel
    • Optimiert die Beleuchtung in sechs europäischen Top-Fußballstadien, darunter Amsterdam, München und Rom 

     

    Eindhoven, Niederlande – Zum Anpfiff des größten Fußballturniers in Europa hat Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, die Beleuchtung von sechs europäischen Top-Stadien aufgerüstet. Die Umstellung von konventioneller Beleuchtung auf vernetzte LED-Beleuchtung sorgt für ein besseres Spielerlebnis sowohl für die Spieler und Zuschauer in den Stadien als auch für Fernsehzuschauer zu Hause. Darüber hinaus ermöglicht der Umbau den Spielstätten größere Flexibilität bei der Gestaltung der Entertainment-Beleuchtung vor und nach dem Spiel. Zusätzlich bietet die Kombination der erstklassigen Philips LED-Leuchten mit dem vernetzten Beleuchtungssystem Interact neben einfacher Bedienung und Wartung auch Energieeinsparungen.

     

    Das euopäische Turnier in diesem Sommer ist nach langer Zeit das erste große internationale Sportereignis, nachdem viele Veranstaltungen wegen der Pandemie verschoben oder abgesagt werden mussten. 

    Die Arenabetreiber entschieden sich für Signify, um Europas größten Sportwettbewerb in bestem Licht präsentieren zu können. Für jedes Stadion installierte das Unternehmen ein Spielfeldbeleuchtungssystem mit LED-Leuchten von Philips. Die LEDs entsprechen den strengen internationalen Standards für die Übertragung von Sportveranstaltungen, die eine flimmerfreie Superzeitlupen-Wiedergabe ermöglichen und damit sicherstellen, dass dem Fernsehzuschauer kein Detail entgeht. In den meisten Stadien wurde auch Interact installiert, um Lichtshows zu ermöglichen und gleichzeitig die Anforderungen von internationalen Fußballorganisationen zu erfüllen. Abseits des Spielfeldes setzt Signify LED-Technik von Color Kinetics ein, um dynamische Lichtshows auf die Fassaden und Tribünen zu projizieren.

    Vernetzte LED-Beleuchtungssysteme bieten deutlich mehr Flexibilität als konventionelle Beleuchtung und sorgen dafür, dass die Beleuchtung in den Stadien schnell an verschiedene Unterhaltungsprogramme und Sportarten angepasst werden kann. Über das Bühnenbeleuchtungssystem Vari-lite können Stadionmanager einzigartige Lichtshows kreieren. Die Verbindung mit Interact ermöglicht es, die Beleuchtung in die Soundsysteme von Drittanbietern zu integrieren oder mit Musik zu synchronisieren und so das Erlebnis für die Fans im Stadion und zu Hause noch beeindruckender zu gestalten.

     

    Stadien haben hohe Anforderungen an die Beleuchtung und Wartung, insbesondere dort, wo große internationale Wettbewerbe ausgetragen werden und entsprechende Fernsehübertragungsstandards erfüllt werden müssen. Die Beleuchtungssysteme müssen ständig gut gewartet werden, besonders dann, wenn ein schneller Wechsel zwischen Sport- und anderen Unterhaltungsveranstaltungen erforderlich ist. Hier bietet vernetzte LED-Beleuchtung mehrere Vorteile. 

     

    Mit Interact kann die vernetzte Beleuchtung in mehreren Bereichen eines Stadions – einschließlich Spielfeld, Fassade, Stadionrund und Tribünen – auf einfache Weise über das intuitive Dashboard überwacht und gesteuert werden. Philips LED-Leuchten bieten Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung, sind langlebig konzipiert und müssen daher seltener ausgetauscht werden. Außerdem können die Leuchten ohne Verzögerung ein- und ausgeschaltet werden, sodass bei einem Stromausfall während eines wichtigen Spiels vor Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt das Licht fast sofort wieder eingeschaltet werden kann – während herkömmliche Systeme bis zu 15 Minuten brauchen können.

    Wir sind sehr stolz darauf, mit sechs der renommiertesten Arenen Europas zusammengearbeitet zu haben, um sie bei der Ausrichtung des größten internationalen Fußballturniers des Jahres zu unterstützen. Wir haben diese Herausforderung gerne angenommen und freuen uns, dass die Fans wieder in die Stadien dürfen, um ihre Mannschaften anzufeuern.”

     

    Thierry Jean Baptiste Chapiteau
    Global Sub-Segment Manager Arenas and Sports bei Signify

    „Unser Interact-System wird ihnen ein noch intensiveres Erlebnis bieten. Das Turnier in diesem Sommer könnte sich als eines der spannendsten herausstellen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir sechs Veranstaltungsorte geschaffen, die den europäischen Fußball angemessen zur Geltung bringen werden“, so Thierry Jean Baptiste Chapiteau weiter.

     

    Signify hat die  Beleuchtung in den größten Stadien in München, Rom und Budapest aufgerüstet, sowie:

    • in der Johann-Cruyff-Arena, Amsterdam
    • in der Gazprom-Arena, St. Petersburg
    • im Steaua-Stadion, Bukarest 

     

    Mehr über das Interact Beleuchtungssystem von Signify hier und ein Bericht über die Ausrüstung der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam hier.

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.