Eindhoven, Niederlande – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, stellt die ersten Philips LED-Lampen mit Energieeffizienzklasse A vor, die die strengeren EU-Vorschriften für Ökodesign und Energiekennzeichnung erfüllen. Diese treten am 1. September 2021 in Kraft. Die neuen nachhaltigeren Philips LED-Lampen besitzen eine längere Lebensdauer und schonen sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel der Verbraucher*innen. Sie werden als 40-W- und 60-W-Äquivalent ab Herbst 2021 im Handel erhältlich sein.
Für eine Einstufung in die Klasse A müssen Leuchtmittel nach den neuen Vorschriften eine Energieeffizienz von 210 lm/W erreichen. Signify hat vier Lampen in klassischer Glühlampenform entwickelt, die diese Kriterien erfüllen: Sie verbrauchen 60 Prozent weniger Strom, um die gleiche Lichtleistung und -qualität zu erzielen wie herkömmliche LED-Lampen von Philips.
Dank dieser bahnbrechenden Weiterentwicklung sind sie die ersten einer Reihe von neuen Philips LED-Lampen der Effizienzklasse A, die die höchste Stufe der ab September geltenden EU-Energielabel-Vorschriften erreichen.
Die Lampe, die ein halbes Jahrhundert halten kann
Die neuen Philips LED-Lampen der Klasse A, die den hochwertigen Philips EyeComfort¹ Kriterien entsprechen, sind die bisher energieeffizientesten Lampen der Marke mit dieser Form. Mit etwa 50.000 Stunden zeichnen sie sich außerdem durch eine 3,5-mal längere Lebensdauer als herkömmliche LED-Lampen von Philips aus. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensdauer von 50 Jahren² und unterstreicht so ihren nachhaltigen Charakter.
Michael Rombouts
Business Unit Leader LED Lamps and Luminaires bei Signify
Verfügbarkeit
Verbraucher*innen erkennen die neuen Philips LED-Lampen an der plastikfreien Verpackung im gewohnten Design, allerdings mit einer grünen Hintergrundfarbe der Verpackung. Diese betont das Engagement für nachhaltige Beleuchtungsprodukte. Die Energielabel der anderen Produkte aus dem Philips LED-Sortiment werden nach dem 1. September schrittweise geändert, um die neuen EU-Kennzeichnungsvorschriften zu erfüllen.
Signify arbeitet weiter daran, die Effizienz aller seiner Leuchtmittel kontinuierlich zu verbessern und alle Verbraucherprodukte bis Ende 2021 kunststofffrei zu verpacken.
Die neuen Lampen sind in verschiedenen Ausführungen ab Herbst 2021 in Deutschland und Österreich erhältlich:
Weitere Informationen über die neuen Philips LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A unter www.philips.com/ultraefficient.
1 Licht, das die Augen schont: Weitere Informationen über Flimmern, Stroboskopeffekte und andere Parameter sowie Produktdetails auf www.philips.com/eyecomfort
2 Die Berechnung basiert auf einer privaten Nutzung von durchschnittlich 3 Stunden pro Tag.
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 742 90 87
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Petra Müller
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 172 207 00 13
E-Mail: p.mueller@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.