Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Philips Hue + Spotify mit erster Integration von Beleuchtung und Musik

    01. September 2021

    Das Licht gibt den Ton an: Philips Hue + Spotify mit erster Integration von Beleuchtung und Musik

     
    • Allererste umfassende Integration von Beleuchtung und Musik bietet Philips Hue Nutzer*innen ein unvergleichlich immersives Erlebnis
    • Spezieller Algorithmus erstellt für jeden Song ein erweitertes Lichtskript, bei dem die Lampen und Leuchten nicht nur im Takt, sondern auch passend zu Stimmung, Genre und Tempo der Musik reagieren
    • Rollout der neuen Funktion unter Nutzer*innen der Philips Hue App 4 beginnt ab dem 1. September 2021

     

    Eindhoven, NiederlandeSignify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, gibt bekannt, dass das smarte Beleuchtungssystem Philips Hue die erste App-Integration von Beleuchtung und Musik auf den Markt bringt. Diese bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt ein unvergleichliches, immersives Licht- und Musikerlebnis. Dank der Kooperation von Philips Hue + Spotify wird die Hue Beleuchtung um eine neue Funktion ergänzt, bei der das Licht auf jeden Song individuell reagiert, aufleuchtet, gedimmt oder aufgehellt wird sowie die Farbtöne wechselt.

     

    Erweiterte Lichtskripte für jeden Song

     

    Philips Hue und Spotify haben sich zusammengetan, um weit über das hinauszugehen, was andere Integrationen bislang leisten können. Das Erlebnis wird über die Philips Hue App selbst ermöglicht: Mit Philips Hue + Spotify analysiert die Hue App die Metadaten für jeden Spotify-Song in Echtzeit. Das Ergebnis ist ein Lichtskript, das nicht nur den Beat des Songs, sondern auch seine Stimmung, das Genre, das Tempo, die Segmente, die Lautstärke, die Tonhöhe und mehr widerspiegelt.

     

    Egal, ob beim Entspannen auf der Couch, an einem gemütlichen Abend mit Freunden oder zur Motivation bei der Hausarbeit mit einer selbst zusammengestellten Playlist – mit Philips Hue + Spotify können Nutzer*innen Musik wie noch nie zuvor erleben.

     

    Dank des neuen Reiters „Sync“ in der Philips Hue App kann das Erlebnis sogar ganz einfach personalisiert werden. Nutzer*innen können die Synchronisierung starten und stoppen, die Helligkeit und Intensität der Beleuchtung ändern oder eine Palette für den Farbwechsel der Lampen und Leuchten auswählen.

    Als weltweit führender Anbieter von intelligenter Beleuchtung suchen wir stets nach neuen Wegen, um unseren Philips Hue Nutzer*innen eine fortschrittliche Lichterfahrung zu bieten. Entertainment, bei dem Audio ein wichtiger Aspekt ist, stellt für Philips Hue einen Schwerpunkt dar. Durch die innovative Zusammenarbeit mit Spotify als einem Branchen-führenden Partner sind wir stolz darauf, unseren Nutzer*innen eine nie dagewesene Integration von Musik und Licht zu bieten.”

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader Philips Hue bei Signify

    So funktioniert Philips Hue + Spotify

     

    Die Philips Hue + Spotify Integration kann mit der Philips Hue App kostenlos genutzt werden. Es werden lediglich eine Hue Bridge sowie farbfähige Philips Hue Lampen oder Leuchten, beispielsweise die smarten White and Color Ambiance Lampen, eine Hue Go oder der neue Ambiance Gradient Lightstrip, benötigt. Da die Technologie in die Philips Hue App eingebettet ist, benötigt sie kein Mikrofon, um auf die Musik zu reagieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Beleuchtung unabhängig von störenden Hintergrundgeräuschen auf die Musik reagieren kann und das Smartphone gleichzeitig für andere Zwecke nutzbar bleibt. Die Integration funktioniert mit jedem Spotify-kompatiblen Audiogerät, etwa einem Lautsprecher, einem Smartphone oder einem Computer. Um die beeindruckende Kombination aus Licht und Klang zu Hause zu erleben, verknüpfen Nutzer*innen ihre Philips Hue- und Spotify-Konten in der Philips Hue App und spielen dann einen Song von einem beliebigen Gerät ab, das bei ihrem Spotify-Konto angemeldet ist.

    Wir bei Spotify arbeiten ständig daran, das beste Hörerlebnis für jeden Moment, über jedes Gerät und zu jeder Tageszeit zu schaffen. Wir freuen uns darüber, gemeinsam mit Philips Hue unsere innovative Integration vorzustellen, und das Hörerlebnis durch die intelligente Beleuchtung um eine zusätzliche Dimension zu bereichern.”

     

    Sten Garmark
    VP of Consumer Experience bei Spotify

    Verfügbarkeit

     

    Die Einführung der Philips Hue + Spotify Integration wird ab dem 1. September 2021 weltweit im Rahmen eines Early-Access-Programms für Nutzer*innen der Philips Hue App 4 beginnen. Sobald die Funktion für ihr Konto verfügbar ist, was bis zu sieben Tage dauern kann, werden diese ein „Was ist neu“-Update mit dem Spotify-Symbol sehen. Dort muss Early Access aktiviert und anschließend den Anweisungen gefolgt werden, um die neue Erfahrung zu testen. Ab Oktober 2021 wird die Funktion ein fester Bestandteil der Hue App 4 sein.

     

    Weitere Informationen und technische Daten unter www.philips-hue.com/earlyaccess.

    Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen:

     

    Stefan Zander

    Pressesprecher

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87

    E-Mail: stefan.zander@signify.com

     

    Petra Müller

    Pressesprecherin

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 172 207 00 13

    E-Mail: p.mueller@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.