Hamburg – Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen mindestens eine Smart-Home-Anwendung in ihrem Alltag. Waren es 2018 noch 26 Prozent, setzen inzwischen mehr als 40 Prozent der Deutschen auf intelligente Technologien in den eigenen vier Wänden.1 Dass smarte Leuchten und Lampen dabei die am häufigsten genutzten Produkte sind, zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial schon jetzt in der smarten Beleuchtung für zuhause steckt. Auch Senior*innen können von der intelligenten Lichtsteuerung profitieren, die ihren Alltag sicherer, einfacher und komfortabler macht.
Besserer Durchblick dank intelligenter Sensoren
Das Thema Licht spielt im Leben von Senior*innen eine entscheidende Rolle, denn je schwächer die Sehkraft, desto wichtiger ist eine Beleuchtung, die Treppenstufen und Teppichkanten als solche erkennbar macht. Das intelligente Produktportfolio von WiZ ist darauf ausgerichtet, die Möglichkeiten moderner Beleuchtung voll auszuschöpfen und damit ein System zu bieten, das zur langfristigen Verbesserung ihrer Lebensqualität beiträgt.
Dafür bietet das Sortiment von WiZ eine vielseitige Auswahl an Lampen, Leuchten und Lightstrips, die sich bei Bedarf auch mit Bewegungssensoren koppeln lassen. So können Senior*innen beispielsweise den Flur oder die Küche betreten und das Licht geht an, ohne vorab den Lichtschalter suchen zu müssen. Damit reduziert sich das Risiko zu stolpern und stürzen. Auch in der Nacht kann sich die Kombination aus smarter Beleuchtung und Sensorik bezahlt machen, etwa wenn jemand die Toilette aufsuchen muss und ein Lightstrip und Bewegungssensor unter dem Bett umgehend für die entsprechende Beleuchtung sorgt.
Intuitive Bedienung und einfache Steuerung, die den Komfort erhöht
Das Produktportfolio von WiZ zeichnet sich durch seine einfache, komfortable und vielseitige Bedienung aus. So können auch weniger technikaffine Menschen die Vorzüge von WiZ sofort nutzen. Die Installation von beispielsweise smarten WiZ LED-Lampen in vorhandene Lampenschirme ist ganz einfach, denn sobald die Lampe in der Fassung eingedreht ist, bieten sich folgende Steuerungsmöglichkeiten:
Ganz egal, ob die Steuerung per Sprachbefehl oder über die Fernbedienung erfolgt – der Komfortzuwachs ist enorm. Insbesondere für Senior*innen, die nicht mehr allzu sicher auf den Beinen sind, erschließt sich damit ein neues Level der Lebensqualität. Statt jedes Mal wieder zum Lichtschalter laufen zu müssen, können sie die heimische Lichtkulisse bequem vom Sofa aus steuern. Einschalten, ausschalten, dimmen oder die Farbtemperatur und das Farbspektrum an die eigenen Vorstellungen anpassen – die Möglichkeiten bewegen sich auf demselben hohen Niveau wie der Komfort.
Rainer Wadlinger
Leiter Vertrieb beim Hilfedienst
Auch geliebte, in die Jahre gekommene Leuchtenmodelle, wie zum Beispiel die Stehleuchte im Wohnzimmer neben dem Esstisch, die jeden Tag zur Kaffee- und Kuchenzeit zum Einsatz kommt, kann dank des Smart Plugs von WiZ jederzeit um smarte Funktionen erweitert und so je nach Bedarf gesteuert bequem werden. Die modernen, smarten Tischleuchten WiZ Squire und WiZ Hero passen in jedes Wohnzimmer und sorgen für ein angenehmes Licht in der gewünschten Farbe.
Für jeden Tagesabschnitt die passende Farbtemperatur
Speziell die Möglichkeit, die Farbtemperatur der WiZ-Produkte jederzeit flexibel anpassen zu können, erweist sich für ältere Menschen als zusätzlicher Vorteil. So können sie beispielsweise das kaltweiße Licht der Imageo Full Color Aufbau-Spots nutzen, um in ihrem Roman zu lesen und im nächsten Moment auf eine warme Lichtstimmung für den Abend vor dem Fernseher wechseln.
In diesem Zusammenhang spielt auch die zirkadiane Lichtsteuerung eine Rolle, die sich an den Tagesverlauf anpasst und so vor allem an Demenz erkrankten Personen hilft. Helleres und kühles Licht am Vormittag und eher wärmeres, gedämmtes Licht zum Abend kann Betroffene dabei unterstützen, ihren Tagesablauf besser zu strukturieren.
Die Einstellung von Timern und Routinen kann außerdem Strom und Geld sparen, denn oftmals gerät das Ausschalten von Licht in Vergessenheit. So kann beispielsweise eingestellt werden, dass das Licht in der Küche nach der Abendbrotzeit automatisch ausgeht, während das Wohnzimmer pünktlich zur Nachrichtenzeit gemütlich beleuchtet wird.
Gut für den Geldbeutel und noch besser für die Umwelt
Das Produktportfolio von WiZ steht für eine bedarfsgerechte Form der Beleuchtung. Die LED-Lampen und Leuchten sind besonders energie- und damit auch kostensparend – für eine nachhaltige und smarte Zukunft.
Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):
Lampen
Full Color LED Lampen:
UVP: Standard (60W/100W), 15,99 EUR/19,99 EUR, Globe (75W), 18,99 EUR
UVP: Kerze (40W), 15,99 EUR
Full Color High Lumen A80:
UVP: A80/E27, 29,99 EUR
Tunable White LED Lampen:
UVP: Standard (60W/ 60W Glas/100W), 12,99 EUR, 13,99 EUR, 17,99 EUR
UVP: Kerze (40W), 12,99 EUR
UVP: Globe (75W), 14,99 EUR
Filament LED Lampe, Tunable White, clear Glass Bulbs:
UVP: Standard (40W), 13,99 EUR
UVP: Kerze (40W), 13,99 EUR
UVP: Edison (40W), 14,99 EUR
UVP: Globe (60W/60W/40W), 15,99 EUR/16,99 EUR/49,99 EUR
Filament LED Lampe, Tunable White, amber Glass Bulbs:
UVP: Standard (50W/25W), 14,99 EUR/ 49,99 EUR
UVP: Kerze (25W), 14,99 EUR
UVP: Edison (50W), 15,99 EUR
UVP: Globe (50W, 50W, 25W), 16,99 EUR/17,99 EUR/49,99 EUR
Leuchten
WiZ Hero Full Color Tischleuchte:
UVP: EUR 59,99
WiZ Squire Full Color Tischleuchte:
UVP: EUR 64,99
Zubehör
WiZ Mote Fernbedienung:
UVP: 18,99 EUR
Wi-Fi Smart Plug inklusive Stromzähler:
UVP: 24,99 EUR
Wi-Fi Bewegungssenor:
UVP: 24,99 EUR
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 742 90 87
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Petra Müller
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 172 207 00 13
E-Mail: p.mueller@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 rund 35.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
Juli 03, 2024
Signify und das Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team starten eine neue Partnerschaft