Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Signify präsentiert neue Produkte von Philips Hue

    Juni 2022

    Neue Leuchten und praktisches Zubehör von Philips Hue vereinen hochwertiges Design und hohe Flexibilität mit intuitiver Bedienung

     
    • Philips Hue Perifo Schienensystem: Intelligente Beleuchtung in den eigenen vier Wänden völlig flexibel gestalten
    • Mit der Philips Hue Go portablen Tischleuchte ist die smarte Beleuchtung immer dabei – drinnen und draußen
    • Die neue Automatisierung „Natürlich Aufwachen“ sorgt für einen frischen Start in den Tag – ideal kombiniert mit der neuen Philips Hue Gradient Signe Oak Tisch- und Stehleuchte
    • Der neue Philips Hue Tap Dial-Schalter wechselt Lichtszenen mit nur einem Klick und dimmt mit einem Dreh

     

    Hamburg Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, präsentiert neue Philips Hue-Produkte. Die Neuzugänge bieten noch mehr Flexibilität, Designvielfalt und noch intuitivere Steuerung für die intelligente Beleuchtung im eigenen zuhause. Unter den Neuzugängen befinden sich zwei aufregende Premieren für das Philips Hue Portfolio: Das erste vollständig anpassbare smarte Schienensystem Perifo sowie die erste mobile, aufladbare Tischleuchte für den Innen- und Außenbereich, die Philips Hue Go portable Tischleuchte.

     

    Darüber hinaus ermöglicht der neue, intelligente Tap Dial-Schalter in elegantem Schwarz oder Weiß stufenloses Dimmen durch intuitives Drehen. Mit jeder der vier Tasten können zum Beispiel unterschiedliche Szenen eingestellt und verschiedenen Räumen zugewiesen werden.

     

    Die neue Automatisierung „Natürlich Aufwachen“ in der Philips Hue-App fördert das tägliche Wohlbefinden – dank eines personalisierten und natürlich imitierten Sonnenaufgangs im Schlafzimmer. So bekommen Nutzer*innen das Gefühl, unter einem strahlenden Morgenhimmel aufzuwachen. Passend dazu gibt es je eine neue Gradient Steh- und Tischleuchte, die den Effekt fließend darstellen und optisch perfekt ins Schlafzimmer passen.

     

    Intelligente Beleuchtung nach eigenem Belieben – einfacher als je zuvor

     

    Mit dem Philips Hue Perifo Schienensystem wird jede*r im Handumdrehen zum Lichtdesigner. Die neue Produktlinie Perifo besteht aus einzelnen Schienen, die in ihrer Form und Länge beliebig miteinander verbunden werden können. Darüber hinaus können Nutzer*innen aus einer Reihe von Leuchten, wie z.B. Spots, Pendelleuchten, Gradient Light Tubes und Light Bars, wählen, die sie an das Schienensystem anbringen können. Das Perifo Schienensystem kann an der Wand oder der Decke montiert werden und verleiht dem Raum zu jedem Anlass die richtige Lichtstimmung. Je nach Bedarf gibt es das Perifo Schienensystem für die Montage an einem Decken- oder Wandauslass oder für den flexiblen Einsatz an jeder Steckdose mit einem mitgelieferten Netzteil.

     

    Die neue Philips Hue Go portable Tischleuchte bringt intelligentes Licht ins Wohnzimmer sowie in jeden anderen Raum innerhalb und außerhalb des Hauses. Die tragbare Tischleuchte kann dank des komfortablen Silikongriffs überall mit hingenommen werden und kommt dank IP54 Schutzklasse nicht nur im Innen- sondern auch im Außenbereich zum Einsatz. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden liefert sie viel Ausdauer, egal ob Nutzer*innen entspannt im Bett lesen oder das Abendessen auf der Terrasse genießen möchten. Für das richtige Ambiente wählen Nutzer*innen per Tastendruck zwischen voreingestellten oder selbst definierten Lichtszenen.

     

    Intelligente Bad-Beleuchtung erfährt mit der neuen Philips Hue Xamento-Serie in Schwarz ein stilvolles Update. Der Philips Hue Xamento Einbauspot bringt ein dezentes sowie modernes Design ins Badezimmer und ist als Einzel- oder 3er-Pack erhältlich. Die Philips Hue Xamento Deckenleuchte in Schwarz ist ein dekorativer Blickfang im Badezimmer. Dank ihres einzigartigen Designs erfüllt die Xamento den Raum mit dezentem Licht. Die schwarze Badezimmerleuchte ist schnell installiert und wurde speziell für den Einsatz in feuchten Räumen entwickelt. Beide Produkte sind dimmbar und können 16 Millionen Farben wiedergeben.

     

    Entspannt in den Tag starten: Die neue Automatisierung „Natürlich Aufwachen“

     

    Smartes Licht steigert das Wohlbefinden und unterstützt bei den täglichen Routinen. Mit der neuen Automatisierung „Natürlich Aufwachen“ starten Nutzer*innen entspannt in den Tag: Das Licht ahmt einen natürlichen Sonnenaufgang nach, indem die Beleuchtung von dezentem Blau zu sanftem Orange einen farbenfrohen Übergang schafft.

     

    Die Automatisierung „Natürlich Aufwachen“ ist in der Philips Hue-App für Nutzer*innen der Hue Bridge unter der Registerkarte “Mit Licht Aufwachen” und für Bluetooth-Nutzer*innen unter der Registerkarte “Routinen” verfügbar. Die Dauer und Tageszeit des Weckmodus kann dabei individuell angepasst werden. Wer die bisherige Funktion „Langsam hell einblenden“ nutzt, kann nun die neue Automatisierung “Natürlich Aufwachen” in den Automatisierungsoptionen auswählen. Die Automatisierung „Natürlich Aufwachen“ wurde für alle Gradient-Leuchten optimiert und ist somit auch für die neue Philips Hue Gradient Signe Oak verfügbar. Der Sockel der schlanken Gradient Signe Oak ist in einem natürlichen Holzton gehalten, wodurch sie einmal mehr zu einem optischen Hingucker im Schlafzimmer wird. Die Philips Hue Gradient Signe Oak ist als Tisch- und Stehleuchte erhältlich.

     

    Ganz einfach und schnell die passende Lichtszene einstellen

     

    Der Philips Hue Tap Dial-Schalter macht die Steuerung der intelligenten Beleuchtung noch einfacher. Der Schalter verfügt über vier Tasten und einen Drehring. Die Belegung der Tasten kann individuell eingestellt werden. So kann zum Beispiel die Beleuchtung mit jeder Taste in bis zu drei Räumen oder Bereichen des Hauses gesteuert oder alternativ eine beliebige Lichtszene auf eine der vier Tasten gelegt und ausgewählt werden. Jede beliebige Lichtszene wird per einfachem Tastendruck ausgewählt und angepasst. Im Tap-Dial-Schalter steckt außerdem eine intuitive Dimmfunktion: Durch schnelles oder langsames Drehen des äußeren Rings wird das Licht stufenlos gedimmt oder aufgehellt. Durch das elegante, matte Design in Schwarz oder Weiß fügt sich der Schalter optisch nahtlos in die Umgebung ein und kann sowohl als praktische Fernbedienung genutzt als auch magnetisch an Metalloberflächen befestigt werden.

     

    Zudem wird der Tap Dial-Schalter mit einer Wandhalterung geliefert, die dank ihrer standardisierten Abmessungen perfekt zu jedem Schalterprogramm passt. Klebestreifen an der Unterseite ermöglichen so die schnelle und unauffällige Installation auf oder neben bestehenden Wandschaltern.

     

    Philips Hue virtuell erleben!

     

    Nutzer*innen können jetzt alle Funktionen von Philips Hue in der Philips Hue App erkunden und ausprobieren! Der neue Demo-Modus ist in der App unter der Registerkarte „Entdecken“ zu finden. Nutzer*innen können hier spielerisch verschiedene Szenen und Einstellungen erkunden und Zubehör ausprobieren. In den Demos finden sich Szenen zu unterschiedlichen Themenfeldern, wie beispielsweise Ambiente, Unterhaltung und Sicherheit. Ein spezieller Bereich widmet sich zudem dem Philips Hue-Zubehör. Die Demos in der App werden fortlaufend aktualisiert und mit neuen Themen angereichert, um auch zukünftigen Nutzer*innen spannende Inspiration mit Philips Hue im eigenen zuhause zu liefern. 

     

    Unter dem folgenden Link können Sie unser Digital Media Event noch einmal ansehen die neuen Philips Hue Produkte in unterschiedlichen Demo-Videos erleben:

    https://www.philips-hue.com/newlaunches

    Wir bei Philips Hue sind überzeugt: Die mühelose Steuerung und individuelle Anpassung unserer intelligenten Leuchten sind eine wesentliche Voraussetzung für ein angenehmes und individuelles Beleuchtungserlebnis im ganzen Haus. Unsere neue Produktpalette bietet unseren Kunden noch flexiblere Optionen für ihre intelligente Beleuchtung, um immer das passende Ambiente zu schaffen, Routinen einzustellen oder persönliche Design-Highlights im Innen- oder Außenbereich zu kreieren.”     

     

    Jasper Vervoort

    Business Leader Philips Hue bei Signify

    Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

     

    Philips Hue Perifo Set 3er Pendelleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 599,99 / CHF: 809,00

     

    Philips Hue Perifo Set 4 Spots Deckenleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 699,99 / CHF: 944,00

     

    Philips Hue Perifo Set 3 Spots Lightbar Deckenleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 799,99 / CHF: 1.049,00

     

    Philips Hue Perifo Set 3 Spots Wandleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 649,99 / CHF: 849,00

     

    Philips Hue Perifo Set Wandleuchte Gradient Tube in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 799,99 / CHF: 1.049,00

     

    Philips Hue Perifo Schienensystem in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 49,99 – 89,99 / CHF: 69,00 - 119,00

     

    Philips Hue Perifo Verbindungsstücke Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 19,99 – 29,99 / CHF 29,00 – 39,00

     

    Philips Hue Perifo Netzteil für Wand oder Decke (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 99,99 / CHF 134,00

     

    Philips Hue Perifo Leuchten (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 119,99 – 299,99 / CHF 159,00 – 404,00

     

    Philips Hue Go portable Tischleuchte (Ende Sommer 2022)

    UVP: EUR 149,99 / CHF 204,00

     

    Philips Hue Gradient Signe Oak Tischleuchte (verfügbar ab 21. Juni)

    UVP: EUR 239,99 / CHF 324,00 

     

    Philips Hue Gradient Signe Oak Stehleuchte (verfügbar ab 21. Juni)

    UVP: EUR 349,99 / CHF 474,00

     

    Philips Hue Xamento Einbauspot in Schwarz (verfügbar ab 21. Juni)

    UVP: EUR 79,99 / CHF 109,00 (Einzelpack), EUR 219,99 / CHF 299,00 (3er-Pack)

     

    Philips Hue Xamento Deckenleuchte in Schwarz (verfügbar ab 21. Juni)

    UVP: EUR 219,99 / CHF 299,00

     

    Philips Hue Tap Dial-Schalter in Schwarz oder Weiß (verfügbar ab 21. Juni)

    UVP: EUR 49,99 / CHF 59,95

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Jänner 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

    • Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

      Jänner 17, 2025

      Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Jänner 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring