Anregungen

    Signify feiert neue Brand Identity für WiZ

    Oktober 2022

    Bunter, jünger, kreativer: Signify feiert neue Brand Identity für WiZ mit attraktiver Smart Deal Promotion

     
    • Neue Markenpositionierung und Alleinstellungsmerkmale von WiZ sollen vernetztes Beleuchtungssystem von anderen Anbietern abheben
    • Die von der Hamburger Agentur für Markeninszenierung BRANDS ALIVE auf globaler Ebene entwickelte Brand Identity setzt auf bunte Farben, kreative Bildsprache und aussagekräftige Slogans
    • Mit der im November anlaufenden Smart Deal Promotion soll die Aufmerksamkeit für den neuen Auftritt von WiZ zusätzlich erhöht werden

     

    Hamburg – Um sich von anderen Anbietern abzuheben und die Alleinstellungsmerkmale der Marke noch stärker zu untermauern, erhält das smarte Lichtsystem WiZ von Signify (Euronext: LIGHT), dem Weltmarktführer für Beleuchtung, eine runderneuerte Brand Identity. Unter dem Slogan „Erstaunlich smartes Licht für alle“ wird die Markenpositionierung damit nicht nur bunter und auffälliger, sondern auf kreative Art und Weise auch aussagekräftiger. Im November soll eine attraktive Promotion-Aktion dazu beitragen, die Aufmerksamkeit für die neue Brand Identity von WiZ zu erhöhen und interessierten Kund*innen den Einstieg in die Welt der smart vernetzten Beleuchtung zu erleichtern.

     

    Farben und Slogans, die in Erinnerung bleiben

    Seit WiZ im Frühjahr 2019 von Signify übernommen wurde, geht es für das smart vernetzte Beleuchtungssystem steil nach oben. Allein im Jahr 2022 konnten die Produkte von WiZ in mehr als 70 Ländern neu eingeführt werden. Im Bereich der auf WLAN basierenden Beleuchtung zählt die Marke seit 2021 zu den Top 10 der besten Certifier.1 WiZ hat sich im Segment der intelligenten Beleuchtungssysteme längst etabliert, wenngleich die Markenbekanntheit bislang ausbaufähig blieb.

     

    Um das zu ändern, hat die Hamburger Agentur BRANDS ALIVE auf globaler Ebene eine völlig neue Brand Identity für WiZ entwickelt, die den Wiedererkennungswert des smarten Beleuchtungssystems in den Fokus rückt und dabei vor allem auf bunte Farben und kreative Slogans setzt. Sie soll WiZ insgesamt nahbarer und zugänglicher für Konsument*innen machen – weg von einer eher faktenbasierten Wahrnehmung hin zu einer emotionalen Ansprache und Leichtigkeit. Die neue Markenpositionierung soll verdeutlichen, wofür die Marke steht. Dabei geht es neben der intuitiven Bedienung auch um den Faktor Relevanz.

    Vielen Menschen ist immer noch nicht bewusst, wie intelligente Beleuchtung dazu beitragen kann, Situationen des Alltags zu erleichtern. Genau da möchten wir ansetzen – mit kreativer Bildsprache und den entsprechenden Schlagworten.“

     

    Gerwin van der Horst

    Commercial Leader Consumer Lighting Signify DACH

    Die Eine weitere Säule der neu geschaffenen Brand Identity liegt in der Zugänglichkeit. Die Beleuchtungsprodukte von WiZ werden für alle Arten von Menschen, Bedürfnissen und Geschmäckern entwickelt, was sich nicht nur in der Vielseitigkeit, sondern auch im Preis der Produkte widerspiegelt. Kein Wunder also, dass WiZ nun auch mit dem Slogan wirbt, die smarte Art der Beleuchtung zu demokratisieren. „Wenn WiZ eine Party feiern würde“, sagt Gerwin van der Horst von Signify, „wären alle dazu eingeladen.“ Die Kreation der Media Kampagne wurde von der Agentur Anomaly umgesetzt.

     

    Smart Deal Promotion: WiZ Bestseller zum kleinen Preis

    Um die Aufmerksamkeit für die neue Brand Identity von WiZ zu erhöhen und interessierte Kund*innen direkt in Kontakt mit der Marke zu bringen, startet Signify schon bald eine attraktive Promo-Aktion für Fachhändler*innen, die sowohl am POS als auch online ausgespielt werden kann. Die WiZ Smart Deal Promotion läuft im November an und hält einen kundenübergreifenden Rabatt auf die beliebte 60W Color Lampe bereit, die während des gesamten Promotionszeitraums zu einem UVP von 9,99 Euro / 11,99 CHF erhältlich sein wird.

     

    Fachhändler*innen, die an der Promotion teilnehmen möchten, können zwischen verschiedenen Displays wählen, die ergänzend zum bestehenden Sortiment an WiZ Produkten im Markt aufgestellt oder online platziert werden können. Die Lampen können von teilnehmenden Fachhändler*innen jeweils einmal erworben und dann so lange verkauft werden, bis der Vorrat erschöpft ist.

     

    „Mit der 60W Color Lampe in matt steht ein absoluter Beststeller des WiZ Portfolios im Mittelpunkt der Promotion“, sagt Gerwin van der Horst von Signify. „Teilnehmende Fachhändler*innen können interessierten Kund*innen somit im wahrsten Sinne des Wortes einen Smart Deal unterbreiten und den Einstieg in die Welt der vernetzten Beleuchtung so noch attraktiver machen.“

     

    1Quelle: https://www.wi-fi.org/beacon/the-beacon/wi-fi-alliance-awards-2020-top-certifiers

    Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

     

    Stefan Zander

    Pressesprecher

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87

    E-Mail: stefan.zander@signify.com

     

    Petra Müller

    Pressesprecherin

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 172 207 00 13

    E-Mail: p.mueller@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 rund 35.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024

      Juli 26, 2024

      Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024

    • Signify und das Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team starten eine neue Partnerschaft

      Juli 03, 2024

      Signify und das Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team starten eine neue Partnerschaft

    • Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt

      Juni 18, 2024

      Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt