Signify erweitert das Outdoor-Portfolio von WiZ
Hamburg – Das Potenzial von stimmungsvoller Beleuchtung beschränkt sich längst nicht mehr auf die eigenen vier Wände. Nachdem mit der WiZ Outdoor Lichterkette im Oktober vergangenen Jahres das erste WiZ Beleuchtungsprodukt für draußen erschienen ist, erweitert Signify, der Weltmarkführer für Beleuchtung, das WiZ Outdoor-Portfolio im Januar um neue Produkte: Neben der neuen WiZ ELPAS Wandleuchte sind die stilvollen WiZ Spotlights für den Garten oder die Einfahrt ab sofort erhältlich. Letztere versprechen durch das 12V System noch mehr Sicherheit und Flexibilität im Hinblick auf die Installation, Erweiterung und Steuerung der intelligenten Leuchten.
WiZ-Fans, die ihren Garten, die Terrasse oder den Balkon optisch aufwerten möchten, dürfen sich mit den beiden Neuheiten auf eleganten Zuwachs freuen, der jeder Witterung standhält und dabei über die gewohnt umfangreiche Palette smarter Beleuchtungsoptionen verfügt.
Smarte Beleuchtung trifft auf wetter- und wasserfestes Design
Bei den neuen WiZ Spotlights handelt es sich um echte Scheinwerfer mit engem Abstrahlwinkel in Weiß oder verschiedenen Farbtönen, die sehr flexibel als Niedervoltsystem im Garten platziert werden können. Die Spots aus hochwertigem Aluminium lassen sich um bis zu 180 Grad drehen, während die voreingestellten Lichtmodi auf Knopfdruck für die gewünschte Lichtkulisse sorgen. Das ab sofort erhältliche Starter-Kit, bestehend aus zwei WiZ Spotlights und einer Steuerungseinheit, lässt sich durch Zukauf einzelner Spots auf insgesamt fünf Leuchten erweitern. Die Installation funktioniert nach dem Plug-and-Play-Prinzip, sodass die Leuchten direkt nach der Einrichtung genutzt werden können.
Die neue ELPAS Wandleuchte (230V) besteht ebenfalls aus robustem Aluminium, das die Leuchte vor Wettereinflüssen wie direkter Sonneneinstrahlung, starkem Regen oder eisigen Temperaturen schützt. Die Wandleuchte ist ebenso dazu in der Lage, verschiedene Lichtmodi und mehr als 16 Millionen Farben wiederzugeben. Beide Neuzugänge des WiZ Outdoor-Portfolios kommen in der Farbe Schwarz und lassen sich ganz einfach mit dem heimischen Wi-Fi verbinden, um anschließend über die WiZ App oder die WiZmote Fernbedienung auf die Features der Leuchten zugreifen zu können.
Die neuen WiZ Spotlights und die WiZ ELPAS Wandleuchte ergänzen das WiZ Outdoor-Portfolio, dessen Grundstein im Oktober 2022 mit der Markteinführung der WiZ Outdoor Lichterkette gelegt wurde. Die ebenfalls wetter- und wasserfeste Lichterkette verfügt über insgesamt 12 LEDs, die je nach Lichtmodus in verschiedenen Farben leuchten. Die Lichterkette eignet sich somit hervorragend für feierliche Anlässe wie Partys, lauschige Abende auf dem Balkon sowie Campingausflüge.
Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):
WiZ ELPAS Wandleuchte (ab Januar 2023)
UVP: EUR 89,99 / CHF 108
WiZ Spotlights Starter-Kit (ab Januar 2023)
UVP: EUR 174,99 / CHF 210
WiZ Spotlight Extension (ab Januar 2023)
UVP: EUR 74,99 / CHF 90
WiZ Outdoor Lichterkette (seit Oktober 2022)
UVP: EUR 119,99 / CHF 144
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 742 90 87
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Petra Müller
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 172 207 00 13
E-Mail: p.mueller@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 rund 35.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
Juli 03, 2024
Signify und das Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Team starten eine neue Partnerschaft