Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

     Signify erweitert das WiZ Portfolio um drei neue Produkte

    Juni 2023

    Für noch mehr Flexibilität bei der Lichtgestaltung: Signify präsentiert drei neue Produkte, die das WiZ Portfolio erweitern

     
    • Der neue WiZ Neon Flex Strip lässt sich flexibel formen und über die mitgelieferten Befestigungspunkte ganz einfach an der Wand anbringen
    • Die WiZ Full Color Filament Serie vereint ein ästhetisches Vintage-Design mit den typischen Vorteilen des intelligenten Beleuchtungssystems
    • Die WiZ Outdoor-Sockelleuchte ELPAS hält jeder Witterung stand und bereichert Garten-Partys mit der passenden Atmosphäre

     

    Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert das Portfolio des intelligenten Beleuchtungssystems WiZ um drei Neuzugänge, die in Sachen Flexibilität und Ästhetik neue Maßstäbe setzen. Der neue WiZ Neon Flex Strip, die Full Color Filament Serie und die WiZ ELPAS Outdoor-Sockelleuchte sind ab dem 23. Juni im WiZ Onlineshop sowie bei weiteren Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. 

     

    Ein flexibler LED-Lightstrip und eine Lampen-Serie im Vintage-Design

    Der neue WiZ Neon Flex Strip zeichnet sich in erster Linie durch seine erstaunliche Biegsamkeit aus, die Nutzer*innen die Möglichkeit bietet, den LED-Lightstrip mit nur wenigen Handgriffen etwa in die Form eines Notenschlüssels oder eines Sterns zu bringen. Alternativ können sie mit dem WiZ Neon Flex Strip auch bestimmte Gegenstände wie ein Bild oder eine Gitarre einrahmen, um diese in den Fokus zu rücken. Der integrierte RGB-Farbverlauf verstärkt diesen Effekt und bringt dabei zusätzliche Stimmung in die eigenen vier Wände. Der WiZ Neon Flex Strip ist insgesamt drei Meter lang und kann nicht gekürzt oder verlängert werden.

     

    Die WiZ Full Color Filament Serie kombiniert ästhetisches Vintage-Design mit den Vorteilen des intelligenten Beleuchtungssystems. Der spiralförmige Leuchtfaden im Inneren der transparenten Lampen, die auch im ausgeschalteten Zustand ein Hingucker sind, kann mehr als 16 Millionen Farben und die verschiedensten Weißtöne wiedergeben. Je nach Geschmack können Nutzer*innen zwischen den Formen Standard, Edison und Globe wählen, die wie alle übrigen Produkte von WiZ über die WiZ App gesteuert und mit den gängigen Lichtmodi und -szenen an den persönlichen Bedarf angepasst werden können.

     

    Auch außerhalb der Wohnung wird es mit WiZ noch intelligenter und flexibler. Die neue WiZ ELPAS Outdoor-Sockelleuchte eignet sich als ideale Untermalung für jeden Garten oder die Beleuchtung der Einfahrt – ganz egal, ob Nutzer*innen eher bunte Farben oder gemütliche Weißtöne präferieren. Das neue Outdoor-Produkt von WiZ ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt sowie wetter- und wasserfest und kann somit das ganze Jahr über im Außenbereich zum Einsatz kommen. Um die WiZ ELPAS Outdoor-Sockelleuchte zu nutzen, muss diese lediglich mit dem Strom und der WiZ App für eine flexible und vielseitige Navigation verbunden werden.

     

    Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

     

    WiZ Neon Flex Strip (ab 23. Juni 2023)

    UVP: EUR 99,99 / CHF 120,00

     

    WiZ Full Color Filament Serie (ab 23. Juni 2023)  

    UVP: EUR 29,99 / CHF 36,00

     

    WiZ Outdoor-Sockelleuchte ELPAS (ab 23. Juni 2023)  

    UVP: 144,99 / CHF 174,00 (Starter-Kit), EUR: 114,99 /CHF 138,00 (Erweiterung)

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Jänner 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

    • Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

      Jänner 17, 2025

      Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Jänner 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring