Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert seine Produktpalette um nachhaltige Beleuchtungslösungen für moderne Büroumgebungen. Neben Neuzugängen für das UltraEfficient (UE) Portfolio sind neue Modelle aus dem 3D-Drucker erhältlich. Gleichzeitig entwickelt sich Signify auch auf digitaler Ebene weiter – mit einem neuen Produkt-Konfigurator und der LumXpert App, die seit kurzem verfügbar sind, bzw. demnächst erscheinen. Im Zuge einer neuen Kampagne mit dem Titel „Make light work“ wird Signify in der DACH-Region zudem wieder präsenter auf Messen sein und den direkten Austausch mit Installateur*innen, Planer*innen und Vertriebskund*innen suchen.
Ultraeffiziente LED Beleuchtung für das Büro
Seit der Vorstellung der ersten ultraeffizienten Philips LED Lampe im Sommer 2021 hat Signify das Segment sukzessive um neue Modelle und Leuchten erweitert. Damit künftig auch Büroumgebungen von einer qualitativ hochwertigen und äußerst sparsamen Beleuchtung profitieren können, bringt der Weltmarktführer für Beleuchtung neue Modelle auf den Markt, die speziell zu diesem Zweck entwickelt wurden.
Bereits erhältlich sind die Philips PowerBalance UE Einlegeleuchte und das LuxSpace Downlight UE. Beide verfügen über eine extrem hohe Effizienz (bis zu 174 lm/W bzw. 160 lm/W) und können das gesamte Weißlichtspektrum darstellen. Wie alle anderen Modelle der UltraEfficient Reihe verbrauchen die beiden Leuchten deutlich weniger Energie, als die vergleichbaren nicht ultraeffizienten Produkte der selben Leuchtenreihe. Im direkten Vergleich ermöglichen die PowerBalance UE Einlegeleuchten 21,7% Energieeinsparungen, das LuxSpace Downlight UE 13,5%.1 Eine zentrale Rolle spielt vor diesem Hintergrund auch die sehr hohe mittlere Lebensdauer, die bei bis zu 50.000 Stunden (L90) liegt und so dazu beiträgt, die Betriebskosten weiter zu senken. Dank des ähnlichen Aussehens, der ähnlichen Haptik und der ähnlichen Lichtverteilung ermöglichen sie einen einfachen Austausch der bestehenden Leuchten. Beide erfüllen zudem die strengen Kriterien von Signify für „Lighting for Circularity“2 - mit dem Schwerpunkt auf der Herstellung von Produkten und Teilen, die wiederverwendbar, wiederaufbereitbar und recycelbar sind.
Außergewöhnliche Designs aus dem 3D-Drucker
Interessent*innen, die ein Faible für außergewöhnliche Designs haben, könnten wiederum Gefallen an den Neuzugängen der Philips My Creation Palette finden. Die Leuchten der Produktsparte stammen allesamt aus dem 3D-Drucker und zahlen so auf das Prinzip einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ein. Die gedruckten Teile der My Creation Essential Deckenleuchte, die seit Dezember 2023 in verschiedenen Ausführungen, Designs und Farben erhältlich ist, bestehen zum Beispiel zu mindestens 55 Prozent aus recyceltem Kunststoff, der anschließend erneut recycelt werden kann3. Ende März plant Signify jeweils eine Variante zum Einbau und mit integrierter Notbeleuchtung herauszubringen, ehe im Mai eine Version der My Creation Essential zur Wandmontage folgen soll.
Die GreenSpace PerfectFit Downlights sind seit Oktober 2023 erhältlich und können in verschiedenen Größen gedruckt werden. Die Downlights aus dem 3D-Drucker ähneln ihren konventionellen Pendants in Aufbau und Design, was den Austausch besonders einfach macht. Das Gehäuse des Downlights besteht zu mindestens 65 Prozent aus recyceltem Polycarbonat, das nach dem Lebenszyklus der Leuchte wieder in den Materialkreislauf eingeführt werden kann. Die ebenfalls seit Oktober 2023 erhältlichen Grand Pendelleuchten definieren sich derweil vor allem über ihre ästhetischen Lampenschirme, die in den Ausführungen „Elegant“, „Natürlich“ und „Robust“ jeder Umgebung das gewisse Etwas verleihen. Je nach Geschmack können Kund*innen aus unterschiedlichen Farben, Formen und Texturen wählen.
Digitale Tools, die die Planung und Installation erleichtern
Individualität und Flexibilität stehen auch im Mittelpunkt des neuen Philips Produkt-Konfigurators, der seit kurzem online verfügbar ist. Mit diesem können Kund*innen ganz bequem die beliebtesten B2B-Produkte nach ihren Anforderungen konfigurieren und dabei Parameter wie den Leuchtenlichtstrom, die Lichtfarbe, die Lichtverteilung und die Gehäuseart individuell auswählen. Der Produkt-Konfigurator ist für insgesamt acht Produkt-Familien nutzbar, darunter GentleSpace, LuxSpace, Maxos Fusion und TrueLine. Er stellt direkt alle notwendigen Informationen wie Datenblätter und Bruttopreis über die Konfiguration bereit und ist über die Produktseite der jeweiligen Leuchten-Familie abrufbar.
Im Laufe des Jahres wird Signify zudem eine neue App veröffentlichen, die sich an Installateur*innen richtet und den Namen LumXpert trägt. Die App soll kleinen und mittleren Installationsbetrieben bei der Realisierung von Beleuchtungsprojekten helfen, indem sie vor Ort bei Kund*innen Lichtplanungen erstellen können. Die App berechnet die Anzahl der benötigten Lichtpunkte anhand einer Raumanalyse und stellt automatisch die relevanten lichttechnischen Dateien für die Weiterverarbeitung bereit. Zudem können Installateur*innen mit nur wenigen Klicks Angebote über Preise und Verfügbarkeiten einholen und die Ware direkt bei teilnehmenden Großhändlern bestellen – alles über die App, die so den Anspruch verfolgt, sich als exklusiver digitaler Marktplatz für professionelle Beleuchtung zu etablieren.
Make light work: Neue Kampagne soll Signify als Marke erlebbar machen
Neben der Einführung neuer Beleuchtungsprodukte und Services möchte sich Signify in den nächsten drei Jahren vermehrt darauf konzentrieren, in der DACH-Region wieder präsenter zu werden – sowohl lokal als auch regional. Hierfür hat das Unternehmen eine neue Kampagne vorgestellt, die Signify unter dem Titel „Make light work“ als Marke erlebbar machen soll. Im Mittelpunkt der Initiative steht ein runderneuertes Messekonzept, mit dem Signify sowohl auf großen Branchentreffs als auch auf Haus- und Kleinstmessen von Partnern präsent sein wird. Das Konzept setzt auf Modularität und Nachhaltigkeit, sodass Signify dazu in der Lage ist, die Ausstellungsfläche thematisch an das jeweilige Publikum anzupassen. Gleichzeitig bestehen die einzelnen Module nicht nur aus natürlichen, beziehungsweise recyclebaren Materialien - sie sollen auch über den gesamten Zeitraum der Kampagne wiederverwendet werden können.
Ergänzend zu den persönlichen Touchpoints, die für Signify eine zentrale Rolle spielen, wird es auch eine digitale Anlaufstelle für Interessierte geben. So werden unter www.signify.com/makelightwork von nun an regelmäßig neue Inhalte geteilt, die von exklusiven Einblicken in das Unternehmen über Infos rund um das Produktportfolio bis hin zu Fakten zu den spannendsten Projekten reichen werden.
Christian Goebel
Commercial Leader bei Signify
1 Diese Berechnung vergleicht PowerBalance RC463B LED40S/840 W31L125 UE (174 lm/W) mit der Standard Version RC463B LED40S/940 W31L125 (143 lm/W), was 21,7% Energieeinsparung und einer Kohlenstoffeinsparung während der Gebrauchsphase (LCA-B6) von 198 kg CO2eq pro Produkt (18% Einsparung) entspricht. Die Philips LuxSpace DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH (141 lm/W) wurde mit DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH (160 lm/W) verglichen, was einer Energieeinsparung von 13,5% entspricht.
2 Unser Modell der Kreislaufwirtschaft konzentriert sich auf die Verringerung von Abfällen und die Erhöhung der Flexibilität, um die Ziele unserer Kunden, das Wachstum unseres Unternehmens und die zukünftigen Ressourcen unseres Planeten in Einklang zu bringen.
3 Die verwendeten Bio-Kreislaufmaterialien sind Abfälle und Rückstände biologischen Ursprungs aus der Land- und Forstwirtschaft und verwandten Branchen. Sustainability - Philips MyCreation Professional Lighting Solutions.
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg
Tel.: +49 160 7429087
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Petra Müller
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 172 207 00 13
E-Mail: p.mueller@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.