Anregungen

    Signify baut Beleuchtungsangebot von WiZ aus

    17. Juni 2024

    Für noch mehr Individualität und smarte Unterhaltung: Signify baut Beleuchtungsangebot von WiZ aus  

     

    • Alle WiZ Produkte können nun mit der Musik synchronisiert werden, die von dem Mikrofon des Smartphones oder des Tablets wahrgenommen wird
    • Der WiZ Lightstrip und der Neon Flex Strip sind in neuen Längen erhältlich, die je nach Modell verschiedene Farbmodi und -verläufe wiedergeben können
    • Mit der neuen WiZ Lichterkette, die aus 160 Mini-LEDs besteht, können Nutzer*innen den Innen- und Außenbereich festlich schmücken

     

    HamburgSignify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert das Portfolio des intelligenten Beleuchtungssystems WiZ um neue Produkte und Funktionen, die sich von neuen Lightstrip-Varianten über das Music Sync Feature bis hin zu einer neuen WiZ Lichterkette für den Innen- und Außenbereich erstrecken. Neu im Sortiment sind außerdem die erste WiZ Sicherheitskamera für den Außenbereich, der WiZ Dial Switch und der Smart Plug für die Schweiz, die in puncto Flexibilität zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.  

     

    WiZ Lightstrip und Neon Flex Strip: die passende Länge für jeden Bedarf

    Fans des WiZ Light- oder Neon Flex Strips dürfen sich auf ein noch breiteres Angebot freuen: Das aktuelle Sortiment wird um viele Größen erweitert, die sich je nach Modell nicht nur in ihrer Länge unterscheiden, sondern auch verschiedene Farbmodi und -verläufe wiedergeben können. Der WiZ Lightstrip ist in einer Länge von vier, fünf, zehn, 15, 20 und 30 Metern erhältlich und kann so zugeschnitten werden, dass er perfekt unter die Küchentheke, in den Schrank oder das Wohnzimmer passt. Der Neon Flex Strip, der einen Gradient-Farbverlauf wiedergeben kann, ist schon bald in einer Länge von fünf, beziehungsweise zehn Metern erhältlich.

     

    Die Lampen und Leuchten von WiZ mit der Musik synchronisieren

    Wer das Potenzial der Farbverläufe voll ausschöpfen möchte, kann hierfür von der neuen Music Sync Funktion Gebrauch machen, die Nutzer*innen die Möglichkeit bietet, die Beleuchtung ihrer WiZ Produkte mit der Musik ihrer Lieblingsplaylist zu synchronisieren.  Hierfür können sie über die WiZ V2 App vorab aus neun Farbspektren wählen, auf denen die Synchronisation anschließend aufbaut. Solange die Lampen und Leuchten mit demselben Wi-Fi verbunden sind, kann der Music Match Bereich um beliebig viele Produkte erweitert werden, die zusammen entweder die Basis für eine Party mit Freund*innen oder einen gemütlichen Abend auf der Couch legen.

    Mit unseren neuen Varianten des WiZ Light- und Neon Flex Strips bieten wir eine einfach zu installierende Lösung, die unseren Nutzer*innen dabei hilft, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die Lichtstimmung individuell zu verändern. Die Erweiterung unseres Sortiments und die Einführung von Music Sync wird für ein noch unterhaltsameres und flexibleres Beleuchtungserlebnis sorgen.“

     

    Maikel Klomp

    Geschäftsführer von WiZ Connected

    Smarte WiZ Lichterkette als Deko-Element für Innen und Außen

    Noch bunter wird das smarte Zuhause mit der neuen WiZ Lichterkette, die dazu in der Lage ist, sowohl statische als auch dynamische Lichtmodi und Farbverläufe wiederzugeben. Die Lichterkette kann im Außenbereich, ebenso wie im Innenbereich genutzt werden und sorgt mit ihren 160 Mini-LEDs auf einer Länge von 20 Metern auf Anhieb für eine festliche Atmosphäre. So eignet sich der Neuzugang von WiZ besonders gut, um auf dem Balkon dauerhaft eine gemütliche Stimmung zu schaffen oder in der Adventszeit den Weihnachtsbaum oder das Treppengeländer entsprechend zu schmücken. Die Nutzer*innen können in der WiZ V2 App aus mehr als 30 voreingestellten statischen und dynamischen Lichtmodi wie „Kamin“, „Schneehimmel“ oder „Party“ wählen, die das Zuhause passend zur jeweiligen Jahreszeit in angenehmen Farben erstrahlen lassen.

     

    Das Security-Segment von WiZ erhält Zuwachs

    Nachdem Signify im vergangenen Jahr bereits die erste WiZ Indoor Kamera für das Home Monitoring vorgestellt hat, kommt nun auch ein Modell für den Outdoor-Bereich auf den Markt. Wie ihr Pendant für den Innenbereich ist auch die neue WiZ Outdoor Kamera dazu in der Lage, sowohl Bewegungen als auch Geräusche wahrzunehmen und davon ausgehend entsprechende Benachrichtigungen an die WiZ V2 App zu senden. Nutzer*innen müssen in diesem Fall einfach nur die App öffnen, um eine Live-Ansicht des Geschehens zu erhalten.

     

    Smartes Zubehör, das die Bedienung erleichtert

    Der neue WiZ Dial Switch erweitert derweil die Steuerungsoptionen, indem er entweder den herkömmlichen Wandschalter ersetzt oder als smarte Ergänzung dient. Bei Bedarf kann der WiZ Dial Switch auch von der Magnetplatte gelöst und als portable Fernbedienung für mehre Beleuchtungsprodukte in einer Entfernung von bis zu 15 Metern genutzt werden. Nutzer*innen haben die Möglichkeit, vorab bis zu vier Lichtszenen in der WiZ V2 App zu konfigurieren und diese durch Betätigung des Schalters abzurufen. Außerdem können sie am Schalter drehen, um so die Helligkeit der verbundenen Lampen und Leuchten zu dimmen. Ein dezenter LED-Ring liefert Rückmeldung während der Bedienung oder wenn die Batterien gewechselt werden müssen.

     

    In der Schweiz kommt ein neuer WiZ Smart Plug auf den Markt, der jede Steckdose in eine intelligente Schnittstelle verwandelt. Alle Geräte, die aus einer entsprechenden Steckdose ihren Strom beziehen, können folglich aus der Ferne gesteuert werden. Ganz gleich, ob es sich dabei um smarte Beleuchtungsprodukte von WiZ, einen Ventilator oder einen Wasserkocher handelt. Beim Einsatz von zwei WiZ Geräten in einem Raum kann die Bewegungserkennung in der WiZ V2 App aktiviert werden – ganz ohne zusätzlichen Sensor und zusätzliche Kosten. Bei Bedarf lässt sich der Smart Plug auch ganz einfach in das Netzwerk der Smart Home Plattform Matter integrieren, die eine herstellerübergreifende Zusammenarbeit smarter Produkte ermöglicht.

     

    Den beliebten WiZ GU10 Spot wird es schon bald in einer Version aus Glas geben. Dabei können die Nutzer*innen zwischen einer Full Color- und einer Tunable White Variante wählen. Die smarten Spots entsprechen ihren konventionellen Pendants in Bauweise und Größe, was den Austausch besonders einfach macht.

     

    Neue Funktionen für die WiZ V2 App

    Neben den Beleuchtungsprodukten, die das Portfolio von WiZ erweitern, dürfen sich Nutzer*innen auch auf zwei Neuerungen innerhalb der WiZ V2 App freuen. So erhält die WiZ V2 App ein neues Interface, über das die Nutzer*innen noch einfacher zwischen verschiedenen Farb- und Weißtönen wählen können. Der neue Color Picker stellt die Spektren für Lichtfarben und Weißtöne künftig auf einer Seite dar, um die Übersicht zu erleichtern und Verwechselungen zu vermeiden.

     

    Zuletzt stößt WiZ noch eine wichtige Veränderung an, die das App-Angebot in den gängigen Stores betrifft: So kann die erste Version der WiZ App schon bald nicht mehr aus dem AppStore und dem Google Play Store heruntergeladen werden. Die App bleibt zwar sichtbar, soll in einem nächsten Schritt aber schließlich ganz aus den Stores verschwinden. Bis dahin wird die aktuelle App, die die neuesten Funktionen und Updates enthält, weiterhin unter dem Namen „WiZ V2“ zu finden sein.

     

    Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

     

    WiZ Full Color Lightstrip 15m (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 39,99 / CHF 48,00

     

    WiZ Full Color Lightstrip 30m (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 49,99 / CHF 60,00

     

    WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 5m (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 29,99 / CHF 36,00

     

    WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 10m (erhältlich ab KW24)

    UVP: EUR 47,99 / CHF 54,00

     

    WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 20m (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 72,99 / CHF 87,60

     

    WiZ Full Color Lightstrip 4m (erhältlich ab KW 36)

    UVP: EUR 24,99 / CHF 30,00

     

    WiZ Full Color Lightstrip 5m (erhältlich ab KW 36)

    UVP: EUR 27,99 / CHF 33,60

     

    WiZ Full Color Lightstrip 10m (erhältlich ab KW36)

    UVP: EUR 29,99 / CHF 36,00

     

    WiZ Neon Flex Strip 5m (erhältlich ab KW 36)

    UVP: EUR 84,99 / CHF 102,00

     

    WiZ Neon Flex Strip 10m (erhältlich ab KW 36)

    UVP: EUR 169,99 / CHF 204,00

     

    Music Sync Funktion (erhältlich ab KW24)

     

    WiZ Lichterkette (nur in Deutschland und Österreich erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 99,99

     

    WiZ Outdoor Kamera (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 129,99 / CHF 156,00

     

    WiZ Dial Switch (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 27,99 / CHF 33,60

     

    WiZ Smart Plug (nur in der Schweiz) (erhältlich ab KW 24)

    UVP: CHF 29,90

     

    WiZ GU10 Spot Tunable White aus Glas (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 12,99 / CHF 15,60

     

    WiZ GU10 Spot Full Color aus Glas (erhältlich ab KW 24)

    UVP: EUR 15,99 / CHF 19,20

    Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen:

    Stefan Zander

    Pressesprecher

    Signify GmbH
    Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg

    Tel.: +49 160 7429087

    E-Mail: stefan.zander@signify.com   

     

    Petra Müller

    Pressesprecherin

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 172 207 00 13

    E-Mail: p.mueller@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im vierten Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis  erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt

      Juni 18, 2024

      Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt

    • Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

      Juni 18, 2024

      Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

    • Signify baut Beleuchtungsangebot von WiZ aus

      Juni 17, 2024

      Signify baut Beleuchtungsangebot von WiZ aus