Hamburg – Signify Das cloudbasierte drahtlose Beleuchtungssystem Interact von Signify (Euronext: LIGHT), dem Weltmarktführer für Beleuchtung, wurde mit der DEKRA-Sicherheitszertifizierung IEC 62443-3-3 ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel bestätigt, dass das System und seine Dienste sicher und umfassend vor den kontinuierlich wachsenden Bedrohungen der Informationssicherheit geschützt sind. Diese Zertifizierung bestätigt die Widerstandsfähigkeit des Interact-Systems und stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Signifys fortlaufendem, proaktivem Engagement zur Gewährleistung von Cybersicherheit dar.
Signify gehörte zu den ersten Unternehmen der Beleuchtungsindustrie, das seinen Entwicklungsprozess nach IEC 62443-4-1, dem internationalen Standard für Sicherheit industrieller Steuerungssysteme und Betriebstechnik, zertifizieren ließen. Zusätzlich sind die Cloud-Lösungen von Signify nach ISO 27001, einem international anerkannten Standard für Informationssicherheit, ausgezeichnet.
Das Interact-System, ein Netzwerk drahtlos verbundener Leuchten und Geräte, wird zentral über eine cloudbasierte Software-Suite namens Interact Building Manager verwaltet und gesteuert. Mit dem Interact Building Manager können Nutzer*innen ihre Beleuchtung einfach verwalten, überwachen und warten, was zu einer verbesserten Arbeitsumgebung, einer höheren Effizienz der Mitarbeiter*innen und maximalen Energieeinsparungen führt.
Maurice Loosschilder
Head of Sustainability bei Signify
IEC-62443-3-3 konzentriert sich auf das Prinzip eines sicheren Industrial Automated Control Systems (IACS) und andere Aspekte der Standardserie. Die Zertifizierung wird anhand von Tests auf Grundlage von sieben Kriterien vergeben:
„Die IEC-Zertifizierung ist ein Zeichen für Exzellenz in einer digitalen Landschaft, in der Cybersicherheit von grundlegender Bedeutung ist“, sagt Bram Holtus, CEO von DEKRA Certification B.V. „Wir waren stolz darauf, den Entwicklungszyklus von Signify bereits 2020 nach IEC 62443-4-1 zu zertifizieren und diese Zertifizierung mit dem DEKRA-Siegel zu ergänzen, das bestätigt, dass Signify sich jährlichen Audits durch DEKRA unterzieht, um die kontinuierliche Einhaltung der Prozessanforderungen zu gewährleisten. Die Tatsache, dass das cloudbasierte drahtlose Beleuchtungssystem Interact von Signify nun DEKRA IEC 62443-3-3 zertifiziert wurde, ist wirklich beeindruckend, da es eines der ersten weltweit ist, das die besonders hohen Anforderungen dieses Zertifizierungssystems erfüllt.“
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 742 90 87
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Petra Müller
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 172 207 00 13
E-Mail: p.mueller@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.
April 14, 2025
Signify meldet meiste Patente aller europäischen Beleuchtungsunternehmen an