Hamburg – Wer das eigene Zuhause vor ungebetenen Gästen schützen möchte, kann dafür auf WiZ vertrauen. Die Security-Sparte des intelligenten Beleuchtungssystems hat sich bislang bereits auf smarte Sicherheitskameras für den Innen- und Außenbereich sowie eine Außenwandleuchte mit integrierter Kamera erstreckt, die ihre Umgebung rund um die Uhr im Blick behalten. Nun erweitert Signify, der Weltmarktführer für Beleuchtung, das Portfolio um einen smarten WiZ Kontaktsensor, der an Türen und Fenstern platziert werden kann und Push-Benachrichtigungen an die WiZ App sendet, sobald diese geöffnet werden.
Mehr Sicherheit auf unterschiedlichen Ebenen
Mit seinen smarten Produkten für das Home Monitoring setzt WiZ seit jeher auf eine Mischung aus Überwachung und Alarmierung durch Licht. Die WiZ Sicherheitskameras nehmen so zum Beispiel jede Bewegung, beziehungsweise jedes verdächtige Geräusch wahr, um daraufhin eine Push-Benachrichtigung an die WiZ App zu senden. Die Nutzer*innen haben dann die Möglichkeit, den Kamera-Feed in Echtzeit auf ihr mobiles Endgerät zu übertragen und im Ernstfall einen Lichtalarm über die vernetzten Lampen und Leuchten auszulösen.
Noch sicherer werden die heimischen vier Wände mit der patentierten SpaceSenseTM Technologie, die die Lichter von WiZ in smarte Bewegungssensoren verwandelt. Pro Raum genügen bereits zwei WiZ Produkte, die in einem Mindestabstand von 1,5 Metern platziert werden, um eine Bewegungserkennung basierend auf dem Signal des WLANs einzurichten. Sobald sich eine Person durch den Raum bewegt, werden die Wellen des WLANs minimal gestört und die Lampen und Leuchten aktiviert. Eine praktische Funktion für den Alltag, aber eben auch ein zusätzlicher Schutz vor ungebetenen Gästen, die auf diese Weise überrascht werden können.
Nie mehr darüber sorgen, ob alle Fenster geschlossen sind
Im Januar wird das Security-Segment von WiZ um einen smarten Kontaktsensor für Türen und Fenster ergänzt. Der selbstklebende Sensor besteht aus zwei Teilen, die bei geschlossenen Türen und Fenstern in Kontakt zueinanderstehen. Sobald der Kontakt unterbrochen wird, weil das Fenster zum Beispiel gekippt oder die Tür geöffnet wird, sendet der Sensor eine Push-Benachrichtigung an die WiZ App. Die Nutzer*innen erfahren so nicht nur, was in den eigenen vier Wänden geschieht – sie können sich auch jederzeit einen Überblick darüber verschaffen, ob die besagten Türen und Fenster gerade geöffnet oder geschlossen sind.
Bei Bedarf lässt sich der smarte Neuzugang auch mit der Beleuchtung koppeln, damit im Verdachtsfall ein Lichtalarm ausgelöst wird. Im Alltag kann der Sensor zudem dafür sorgen, die Beleuchtung in einem Raum einzuschalten, sobald die Tür zu diesem geöffnet wird. Damit der Sensor nicht jedes Mal anschlägt, wenn die Nutzer*innen selbst das Fenster öffnen, lassen sich außerdem individuelle Überwachungsroutinen einrichten, die immer nur dann aktiviert werden, wenn die Nutzer*innen gerade unterwegs sind. In der WiZ App kann man detailliierte Informationen über den Batterieladestand des Sensors, beziehungsweise den Aktivierungsverlauf der letzten zehn Tage einsehen.
Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):
WiZ Kontaktsensor Single-Pack (ab KW3 2025)
UVP: EUR 24,99/CHF 25
WiZ Kontaktsensor Double-Pack (ab KW3 2025)
UVP: EUR 44,99/CHF 45
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel.: +49 160 7429087
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Petra Müller
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 172 207 00 13
E-Mail: p.mueller@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.
April 14, 2025
Signify meldet meiste Patente aller europäischen Beleuchtungsunternehmen an