Paris, Frankreich – Signify, der Weltmarktführer für Beleuchtung, stellt auf der diesjährigen Designmesse Maison & Objet in Paris die Zukunft seiner innovativen 3D-Druck-Technologie vor. Bisher unter dem Namen Philips MyCreation vermarktet, entwickelt Signify myCreation sein Angebot nun unter einer neuen Markenidentität weiter.
Maison & Objet ist eine internationale Community und ein Forum, das zweimal jährlich in Paris eine Veranstaltung ausrichtet und Fachleute aus den Bereichen Dekoration, Interior Design, Architektur und Lifestyle zusammenbringt. Während des Events können Besucher*innen hochwertige Beleuchtungslösungen von Signify myCreation entdecken. Diese verbinden fortschrittliches Design mit einem Engagement für Nachhaltigkeit, indem Abfall reduziert und die Ressourceneffizienz maximiert wird. Die nachhaltigen Beleuchtungslösungen von Signify myCreation eignen sich für den Einzelhandel, die Gastronomie sowie für Wohnprojekte – von Renovierungen bis hin zu Neubauten.
Nachhaltig durch Design
Mit mindestens 65 % recycelten und biozirkulären Materialien sowie On-Demand-3D-Druck reduziert Signify myCreation CO₂-Emissionen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Intelligent und effizient
Hohe Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und fortschrittliche Technologie sind Standard. Signify myCreation bietet smarte Steuerungen, darunter Integrationen mit Philips Hue und Interact.
Individuelle Beleuchtung
Mit einem benutzerfreundlichen Konfigurator lassen sich die Beleuchtungslösungen von Signify myCreation individuell gestalten – passend zu unterschiedlichen Stilrichtungen, Anforderungen und Markenidentitäten.
Unter dem neuen Namen Signify myCreation wird die Marke weiterhin Innovation, Nachhaltigkeit und Design vorantreiben – mit dem Ziel einer Kreislaufwirtschaft und als Maßstab für eine nachhaltige Zukunft.
Besucher*innen der Maison & Objet können vom 16. bis 20. Januar in Halle 4, Stand G55 erleben und entdecken, wie die Signify myCreation mit 3D-Druck-Technologie Visionen ihrer Kund*innen zum Strahlen bringt.
Weitere Informationen unter: https://www.pro.mycreation.signify.com/
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel.: +49 160 7429087
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Petra Müller
Pressesprecherin
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 172 207 00 13
E-Mail: p.mueller@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen.
Mit einem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, rund 29.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor acht Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf X, LinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.
April 14, 2025
Signify meldet meiste Patente aller europäischen Beleuchtungsunternehmen an