Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Green Switch für Städte

    Was Green Switch für Ihre Stadt tun kann

     

    Das Green Switch Programm von Signify wurde entwickelt, um örtliche Behörden durch Beratung, Prüfung und Auslotung von Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten im Zusammenhang mit fortschrittlichen Beleuchtungslösungen zu unterstützen, die die öffentliche Beleuchtung energieeffizienter und Städte fit für die Zukunft machen.

     

    Unsere Systemexpert*innen verfügen über das nötige Wissen und die Erfahrung, um die Installation, die Inbetriebnahme und den Betrieb von vernetzten LED-Beleuchtungssystemen zu koordinieren, die speziell für Städte entwickelt wurden. Seit 2020 hat Signify weltweit über 37.000 Projekte abgeschlossen und mehr als 10.000 Kommunen bei der Umstellung ihrer Beleuchtungssysteme von konventionellen auf vernetzte LED-Systeme unterstützt.

    Erreichen Ihrer Ziele mit Green Switch

     

    Die Kommunen stehen an vorderster Front der Klimaschutzmaßnahmen. Städte verbrauchen *rund 78 % der weltweiten Energie und sind für mehr als 60 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich. *Rund 17 % des Energieverbrauchs in Schulen *und 16 % der Energiekosten von Krankenhäusern entfallen auf die Beleuchtung.

     

    Allein die Straßenbeleuchtung kann *bis zu 40 % des Strombudgets einer Gemeinde verbrauchen. Aber bei der öffentlichen Beleuchtung geht es nicht nur um Außenbereiche. Das Innenraumklima in Kommunen ist ebenso wichtig, und öffentliche Gebäude sind ein entscheidender Bestandteil der aktuellen Initiativen zur Dekarbonisierung.

    Dekarbonisierungsinitiativen in aller Welt

     

    In der EU zielt beispielsweise die neue *Energieeffizienzrichtlinie darauf ab, alle neuen öffentlichen Gebäude bis 2027 emissionsfrei zu machen. Zudem hat die Europäische Kommission ein rechtlich verbindliches Ziel zur Senkung des jährlichen Energieverbrauchs um 1,9 % für den gesamten öffentlichen Sektor eingeführt und die jährliche Verpflichtung zur Gebäuderenovierung auf alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung ausgedehnt.

     

    In den USA kann beispielsweise der *Steuerabzug 179D in Höhe von 5,00 USD pro Quadratfuß in Bundes-, Landes- oder Kommunaleinrichtungen für die Installation qualifizierter Systeme in Gebäuden angewendet werden (wozu auch die Beleuchtung zählt).

     

    In den kommenden Jahrzehnten müssen die Pläne für eine wirtschaftliche Stadtentwicklung mit einer allgemeinen sozialen und ökologischen Vision in Einklang gebracht und alle Möglichkeiten zur Verringerung des Energieverbrauchs ausgeschöpft werden. Eine Komponente dieser Vision sollte die Umstellung von konventioneller Beleuchtung auf vernetzte LED-Beleuchtung (Green Switch) sein.

    Wie hoch ist das jährliche Einsparpotenzial von Green Switch?

    Für eine Stadt mit 200.000 Einwohnern

     

    • 13 GWh in der öffentlichen Außenbeleuchtung
    • 23 GWh für die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden
    • 8,3 tCO2
    Für eine Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern
     
    • 80 GWh für die öffentliche Außenbeleuchtung
    • 140 GWh für die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden
    • 51 tCO2
    Für eine Stadt mit 6.000 konventionellen Straßenleuchten
     
    • 1,7 GWh durch Umstellung auf LED
    • 3,4 GWh durch Umstellung auf vernetzte LED-Beleuchtung

    Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten

     

    Weltweit werden staatliche Mittel zur Verfügung gestellt, um örtliche Behörden bei der Erreichung ihrer Ziele zur Reduzierung von CO2-Emissionen zu unterstützen. Hierzu zählen beispielsweise Programme wie der *Green Deal der EU, der *Inflation Reduction Act und der *Infrastructure Investment and Jobs Act der USA sowie der *Plan für neue Infrastruktur in China.

     

    Zusätzliche Mittel können auch durch gemischte Finanzierungsinitiativen, einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften, bereitgestellt werden. Signify bietet *Light as a Service (LaaS), um anfängliche Investitionsbarrieren zu beseitigen und Sanierungsmaßnahmen voranzutreiben.

     

    Kontaktieren Sie unsere Signify Expert*innen, um mehr zu erfahren

    Aufbau wirklich nachhaltiger Städte

     

    Die Gebäude, Straßen, Parks, Gesundheitseinrichtungen, Sportanlagen und viele andere Dinge einer Stadt stellen ein riesiges Dekarbonisierungspotenzial dar. Vernetzte LED-Beleuchtung ist ein perfektes Rückgrat und untermauerndes Netzwerk für Smart-City-Anwendungen, die Vorteile in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Verbesserung der Lebensqualität der Bürger und Klimaschutz bringen können. Erfahren Sie mehr über die Schaffung wirklich nachhaltiger Städte in diesem Whitepaper von Smart Cities World

     

    Laden Sie das SCW-Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren

     

    Hören Sie sich die Audioversion des Whitepapers an

     

    Wenn Sie mehr erfahren möchten, sehen Sie sich das aktuelle Webinar an, in dem Harry Verhaar von Signify und Stephen Richardson vom World Green Building Council mit Smart Cities World über Technologien und Richtlinien zur Beschleunigung der Dekarbonisierung der bebauten Umwelt gesprochen haben.

     

    Webinar ansehen

    Entdecken Sie, was Signify für Ihre Stadt tun kann

    • Bratislava smart lighting

      Bratislava smart lighting

      New advanced LED street lighting technology from Signify will significantly reduce Bratislava's carbon footprint by 672 tons of CO2 per year.

    • Düsseldorf smart lighting

      Düsseldorf smart lighting

      3,000 public light points have been added to the Interact system as part of Düsseldorf's push to become climate-neutral by 2035 and develop into a smart city.

    Wenden Sie sich an die Expert*innen von Signify

    Die Schätzungen von Signify basieren auf zahlreichen Quellen, Referenzen und Datenpunkten
    *Erfahren Sie mehr über unser Berechnungsmodell und Referenzen
    Weitere Details zum Engagement und zu den Ergebnissen von Signify finden Sie in unserem Jahresbericht und in den Ergänzungen zur Nachhaltigkeit