BESbswy
BESbswy
BESbswy
Verfügbare Lebensmittel | Signify
Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln

    Erfüllung der Bedürfnisse einer wachsenden Bevölkerung

     

    Prognosen zufolge wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 9,7 Milliarden Menschen erreichen, wodurch sich diverse wachsende Herausforderungen für die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ergeben. Es wird erwartet, dass der weltweite Nahrungsmittelbedarf bis zum Jahr 2050 um 70 % steigen wird, während die Menge an Ackerland weltweit abnimmt. Etwa ein Drittel der weltweit verfügbaren Nahrungsmittel kommt gar nicht erst auf den Teller, da sie schon vorher verderben oder weggeworfen werden. Insgesamt tragen die derzeitigen Systeme der Lebensmittelproduktion und -verteilung weltweit zu 25% der globalen Treibhausgasemissionen bei.

     

    Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir unsere Lebensmittelsysteme grundlegend ändern, um genügend sichere, gesunde, zugängliche und erschwingliche Lebensmittel für alle zu gewährleisten. LED-Technologien können hierzu einen Beitrag leisten und Beleuchtungslösungen für eine effiziente Landwirtschaft bereitstellen – sowohl an Land als auch im Wasser.

    Unterstützung bei der Nahrungsmittelproduktion für die Welt

     

    Mit den richtigen Lichtspektren und Wachstumsrezepten ermöglichen unsere Beleuchtungsinnovationen eine bessere Kontrolle des Klimas und der Kulturen und tragen dazu bei, zum richtigen Zeitpunkt hohe Qualität und Erträge zu erzielen. Einige Methoden ermöglichen es Landwirten, Lebensmittel ohne Pestizide anzubauen und bis zu 98 % weniger Wasser zu verbrauchen.

     

    Signify verfügt über mehr als 80 Jahre Erfahrung in der Gartenbau-Beleuchtung, sowohl mit konventionellen als auch mit LED-Produkten und -Systemen. Wir sind der größte Anbieter von wissenschaftlich fundierten Beleuchtungsrezepten und Beleuchtungssystemen für Gewächshäuser, die den Ertrag und die Leistung der Pflanzen steigern. Unterstützt werden wir dabei von einem weltweiten Team von Anwendungstechniker*innen und Pflanzenspezialist*innen.

    Signify unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung

     
    Unsere Ambitionen in den Bereichen Gartenbau, Landwirtschaft und Aquakultur orientieren sich an UN SDG 3 (Gesundheit und Wohlbefinden).
    UN SDG 3

    Vorteile des Innenanbaus mit LED-Beleuchtung

    Verbesserung der Zuverlässigkeit gegenüber dem Feldanbau

     

    Steigerung von Ertrag und Effizienz

     

    Erhaltung der Fischproduktion

     

    Nach Angaben der UNO sind fast 90 % der weltweiten Meeresfischbestände inzwischen vollständig ausgebeutet, überfischt oder erschöpft. Eine vernünftige Politik zur Erhaltung der Fischbestände und zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen Fischzucht ist weltweit erforderlich.

     

    LED-Beleuchtungslösungen können dazu beitragen, die Entwicklung und das Wohlergehen der Fische zu optimieren, die Produktionskosten zu senken und die Einnahmen zu steigern. Die Philips Aquakultur-Beleuchtung ist auf die speziellen Anforderungen von Brut- und Aufzuchtanlagen an Land oder im Meer ausgerichtet und wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Universitäten und Instituten entwickelt. Unsere Lampen sind mit den fortschrittlichsten LED-Chipsätzen und Steuerungen sowie mit den besten Materialien für marine Anwendungen ausgestattet, um eine lange Nutzlebensdauer unter härtesten Bedingungen zu gewährleisten.

     

    Erfahren Sie mehr über LED-basierte Aquakulturbeleuchtung

    Verlängern der Haltbarkeit von Lebensmitteln

     

    Schlechte Beleuchtung beeinträchtigt die Qualität von Frischwaren. Die richtige Beleuchtung hilft , Lebensmittel länger frisch zu halten, was eine längere Haltbarkeit und weniger Abfall bedeutet.

     

    Unsere LED-Lösungen für frische Lebensmittel verbessern die Präsentation und Qualität Ihrer verderblichen Produkte und können in Ihren Frischeabteilungen einen echten Unterschied machen.

     

    Weitere Informationen zu LED-Lösungen für frische Lebensmittel

    Wir würden gerne von Ihnen hören