Anregungen

    App-fähigen LED-Leuchten mit hue-Technologie im 3D-Druck Design


    Licht, Kunst, Innovation

    März 31, 2014

    Die einzigartigen 3D-hue-Leuchten verbinden Kunst, Licht und Innovation auf neue Weise. Die individuell einstellbare, App-gesteuerte hue-Beleuchtung und der 3D-Druck kombiniert bieten neue Perspektiven in puncto Lichterfahrung und Produktdesign. Die Leuchten, die in Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Lichtdesignern aus Dänemark und Deutschland entwickelt wurden, markieren einen neuen Meilenstein im Bereich Lichtdesign und bieten Nutzern die einmalige Möglichkeit, sich an einer interaktiven Lichtinstallation in den vier Wänden zu erfreuen.

     

    Erste Pendelleuchte mit hue-Lichttechnik: Eine Inspiration aus der Natur

    Die vom führenden deutschen Design-Duo WertelOberfell entwickelte Leuchten sind von Eindrücken aus der Natur inspiriert. Die Pendelleuchten bilden zwei Schalen, die die Lichtquelle von Philips hue umschliessen und erstaunliche künstlerische Effekte erzeugen. Es gefielt die Idee, die in den Augen von Krustentieren und Insekten erkennbare Geometrie zu nutzen und umzudrehen, sodass die Zellen Licht abgeben statt es zu speichern. Ein komplexes Design, das ohne 3D-Druck nicht hätte produziert werden können. Die Silhouette wölbt sich sanft um das Licht, blockt das Licht dort, wo es blenden würde, und öffnet sich langsam nach oben und unten. Das Ergebnis ist ein vorzüglicher Lichteffekt, der einen leblosen Wohnraum in eine farbenfrohe Ode an die Natur verwandelt.

     

    Erste Tischleuchte mit hue-Lichttechnik: Passend zum Frühling

    Ein weiteres Design stammt vom dänischen Design Duo Strand + Hvass. Inspiriert dazu hat die Frühlingssonne, die durch die Äste eines Baumes scheint und dadurch einzigartige Licht- und Schattenspiele hervorbringt. Das Resultat ist ein komplexes Leuchtendesign, dessen einzigartige Wirkung sich nur durch die Kombination von 3D-Druck und der hue-Lichttechnik entfaltet. Über 3‘000 Stäbe sind um das hue-LED-Modul verbunden, um eine bezaubernde Szene aus der Natur wiederzugeben.

     

    Jede Leuchte wurde speziell für die hue-Beleuchtungstechnik entwickelt und eröffnet den Anwendern neue Lichtwelten und -erlebnisse. Durch den dreidimensionalen Leuchtenkörper entsteht ein faszinierendes Licht- und Farbenspiel, das bislang undenkbar war.

     

    Zusätzliche Informationen zu hue: www.philips-hue.com

    Weitere Informationen für Journalisten

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    Über Philips

     

    Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro.

    Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch