Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Anregungen

    Philips Hue Bluetooth ab sofort in der Schweiz verfügbar

    August 2019

     

    • Mit Philips Hue Bluetooth wird der Einstieg in die smarte Beleuchtung noch einfacher
    • Mit der Philips Hue Bluetooth App auf Smartgeräten wird die Beleuchtung ganz einfach eingerichtet und gesteuert, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen und die Inneneinrichtung ins rechte Licht zu rücken
    • Philips Hue Bluetooth kann nahtlos mit Alexa verbunden werden

    Affoltern am Albis – Mit der Einführung von Philips Hue Bluetooth macht Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, sein intelligentes Beleuchtungssystem noch zugänglicher. Um die perfekte Raumatmosphäre zu schaffen, erfordert es nicht mehr als eine Philips Hue Bluetooth Lampe einzudrehen und eine App für Einrichtung und Steuerung zu installieren. In der Schweiz sind ab sofort Philips Hue E27- und GU10-Lampen mit zusätzlicher Bluetooth-Funktionalität erhältlich – als Philips Hue White (UVP 24.95 CHF), Philips Hue White Ambiance (UVP 34.95 CHF) und Philips Hue White & Color Ambiance (UVP 74.95 CHF).

     

    Dank der intelligenten Philips Hue Bluetooth Beleuchtung ist keine Verkabelung nötig, um intuitiv die richtige Beleuchtung für das Zuhause einzustellen. Mit den Lampen lässt sich ganz leicht das richtige Ambiente für jede Gelegenheit erschaffen, das perfekte Erscheinungsbild eines Raums erstellen oder jedes Zimmer mit Millionen von Farben dekorieren. Alles funktioniert einfach über Bluetooth.

     

    Einsteiger können entweder mit einer einzelnen Lampe beginnen oder sofort mehrere Philips Hue Bluetooth Produkte verbinden. Zu jeder Zeit kann der Nutzer nahtlos das Hue Lichtsystem mit der Hue Bridge aufrüsten, um noch mehr Funktionen zu nutzen. Die Philips Hue Bluetooth App verfügt über folgende Funktionen:

     

    • Die Beleuchtung ein- und ausschalten sowie nach den persönlichen Wünschen dimmen oder heller stellen
    • Aus Millionen von Farben und verschiedensten Weisstönen wählen, um einer Wand die gewünschte Farbe zu verleihen
    • Mittels voreingestellter Szenen die passende Stimmung erzeugen oder die Beleuchtung an die Tagesroutine anpassen
    • Die Beleuchtung flexibel steuern, auch mit mehreren Benutzern gleichzeitig
     

    Philips Hue Bluetooth funktioniert auch per Sprachbefehl. Die Lampen lassen sich direkt mit Alexa verbinden, wenn ein kompatibles Amazon Echo vorhanden ist1. Kompatibilität und nahtlose Einrichtung über Bluetooth mit Google Home und Google Nest Geräten wird bald verfügbar sein. Bis dahin funktionieren die neuen Hue Lampen mit Bluetooth mit dem Google Assistant nur über die Hue Bridge.

     

    Hue Bluetooth Produkte verfügen ebenfalls über den Zigbee Standard. So können sie auch von Nutzern, die bereits über ein Hue System mit Bridge verfügen, zu ihrem intelligenten Beleuchtungssystem hinzugefügt werden.

    1 Die intelligente Philips Hue Bluetooth Beleuchtung funktioniert mit Amazon Echo Dot (3. Gen.), Echo Plus und Echo Show (2. Gen.); weitere Echo Geräte werden ab Herbst unterstützt. Amazon Echo unterstützt auch die Sprachsteuerung der Philips Hue Bluetooth Beleuchtung über den Philips Hue Hub.

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 28.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Street Lighting-Smart-iot

    Mehr Pressemitteilungen

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Januar 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

    • Signify ist zum achten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen worden

      Januar 09, 2025

      Signify ist zum achten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen worden

    • Philips Hue stellt KI-gestützte Innovationen vor

      Januar 07, 2025

      Philips Hue stellt KI-gestützte Innovationen vor