Die Philips Hue Play HDMI Sync Box wird mit dem Fernseher verbunden und erzeugt Surround-Beleuchtung im gesamten Wohnzimmer.
Eindhoven, Niederlande – Mit der Einführung der Philips Hue Play HDMI Sync Box wird das Entertainment daheim auf eine neue Stufe gehoben. Die Entwicklung von Signify (Euronext: LIGHT), dem Weltmarktführer für Beleuchtung, ermöglicht es Nutzern, ihre Philips Hue Lampen und Leuchten durch eine einfache HDMI-Einrichtung mit dem Bildschirminhalt ihres TVs zu synchronisieren und so ein immersives Unterhaltungserlebnis im ganzen Raum zu schaffen. Die Philips Hue Play HDMI Sync Box wird einfach zwischen ein beliebiges HDMI-Gerät und den Fernseher angeschlossen – egal ob es sich beispielsweise um eine Spielekonsole, ein Streaming-Gerät, einen Satellitenreceiver oder einen Blu-ray-Player handelt. So können Filme, TV-Serien, Videospiele oder Musik noch intensiver und mitreissender erlebt werden.
Noch besseres Entertainment
Die farbfähigen Philips Hue Lampen und Leuchten ergänzen jeden Blockbuster eindrucksvoll, lassen Lieblingsmärchen noch zauberhafter erscheinen und In-Game-Effekte noch dramatischer werden – alles über die neue Philips Hue Play HDMI Sync Box. Das Gerät muss nur angeschlossen und mit der speziellen Philips Hue Sync Mobile App zum persönlichen Hue System hinzugefügt werden, um in ein völlig neues Entertainment-Erlebnis einzutauchen. Über die Einstellungen in der App werden die eigenen Philips Hue Lampen nach den persönlichen Vorlieben zum Leben erweckt und passen die Raumbeleuchtung daran an, was man gerade ansieht, anhört oder spielt. Um die perfekte Surround-Beleuchtung im kompletten Wohnzimmer zu erschaffen, können bis zu zehn farbfähige Philips Hue Lampen und Leuchten in einen Entertainment-Bereich aufgenommen werden.
Spotlight auf das eigene Heimkino
Schon seit langem wird Licht eingesetzt, um unsere Entertainment-Eindrücke bei Konzerten und Filmvorführungen zu verbessern. Bisher war es allerdings schwierig, die gleichen Effekte auch zu Hause zu erzeugen. Jetzt lässt sich jedoch ein ähnlich visuell immersives Erlebnis bequem von der eigenen Couch aus geniessen. Hierzu werden einfach bis zu vier HDMI-Geräte mit der Philips Hue Play HDMI Sync Box verbunden. Die Philips Hue Lampen synchronisieren sich dann in Echtzeit mit den Inhalten auf dem Fernseher, um das Geschehen auf dem Bildschirm durch passende Lichteffekte im ganzen Raum auszuweiten. Die Philips Hue Play HDMI Sync Box kann über die App angesteuert werden oder auch auf normale Infrarot-Fernbedienungen angelernt und darüber bedient werden. Auf Wunsch schaltet sie automatisch zwischen den vier verschiedenen HDMI-Kanälen um, je nachdem, welcher gerade genutzt wird.
Jasper Vervoort,
Business Leader Home Systems & Luminaires Philips Hue bei Signify
Vielfältige Optionen auf Knopfdruck
Die Philips Hue Play HDMI Sync Box hat ihre eigene spezielle App, um das Lichterlebnis auf schnelle Weise steuern zu können. Dabei können die Helligkeit, die Geschwindigkeit und die Intensität der Lichteffekte nach den individuellen Wünschen angepasst werden. Mit der App lassen sich auch die Standardeinstellungen des Geräts konfigurieren und somit automatisieren, um die tägliche Verwendung mit dem eigenen Entertainment-System zu vereinfachen. Es werden keine speziellen Lampen benötigt, um die neuen Unterhaltungsmöglichkeiten zu geniessen; alle farbfähigen Philips Hue Lampen und Leuchten funktionieren mit der neuen Philips Hue Play HDMI Sync Box. Für optimale Lichteffekte empfehlen wir die folgenden Produkte aus dem Hue Portfolio: Hue Play Lightbar, Hue Signe, Hue Lightstrip Plus sowie die beliebte Hue Go. Über das Entertainment hinaus bieten diese Philips Hue Produkte die gesamte Funktionalität von Hue, wie etwa die Steuerung von unterwegs, verschiedene Lichtstimmungen und Sicherheitsroutinen für das Zuhause.
Verfügbarkeit
Die Philips Hue Play HDMI Sync Box ist in der Schweiz ab dem 15. Oktober 2019 für CHF 299.00 exklusiv bei MediaMarkt sowie über meethue.com erhältlich. Der Pre-Sale startet ab sofort. Weitere Handelspartner folgen Anfang nächsten Jahres.
Medienstelle
Signify Switzerland AG
Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis
Tel: +41 79 584 0083
E-Mail: presse.ch@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, rund 28.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschliessen wir das aussergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum dritten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
April 14, 2025
Signify meldet meiste Patente aller europäischen Beleuchtungsunternehmen an