Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Anregungen

    Neue Highlights für das Smart Home

    Januar 2021

    Neue Highlights für das Smart Home: Philips Hue stellt aktuelle Aussenleuchten und Zubehör vor

     

    • Der neue Philips Hue Amarant Wandfluter taucht Aussenwände in farbenfrohes Licht und lässt sich per Niedervolt-Verkabelung direkt mit weiteren Produkten verbinden und erweitern
    • Die Philips Hue Appear Outdoor Wandleuchte verfügt über eine gebürstete Edelstahl-Oberfläche und ist einfach anzubringen
    • Das Philips Hue Wandschalter Modul ermöglicht eine intelligente Steuerung von vorhandenen herkömmlichen Lichtschaltern
    • Der neu gestaltete Philips Hue Dimmschalter bietet zwei Möglichkeiten zur Einstellung von Lichtszenen und sorgt für eine intuitive kabellose Steuerung

     

    Eindhoven, Niederlande - Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein Philips Hue Portfolio um zwei Aussenleuchten zur weiteren individuellen Gestaltung von Garten, Terrasse und Balkon sowie um ein neues Wandschalter Modul, das vorhandene Lichtschalter smart macht, und einen neu gestalteten Philips Hue Dimmschalter. Noch nie war intelligente Beleuchtung für den Innen- und Aussenbereich so einfach zu bedienen. 

     

    Die Aussenwände in Licht tauchen

     

    Mit dem neuen Wandfluter Philips Hue Amarant können Aussenwände gezielt in Licht getaucht werden, um so draussen zu jeder Jahreszeit die richtige Stimmung zu schaffen. Der Wall-Washing-Effekt mit kräftigem Licht in Millionen von Farben wird durch den Metallschirm verstärkt und wertet kahle Wände im Garten oder auf dem Balkon optisch auf. Die Amarant kann auf dem Boden oder kopfüber an einem überhängenden Dach montiert werden und bringt die Gestaltung der Aussenbeleuchtung auf ein neues Level. Als Teil des Niedervolt-Portfolios lässt sie sich einfach installieren und kann um weitere Leuchten erweitert werden, um das Ambiente des Aussenbereichs vollständig personalisieren zu können.

     

    Die beliebte Outdoor Wandleuchte Philips Hue Appear verfügt jetzt über eine Oberfläche aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl und ist einfach zu montieren. Die Edelstahl-Wandleuchte, die einen intensiven Lichteffekt nach oben und unten in Weiss und Millionen von Farben liefert, verleiht dem Aussenbereich ein opulentes Erscheinungsbild. Anstatt sich mit Kabeln herumzuschlagen, können Nutzer die Appear dank des Steckverbinders zudem ganz leicht an der Wand anbringen. 

     

    Mehr Kontrolle und Komfort mit neuem Zubehör

     

    Das neue Philips Hue Wandschalter Modul ist die ideale Ergänzung für jede Philips Hue Einrichtung. Hinter vorhandenen Lichtschaltern eingebaut1, ermöglicht das Modul Nutzern, ihre herkömmlichen Schalter in smarte Schalter zu verwandeln. So ist sichergestellt, dass die intelligente Beleuchtung immer erreichbar und an die Stromversorgung angeschlossen ist. Nie wieder von der Couch aufstehen, um den Schalter zu drücken, den ein Familienmitglied oder ein Gast ausgeschaltet haben könnte. Zusätzlich lassen sich in der Hue App einfach Lichtszenen auswählen und die Funktion des Schalters damit anpassen, um die Beleuchtung noch individueller zu gestalten. Das Philips Hue Wandschalter Modul ist batteriebetrieben und verfügt über eine Batterielebensdauer von mindestens fünf Jahren.

     

    Eines der beliebtesten Philips Hue Produkte hat ebenfalls ein Upgrade erhalten: der Philips Hue Dimmschalter. Mit dem neu gestalteten Dimmschalter kann die Philips Hue Beleuchtung auch abseits der App intuitiv und kabellos gesteuert werden. Zusätzlich zum Dimmen oder Aufhellen der Raumbeleuchtung können Nutzer mit dem Schalter in Verbindung mit der Hue Bridge ihre bevorzugten Lichtszenen einstellen oder erhalten das beste Licht basierend auf der jeweiligen Tageszeit. Der Dimmschalter lässt sich mit der Wandhalterung an einer gewünschten Stelle befestigen oder für sich auf einer beliebigen magnetischen Fläche platzieren. Ob am Kühlschrank, einem Metalltürrahmen oder einfach auf dem Tisch, die smarte Beleuchtung kann jederzeit von allen Bewohnern oder Gästen gesteuert werden.

    Wir erweitern das Philips Hue Portfolio für die einfachste smarte Beleuchtung, mit der sich das Ambiente innen und aussen im gesamten Zuhause persönlich gestalten lässt, ständig. Mit den neuen Schaltern gehen wir noch weiter dabei, unseren Kunden echten Komfort und intuitive Steuerung zu bieten."

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader Philips Hue bei Signify

    Verfügbarkeit und Preise

     

    • Philips Hue Amarant (ab 26. Januar)
      CHF 204,00 (UVP)
    • Philips Hue Appear Edelstahl (ab 26. Januar)
      CHF 204,00 (UVP)
    • Philips Hue Wandschalter Modul (ab Frühjahr)
      CHF 49,95 Einzelpack / CHF 84,95 Doppelpack (UVP)
    • Philips Hue Dimmschalter, neueste Version (ab 26. Januar)
      CHF 24,95 (UVP)

     

    Weitere Informationen zu Philips Hue unter www.philips-hue.com

     

    1 Die Installation darf nur von einer dafür qualifizierten Fachperson durchgeführt werden.

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Januar 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

    • Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

      Januar 17, 2025

      Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Januar 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring