Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Anregungen

    Signify ergänzt das Philips LED Portfolio um neue Produkte

    Juni 2023

    Flexibel beleuchten mit Garnet, Izso und Wincel: Signify ergänzt das Philips LED Portfolio um drei moderne Deckenleuchten und intuitive AIO Fernbedienung

     
    • Die neue Deckenleuchte Garnet besteht aus drei hochwertigen Beleuchtungselementen, die im Zusammenspiel unterschiedliche Lichteffekte erzeugen
    • Die Modelle Izso und Wincel können über die neue AIO Fernbedienung vier Lichtszenen wiedergeben und stufenlos gedimmt werden
    • Alle drei Neuzugänge sind in verschiedenen Varianten erhältlich, die sich nahtlos in das bestehende Interieur einfügen

     

    Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein Philips LED Portfolio um drei neue Indoor-Deckenleuchten. Im Fokus steht dabei die Deckenleuchte Garnet, die neben ihrem hochwertigen Design mit einem dreifachen Lichteffekt überzeugt. Die Deckenleuchten Izso und Wincel erscheinen zusammen mit der neuen AIO (all in one) Fernbedienung, die es Nutzer*innen erlaubt, zwischen vier voreingestellten Lichtszenen zu wählen und die Lichtintensität der Leuchten stufenlos anzupassen. 

     

    Deckenleuchte Garnet: Flexible Lichteffekte treffen auf ein modernes Design

    Die Deckenleuchte Garnet fügt sich optimal in jede moderne Inneneinrichtung ein. Die elegante Leuchte verfügt über insgesamt drei Beleuchtungsebenen, die in einem modernen Design zusammenlaufen und ist aus einem qualitativ hochwertigen Kunststoff mit metallischer Beschichtung gefertigt. Je nachdem, welche Lichtstimmung die Nutzer*innen gerade präferieren, können sie zwischen drei unterschiedlichen Lichtszenen wählen. Die Szene „Relax“ greift lediglich auf die Elemente für indirekte und Ambiente-Beleuchtung zurück, wodurch eine ruhige und akzentuierte Lichtstimmung entsteht. Die Szene „Active“ nutzt alle drei Komponenten, fährt diese für eine gemütliche Atmosphäre jedoch auf eine Intensität von 70 Prozent herunter. Die Szene „Focus“ liefert direkte, indirekte und Ambiente-Beleuchtung bei voller Helligkeit, damit die Räumlichkeiten, wie zum Beispiel die Küche, für die typischen Aufgaben des Alltags ideal ausgeleuchtet werden.

     

    Über die Scene Switch Steuerung können Nutzer*innen ganz einfach zwischen den unterschiedlichen Szenen wählen – und das ganz ohne Dimmer über den herkömmlichen Lichtschalter zuhause. Betätigen sie den Lichtschalter einmal, aktivieren sie die Szene „Relax“. Betätigen sie den Schalter ein zweites Mal, wechselt die Leuchte in die Szene „Active“. Als besonders praktisch erweist sich vor diesem Hintergrund die integrierte Memory-Funktion der Scene Switch Steuerung. Diese speichert die zuletzt ausgewählte Szene in der Leuchte auch dann, wenn die Leuchte für längere Zeit ausgeschaltet bleibt. So können Nutzer*innen mit nur einem Klick wieder die Lichtstimmung herstellen, die sie davor schon präferiert haben. Die Deckenleuchte Garnet erscheint in zwei Größen sowie in weißer und schwarzer Ausführung und ergänzt somit jede moderne Inneneinrichtung.

     

    Mit der AIO Fernbedienung zur perfekten Lichtstimmung

    Die Deckenleuchten Izso und Wincel setzen auf ein minimalistisches Design, mit dem sich die Leuchten nahtlos in jedes Interieur einfügen. Die beiden Neuzugänge erscheinen zusammen mit der intuitiven AIO Fernbedienung, die Nutzer*innen noch mehr Möglichkeiten bei der Lichtgestaltung bietet. Die Infrarot-Fernbedienung, die im Lieferumfang der beiden Deckenleuchten enthalten ist, verfügt über Tasten zum Ein- und Ausschalten, für den Wechsel von Szenen und das stufenlose Dimmen. Außerdem lassen sich über die Fernbedienung mehrere Leuchten der Typen Izso und Wincel verbinden.

     

    Die Deckenleuchten können insgesamt vier unterschiedliche Lichtszenen wiedergeben, die in ihrer Lichtintensität zwischen 20 und 100 Prozent (2700K bis 6500K) variieren. So können Nutzer*innen immer wieder neu entscheiden, welche Lichtstimmung sie sich gerade wünschen, um zum Beispiel von zuhause aus zu arbeiten, mit Freund*innen zusammenzukommen oder abends Entspannung zu finden. Über die Tasten zum Dimmen lässt sich die Beleuchtungsintensität jederzeit stufenlos optimieren.

     

    Die AIO Fernbedienung kommt mit einer Wandhalterung, die den Komfort noch einmal erhöht. So können Nutzer*innen die Fernbedienung entweder immer wieder zurück in die Wandhalterung stellen, um sie nicht aus den Augen zu verlieren – oder sie belassen sie dauerhaft in der Halterung, um die Fernbedienung als flexiblen Wandschalter zu nutzen. Die Modelle Izso und Wincel erscheinen jeweils in zwei Varianten, die sich in Leuchtkraft (24W bis 40W) und Durchmesser (Izso 38cm und 47cm, Wincel 39cm und 48cm) unterschieden.

     

    Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

     

    Philips Deckenleuchte Garnet in Weiß, 40cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 169,99 / CHF 212,50

     

    Philips Deckenleuchte Garnet in Weiß, 50cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 229,99 / CHF 287,50

     

    Philips Deckenleuchte Garnet in Schwarz, 40cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 179,99 / CHF 225,00

     

    Philips Deckenleuchte Garnet in Schwarz, 50cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 239,99 / CHF 300,00

     

    Philips Deckenleuchte Izso, 38cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 94,99 / CHF 118,70

     

    Philips Deckenleuchte Izso, 47cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 114,99 / CHF 143,70

     

    Philips Deckenleuchte Wincel, 39cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 114,99 / CHF 143,70

     

    Philips Deckenleuchte Wincel, 48 cm (ab Ende Juni 2023)

    UVP: EUR 139,99 / CHF 175,00

    Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

     

    Stefan Zander

    Pressesprecher

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87

    E-Mail: stefan.zander@signify.com

     

    Petra Müller

    Pressesprecherin

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 172 207 00 13

    E-Mail: p.mueller@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Januar 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

    • Signify ist zum achten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen worden

      Januar 09, 2025

      Signify ist zum achten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen worden

    • Philips Hue stellt KI-gestützte Innovationen vor

      Januar 07, 2025

      Philips Hue stellt KI-gestützte Innovationen vor