CES - Las Vegas, Nevada (USA) – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein beliebtes Sortiment an intelligenten Philips Hue Außenleuchten. Diese bieten nun noch mehr Möglichkeiten, das Zuhause zu verwandeln – von einer einladenden Beleuchtung auf dem Weg zur Haustür bis hin zur perfekten Atmosphäre für jeden Anlass im Garten. Zur Wahl steht jetzt eine Reihe neuer Wand-, Sockel- und Wegeleuchten für den Außenbereich, sowie der batteriebetriebene Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder.
Tagtäglich eine freundliche Begrüßung mit dem Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder
Der neue wetterfeste Hue Outdoor Bewegungsmelder (IP54) ist drahtlos, batteriebetrieben und einfach zu montieren und einzurichten. Er bietet den Komfort, Bewohner automatisch mit Licht zu empfangen, wenn diese im Dunkeln nach Hause kommen. Über die Philips Hue App lassen sich alle gewünschten Lampen – innen oder außen – auswählen, die eingeschaltet werden sollen, wenn jemand am Sensor vorbeigeht. Darüber hinaus lässt sich der Anschein erwecken, dass immer jemand zu Hause ist.
Der Hue Outdoor Bewegungsmelder wird an einer ebenen Wand in der Garage, im Türbereich oder an einer passenden Stelle im Garten platziert. Er hat eine Reichweite von 12 Metern und einen integrierten Tageslichtsensor, durch den sich die Beleuchtung nur einschaltet, wenn es draußen dunkel ist. Der Hue Outdoor Bewegungsmelder (UVP 49,99 Euro) wird ab Februar 2019 in Europa erhältlich sein.
Das perfekte Licht für jeden Anlass
Der Außenbereich ist die Erweiterung des Zuhauses. Und nun gibt es mehr Möglichkeiten als je zuvor, diesen in 16 Millionen Farben oder strahlend weißes Licht zu tauchen. Ob für die Begrüßung an der Haustür, den Grillabend auf der Terrasse oder eine Party im Garten – die neuen Philips Hue Outdoor-Leuchten können jedem Treffen das richtige Licht und die passende Stimmung geben.
Die neuesten Ergänzungen der Outdoor-Reihe (erhältlich ab Februar 2019) sind:
Weitere Informationen über die neuen intelligenten Philips Hue Outdoor-Leuchten unter www.philips-hue.com.
Stefan Zander
Pressesprecher
Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 7429087
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 30.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.