23. Mai 2023
23. Mai 2023
Am 13. April 2023 wurde Signify bei den ersten Zhaga Awards als Gewinner der Multisensor-Kategorie für den Philips Outdoor Multisensor (OMS) LR18135 ausgezeichnet. Der Multisensor wurde von der Jury für seine Vielzahl innovativer intelligenter Funktionen für den Außenbereich ausgezeichnet und kann an Straßenleuchten angeschlossen werden, die mit dem Zhaga Buch 18 Sockel ausgestattet sind.
Francesco Martini
Vorsitzender des Zhaga-Lenkungsausschusses
Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat es sich das Zhaga-Konsortium zum Ziel gesetzt, die Schnittstellen von LED-Leuchtenkomponenten branchenweit zu standardisieren. Mit der Entwicklung des Zhaga Book 18 Sockels als universelle Plattform für die Konnektivität von Straßenleuchten können Sensoren wie der Philips OMS einfach installiert und über Interact in der Cloud ferngesteuert werden, um eine Reihe von intelligenten Funktionen auszuführen.
Im Jahr 2022 hat Zhaga die Zhaga Awards ins Leben gerufen, um Innovation und Exzellenz in der Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Smart-City-Sensoren zu würdigen, die an Straßenleuchten mit SR-Sockel gemäß Buch 18 installiert werden können. Die Awards standen Herstellern, Universitäten und anderen Marktinnovatoren offen und wurden von einem Gremium hochqualifizierter Experten aus der gesamten Branche vergeben. Dazu gehörten Kevin Fitzmaurice von Georgia Power, Dr. Jan Paul Baginski von DEW21, Graham Mawer vom SSROC, Christophe Orceau vom TALQ Consortium Steering Committee, Carl Bloomfield von Intertek und Ted Drost von DEKRA. In dieser speziellen Kategorie für Multisensoren wurden Sensoren bewertet, die zwei oder mehr der folgenden Funktionen kombinieren: Bewegung, Klima, Schadstoffe, Schall und Lichtsteuerung.
Der Philips OMS ist in der Lage, als Bewegungssensor zu fungieren, der als Reaktion auf Bewegung automatisch die Lichtstärke erhöht. Das bedeutet, dass Fußgänger, die eine ansonsten dunkle Straße entlanggehen, beruhigt sein können, da die angeschlossenen Leuchten entsprechend der Laufrichtung der Fußgänger vor ihnen aufleuchten. Für Auto- und Radfahrer ist die Straße vor ihnen sicher beleuchtet, wenn sie sich nähern - das erhöht das Sicherheitsgefühl und reduziert Unfälle. Und wenn keine Fußgänger, Autofahrer oder Radfahrer in der Nähe sind, bleibt die Straßenbeleuchtung gedimmt. Das spart Energie und verringert die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die lokale Tierwelt.
Maria Luisa Martínez Céspedes
Globale Produktmanagerin, Signify
Der Multisensor kann Umgebungsdaten wie Temperatur, Lärm, Neigungswinkel, Aufprall und Bewegung extrahieren, sammeln und übertragen. Wenn ein Straßenbeleuchtungsmast beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist, sendet der Multisensor eine automatische Störungsmeldung an den Betreiber. So wird sichergestellt, dass Unfälle schnell behoben werden können und die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicher bleiben. All diese Daten - von den Umgebungsbedingungen bis hin zu Unfallberichten - werden über das Interact-System verarbeitet und visualisiert, so dass sie vom Endbenutzer über ein einziges, intuitives Dashboard einfach verwaltet werden können.
Wir bei Signify sind stolz darauf, vom Zhaga-Konsortium als Branchenführer auf dem Gebiet der intelligenten Beleuchtung ausgezeichnet zu werden. Zhaga teilt unsere Vision von intelligenten Städten, die auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner eingehen.
Für weitere Informationen darüber, wie Signify Ihre Straßen umgestalten kann, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Stefan Zander
Pressesprecher Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 742 90 87
Email: stefan.zander@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.