06. Juli 2020
Der Übergang zu stadtweiten intelligenten Beleuchtungssystemen bietet ökologische, wirtschaftliche und soziale Vorteile.
Städteplaner auf der ganzen Welt richten ihr Augenmerk auf eine intelligente digitale Infrastruktur, um sich an die rasche Urbanisierung anzupassen.
Was einst ein einfaches System von Gebäuden, Straßen und Brücken war, ist heute ein integriertes und vernetztes Netz von physischen und Online-Diensten, da wir uns "online" bewegen - und ein solcher Übergang ist die Art, wie wir unsere Städte beleuchten.
Signify leistet Pionierarbeit bei der Art und Weise, wie Straßenbeleuchtungstechnologie die Möglichkeiten radikal erweitern und städtische Gebiete zukunftssicher machen kann.
Vor kurzem wurde Signify von Guidehouse Insights als globaler Marktführer 2020 im Bereich der intelligenten Straßenbeleuchtung eingestuft und hat damit die integrale Rolle erkannt, die die Beleuchtung im Smart-City-Markt spielt.
Im Wesentlichen nutzt die intelligente Straßenbeleuchtung ein Managementsystem, das es ermöglicht, angeschlossene Straßenlaternen über eine zentrale Online-Anwendung fernzusteuern und zu überwachen.
Mit Interact City, einem Softwaresystem für die Fernüberwachung und -steuerung angeschlossener Straßenbeleuchtungen, will Signify die Städte revolutionieren, indem es nicht nur energieeffiziente, intelligente Straßenbeleuchtungen bereitstellt, sondern auch die Mittel für die Bereitstellung intelligenter städtischer Dienste, von denen die Umwelt, die Wirtschaft und die Bürger gleichermaßen profitieren werden.
Die Technologie kann die Leistung einzelner Straßenlaternen aus der Ferne steuern, Fehler erkennen, die Energieleistung überwachen und in Verbindung mit Sensoren sogar Echtzeitwarnungen bei stadtweiten Problemen wie Verkehrsfluss, Parkplätzen, Stromausfällen und möglichen Unfällen ermöglichen.
Die Umstellung auf LED-Straßenlampen kann den Energieverbrauch in einem Großstadtgebiet um bis zu 50 % senken. Mit einem intelligenten Fernmanagement lässt sich dieser Wert bei bestimmten Anwendungen auf bis zu 80 % steigern.
Die Idee eines intelligenten Straßenbeleuchtungssystems wurde entwickelt, um den Stromverbrauch zu optimieren und die Steuerung, z. B. das Dimmen, zu vereinfachen.
So wird die Helligkeit dort erhöht, wo mehr Fußgänger unterwegs sind, während die Beleuchtung um 30 % gedimmt wird, wenn Sensoren feststellen, dass weniger Menschen oder Autos unterwegs sind.
Ebenso passt sich die Beleuchtung an die Nacht- und Jahreszeit an, so dass der Stromverbrauch in Abhängigkeit von den sich ändernden Umständen und Situationen optimiert wird.
Die Daten werden kontinuierlich überwacht und gesammelt und geben Aufschluss über die Effizienz des Systems in der gesamten Stadt, was dazu beiträgt, Initiativen zu verbessern, die den Stromverbrauch noch weiter senken und Nachhaltigkeitsziele erfüllen.
Energieeinsparungen sind gut für die Umwelt und senken die Nutzungskosten für die Kommunen - aber die wirtschaftlichen Vorteile der intelligenten Straßenbeleuchtung gehen über die Senkung des Stromverbrauchs hinaus.
Während sich LED-Straßenlaternen durch den eingesparten Strom bereits selbst finanzieren können, geht Signify noch einen Schritt weiter. Das Unternehmen hat vor kurzem seinen intelligenten BrightSites-Mast auf den Markt gebracht, der den Übergang von der Straßenbeleuchtung als notwendigem Kostenfaktor zu einer potenziellen Einnahmequelle markiert.
Die Masten, die in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt erprobt werden, können als leistungsstarke IT-Dienstleistungsknoten fungieren und Konnektivitätsanwendungen wie 4G/5G und Wi-Fi beherbergen.
Dies wird dazu beitragen, die drahtlose Konnektivität zu verbessern und potenzielle Funklöcher zu beseitigen sowie den Kapazitätsbedarf zu decken, der durch den sich rasch entwickelnden Datenverbrauch der Verbraucher und die exponentiell steigende Zahl der vernetzten Geräte im Internet der Dinge (IoT) entsteht. Prognosen zufolge werden bis 2030 weltweit etwa 50 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sein.
Für Stadtplaner können intelligente Masten eine ästhetisch ansprechende digitale Immobilie darstellen, eine dichte Abdeckung für Telekommunikationsunternehmen ermöglichen und sogar zusätzliche Einnahmen durch die Anzeige von Werbung auf digitalen Plakatwänden erzielen.
"Verdeckt integrierte Antennen bieten 4G- und 5G-Dienste von mehreren Netzbetreibern", sagte Ronald Gelten, General Manager von Signifys BrightSites Smart Pole Business. "Dies erfüllt das Versprechen der intelligenten Stadt der Zukunft und verwandelt die einfache Straßenlaterne in eine Plattform für die Bereitstellung von Smart-City-Diensten", fügte er hinzu.
Die Interact City Software von Signify in Kombination mit den BrightSites Smart Poles kann auch die sozialen Aspekte des Stadtlebens verbessern.
Da die intelligenten Masten digital sind, können sie mit Sensoren, CCTV-Kameras und Mikrofonen ausgestattet werden. Letztere könnten sogar Geräusche wie einen Schuss oder einen Autounfall erkennen und die Behörden alarmieren. All dies kann den Ersthelfern wertvolle Zeit sparen, und die Helligkeit kann aus der Ferne erhöht werden, um den Einsatzkräften zu helfen.
Die indische Stadt Pune mit ihren über 3 Millionen Einwohnern nutzt intelligente Beleuchtungstechnologie, um ihre Straßen sicherer zu machen.
Rund 80 000 Halogen-Straßenlaternen der Stadt wurden durch ferngesteuerte, energiesparende LED-Leuchten ersetzt.
"Unsere Vision ist es, Pune zu einer intelligenten Stadt zu machen, die das Leben der Einwohner mithilfe von Technologie verändert", sagte Kunal Kumar, IAS, Commissioner der Pune Municipal Corporation.
Insgesamt können vernetzte Straßenbeleuchtungssysteme die allgemeine Lebensqualität verbessern, das Gemeinschaftsleben fördern und den Bewohnern helfen, sich sicherer zu fühlen. Tatsächlich zeigen Studien, dass allein eine gute Beleuchtung die Straßenkriminalität um 21 % und Unfälle mit Personenschäden um 30 % reduzieren kann.
Signify entwirft seine intelligenten Straßenleuchten mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft - die Leuchten sind so konzipiert, dass sie in hohem Maße wartungsfähig sind, wobei die Komponenten wiederverwendet und ersetzt werden können und die Leuchten leicht aufrüstbar sind.
Was als Streben nach größerer Energieeffizienz und mehr Kontrolle begann, bewegt die Gesellschaft weg vom traditionellen Verständnis der Beleuchtung als Mittel zur Beleuchtung und hin zu einem Mittel zur Verbesserung des Lebens.
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
Mai 23, 2023
Der Philips Outdoor-Multisensor von Signify wurde zum besten Multifunktionssensor gekürt