August 31, 2020
Der Aufstieg der Solarenergie führt zu einem Wandel in der Art und Weise, wie wir die Beleuchtung auf der ganzen Welt betreiben
Obwohl der Zugang zu Elektrizität weltweit gestiegen ist, sind immer noch 940 Millionen Menschen nicht an das Stromnetz angeschlossen. Die Solartechnologie kann dazu beitragen, dass mehr Menschen Zugang zu billiger, tragbarer und sauberer Energie haben, um die Armut zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Sie kann aber auch den entwickelten Ländern - und denjenigen, die die größten Verbraucher fossiler Brennstoffe sind - den Übergang zu nachhaltigen Alternativen ermöglichen.
Signify hat den Bedarf an kreativen neuen Methoden erkannt, um den Zugang zu Elektrizität zu verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken, und ist führend bei der Entwicklung solarbetriebener Leuchten.
"Der Mangel an Licht nach Einbruch der Dunkelheit ist der größte Faktor, der dazu führt, dass sich Frauen in ihren Gemeinden unsicher fühlen", so Prajna Khanna, CSR-Leiterin bei Signify. "Die Einführung von LifeLight in netzunabhängigen Gebieten hilft, das Leben der Menschen in diesen Gemeinden zu verändern. Es erweitert ihre Möglichkeiten für wirtschaftliche Aktivitäten, Bildung und Gemeinschaftsleben", fügte sie hinzu.
Bis 2050 - wenn die Welt klimaneutral sein muss - wird zusätzliche Infrastruktur für weitere zwei Milliarden Menschen gebaut werden müssen. Jetzt ist es an der Zeit, dass die aufstrebenden Volkswirtschaften auf intelligentere Technologien umsteigen und kohlenstoffintensive Entscheidungen zugunsten sauberer, zuverlässiger und kohlenstofffreier Energiequellen umgehen.
Im nordindischen Bundesstaat Haryana hat sich Signify kürzlich mit der SRF-Stiftung zusammengetan, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für eine qualitativ hochwertige Bildung einsetzt, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben.
In der ersten Phase des Projekts wurden fünf Badmintonplätze mit hochmastigen Solar-LEDs beleuchtet. Dies kam der körperlichen Gesundheit, dem Selbstvertrauen und den sportlichen Fähigkeiten von 1.200 Schulkindern zugute, die vor dem Projekt nur in den Mittagspausen Badminton spielen konnten. Neben den längerfristigen Projekten ist die Solarenergie auch eine effiziente Beleuchtungslösung für den unmittelbaren Bedarf und die Nothilfe.
BRAC, die weltweit größte Nichtregierungsorganisation, hat sich mit Signify zusammengetan, um LifeLight-Solarlaternen an mehr als 46 000 Rohingya-Familien in den Flüchtlingslagern von Bangladesch zu verteilen - dies wird zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen, indem es die Grundbedürfnisse unterstützt.
"Diese sauberen, solarbetriebenen Lampen werden die Lager nachts zu einem viel sichereren Ort machen und leisten somit einen dringend benötigten Beitrag zum Leben der Menschen, die ihre Tage unter unvorstellbaren Schwierigkeiten verbringen", sagte Asif Saleh, Senior Director of Strategy, Communication and Empowerment bei BRAC und BRAC International.
In jüngster Zeit hat Signify mit hybriden Solarsystemen experimentiert. Mit dem Philips Combo Charge Controller können Straßenlaternen mit sauberem Solarstrom betrieben werden und gleichzeitig auf das Stromnetz zugreifen, wenn die Batterie leer ist. Dies macht Hybridsysteme zu einer praktikablen Option für Länder in hohen Breitengraden, in denen die Sonneneinstrahlung weniger zuverlässig ist und das Tageslicht stärker von den Jahreszeiten abhängt.
Letztlich vollzieht sich ein Paradigmenwechsel, bei dem die Solarenergie nicht mehr nur dort eingesetzt wird, wo es an Infrastruktur mangelt, sondern als wichtiger Bestandteil des globalen Energiemixes angesehen wird. Die Alternative wird zur neuen Norm.
Zuerst veröffentlicht bei Climate Home News
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
Mai 23, 2023
Der Philips Outdoor-Multisensor von Signify wurde zum besten Multifunktionssensor gekürt