12. Mai 2020
Von LED bis 3D-Druck: Coen Liedenbaum berichtet über seine Erfahrungen mit - und Vorhersagen zu - Umwälzungen in der Beleuchtungsindustrie.
In den frühen 2000er Jahren bestand der Beleuchtungsmarkt zu 100 % aus herkömmlichen Glühbirnen. Coen Liedenbaum, damals Forscher bei Philips Lighting, wusste, dass es einen besseren Weg gab. Sie musste nur noch erfunden werden.
Spulen wir bis heute vor, die LED hat nicht nur die Branche umgekrempelt, sie ist zum neuen Standard geworden. Im Jahr 2012 waren nur 14 % des Signify-Portfolios LED, 86 % waren konventionell. Heute macht LED 78 % unseres Portfolios aus, während der Anteil der konventionellen Beleuchtung nur noch 12 % beträgt. Coen Liedenbaum spielte eine große Rolle dabei, diesen Wandel in Gang zu setzen.
Und jetzt sagt er: "Ich arbeite an etwas, von dem nicht viele Leute glauben, dass es das nächste große Ding ist, aber ich glaube es. Ich glaube, dass es sogar noch bahnbrechender ist als LED-Beleuchtung.