13. Dezember 2022
Es ist jetzt an der Zeit, dass nationale Regierungen und kommunale Führungskräfte den Übergang zu nachhaltigeren Lösungen beschleunigen. Energieeffiziente LED-Beleuchtung kann dabei eine Vorreiterrolle spielen.
Harry Verhaar
Leiter der Abteilung Global Public and Governmental Affairs bei Signify
"Obwohl wir fest davon überzeugt sind, dass Licht den Weg in die Zukunft weisen kann, fordern wir auch einen Anstieg energieeffizienter Lösungen in allen Sektoren, damit sich diese Technologien gegenseitig verstärken können", fügte er hinzu.
Die Elektrifizierung des Verkehrs, der Heizung und anderer Dienstleistungssysteme überlastet die Stromnetze so stark, dass die Länder an der Kapazitätsgrenze angelangt sind oder diese fast erreicht haben. Allein auf die Beleuchtung entfallen 13 % des weltweiten Stromverbrauchs. Etwa die Hälfte aller Lichtpunkte in den USA und der EU sind noch konventionell - eine enorme Chance für eine schnelle Senkung des beleuchtungsbedingten Energieverbrauchs. Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist relativ schnell und einfach und erfordert nur wenige invasive Maßnahmen.
Durch eine vollständige Umstellung auf LED-Beleuchtung könnte die EU jährlich 65,1 Milliarden Euro an Energiekosten einsparen und gleichzeitig genug Strom freisetzen, um 47 Millionen Wärmepumpen zu betreiben und damit ein Viertel aller Haushalte jedes Jahr warm zu halten. Die Reduzierung des Kohlendioxids entspräche der Bindungskapazität eines Waldes von der Größe der Schweiz.
Auch die Städte können von einer solchen Umstellung enorm profitieren. Eine Gemeinde mit 100.000 Einwohnern kann allein durch die Umstellung auf LEDs schätzungsweise 600.000 Euro einsparen und die Einsparungen durch Anwesenheitserkennung und vernetzte Beleuchtungssysteme auf bis zu 1,2 Millionen Euro steigern, während gleichzeitig die Sicherheit der Bürger in der Nacht erhöht wird.
Der Vorstoß für energieeffiziente Infrastrukturen ist nicht auf die EU beschränkt. "Mit dem historischen 1,2-Billionen-Dollar-Infrastrukturinvestitions- und Beschäftigungsgesetz der US-Regierung gab es nie einen günstigeren Zeitpunkt für Städte, ihre Straßenbeleuchtungsinfrastruktur zu nutzen, um einige ihrer größten Herausforderungen wie Verkehr, öffentliche Sicherheit und Nachhaltigkeit zu bewältigen", sagte Martin Stephenson, Head of North American Systems & Services und President, Canada, Signify.
"Städte können durch den Einsatz von IoT- und Sensortechnologie einen unmittelbaren Nutzen erzielen und gleichzeitig den Grundstein für eine umfassende Transformation legen", so Stephenson weiter.
Die Hauptstadt des Bundesstaates New York, Albany, hat kürzlich angekündigt, dass sie eine Sensorlösung und ein vernetztes LED-System mit Signify und dem Experten für künstliche Intelligenz Upciti pilotieren wird. Die Stadt hofft, durch die Kombination von IoT-Technologie und Bildsensoren mit Leuchten Dienstleistungen wie Parken und Verkehr zu verbessern und die öffentliche Sicherheit zu unterstützen.
Unsere Green Switch-Kampagne unterstützt europäische Städte bei der Umstellung auf vernetzte LED-Beleuchtung. Außerdem haben wir uns auf der COP27 in Ägypten für das Potenzial von vernetzten LED-Technologien zur Bewältigung der aktuellen Energie-, Klima- und Finanzkrise eingesetzt.
Klimaschutz ist der Schlüssel - und es muss jetzt gehandelt werden. "Wir sehen, dass sich die Welt weiterhin in einem alarmierenden Tempo erwärmt, und wir fühlen uns dafür verantwortlich, im Rahmen unseres Geschäftsbetriebs so gut wie möglich gegen den Klimawandel vorzugehen", sagte Eric Rondolat, CEO von Signify.
"In dieser Hinsicht dekarbonisieren wir nicht nur unseren eigenen Betrieb und unsere gesamte Wertschöpfungskette, sondern wir sehen auch das enorme Potenzial, das die Beleuchtung in Bezug auf die Energieeffizienz hat. Wir können dazu beitragen, die Lichter in der Welt am Leuchten zu halten und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren."
Signify Global Media relations - Professional Lighting
Claire Phillips
Tel: +44 7956 489081
Email: claire.phillips@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
Mai 23, 2023
Der Philips Outdoor-Multisensor von Signify wurde zum besten Multifunktionssensor gekürt